预配置工业配线柜 (IDF)

2015 年 2 月 10 日,伊利诺伊州廷利公园

Unified Physical InfrastructureSM(统一物理基础设施,UPI)型解决方案的全球领导者 Panduit Corp. 宣布推出预配置工业配线柜 (IDF)。预配置 IDF 专门用于部署和保护工业应用中的机架式以太网交换机。与非预配置 IDF 安装相比,该创新设计可提供一致的设备部署,将安装速度提高 25%,并且可以大幅降低由于交换机过热而导致的停机风险。

Panduit 副总裁 Steve Timian 指出,“预配置 IDF 包含详细的部署说明和内置功能,可以节省设计、采购和安装中通常使用的时间。IDF 经过了优化,其冷却能力是典型部署的 3 倍,可提高网络可用性。总体而言,IDF 能够帮助客户轻松部署强大、可扩展的工业网络。”

“在物联网 (IoT) 和云计算等新兴技术的推动下,市场对工厂和车间工业设备连接的需求在迅速升温。”ARC Advisory Group 副总裁 Craig Resnick 表示。“快速增长的市场需要更多的工业强度基础设施解决方案,以便支持快速部署、耐受恶劣环境、缩短用于执行从诊断和维护到升级与扩展等功能的时间。Panduit 的预配置 IDF 解决了这些问题,而且可以延长设备(如机箱中安装的交换机和 UPS 系统)的生命周期。通过打造机箱环境,使得可维护已安装设备的设计工作温度范围,并符合各设备的 NEMA 或 IP 防护等级要求来予以实现。”

预配置 IDF 经过 UL 508A 认证,符合 UL Type 4/12 和 IP66 标准,能够确保高安全性和高可靠性。壁挂式双铰链机箱可容纳多达五个交换机,其前后通道可支持快速方便的维护工作。

有关 Panduit 预配置 IDF 的详细信息,请访问此处

关于 Panduit:

Panduit 是世界级的开发商和提供商,专注于提供用于连接、管理和自动化物理基础设施的领先解决方案。基于 Panduit 统一物理基础设施? (UPI) 的解决方案可帮助客户集成核心业务系统,从而实现更智能的统一业务基础。我们强大的合作伙伴生态系统、全球员工以及无与伦比的服务和支持使 Panduit 成为有重要价值且值得信赖的合作伙伴。(单击此处)。