Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Fallstudie zur Capilano University

Auf einen Blick

 

Unternehmen

Capilano University (CapU)

 

Region / Land

Nordamerika/Kanada

 

Branche

Bildung

 

Panduit-Lösung

Kupfer-Patchkabel

Glasfaser-Patchkabel

NetKey™ Keystone-Patchfelder

2-Pfosten-Racks

NetRunner™ Vertikaler Kabelmanager

Anschluss an etwas Neues: Kupfer-Netzwerklösungen ermöglichen es der Capilano University, den Campusbetrieb zu optimieren und so das Erlebnis für Studierende und Mitarbeiter zu verbessern.

Panduit optimierte die Netzwerkinfrastruktur an der Capilano University (CapU), um eine zuverlässige Konnektivität für über 9.000 Studierende und über 1.200 Mitarbeiter sicherzustellen. Da die CapU den dringenden Bedarf an einem zuverlässigen Netzwerk erkannte, wandte sie sich an Panduit, um dessen Fachwissen in Anspruch zu nehmen. Panduit stellte fortschrittliche Kupfer- und Glasfaserverbindungen in einer übersichtlichen und gut organisierten Netzwerklösung bereit, wodurch Ausfallzeiten deutlich reduziert und der Fehlerbehebungsprozess optimiert wurden, was wiederum das gesamte Bildungserlebnis verbesserte.

Herausforderungen

  • Eine veraltete Netzwerkinfrastruktur erschwerte die Rückverfolgung und Behebung von Verbindungsproblemen, was sich negativ auf die Effizienz auswirkte.
  • Effiziente Fehlerbehebung bei Ausfällen und Aufrechterhaltung der Verbindung für Studierende und Lehrkräfte
  • Verwickelte Kabel in Telekommunikationsräumen verlangsamten die Wartung und erforderten erheblichen Zeit- und Personalaufwand für die Fehlerbehebung

 

Lösung

  • Modernisierung des Netzwerks an der Capilano University mit Kupfer-Patchkabeln, Keystone-Patchpanels und 2-Pfosten-Racks
  • Die Patchkabel waren farbcodiert, um VLANs zu kennzeichnen, sodass Techniker Verbindungen vom Patchpanel zu jedem Switchport effizient visuell nachverfolgen konnten
  • Reduzierung der für das Netzwerk benötigten Ethernet-Verbindungen um 550, was die Fehlerbehebung und Nachverfolgung vereinfachte und Unordnung beseitigte

 

Ergebnis

  • Deutliche Reduzierung des Zeitaufwands für die Fehlerbehebung, was eine schnellere Lösung von Verbindungsproblemen ermöglichte
  • Vereinfachung der Netzwerkwartung, wodurch IT-Mitarbeiter entlastet wurden und sich auf strategische Projekte konzentrieren konnten
  • Ermöglichung einer reibungslosen Umsetzung zukünftiger Netzwerkerweiterungen, einschließlich geplanter Upgrades auf Glasfasersysteme und der Einführung des RapidID-Netzwerkkartierungssystems in neuen Campus-Einrichtungen.

Herausforderungen

Vernetzung ist ein wesentlicher Bestandteil des modernen Lernens, und nie zuvor wurde dies so deutlich wie während der weltweiten COVID-19-Pandemie. Der Großteil der akademischen Welt hat in gewisser Weise auf Online-Plattformen umgestellt. Universitäten, die eine erstklassige Ausbildung anbieten wollen, müssen modernste Technologie einsetzen, um Studierende und Lehrende kontinuierlich miteinander und mit weiteren Ressourcen zu verbinden. Wenn Technologie und Ressourcen unzuverlässig sind, können die akademischen Erfahrungen der Studierenden, die Zufriedenheit am Arbeitsplatz und der Ruf der Einrichtung darunter leiden. Ausfälle und Fehler sind in Unternehmen, die stark auf Technologie angewiesen sind, leider unvermeidlich. Der beste Weg, stabile Verbindungen schnell und einfach zu verfolgen, Fehler zu beheben und wiederherzustellen, ist der Aufbau einer zuverlässigen Netzwerkinfrastruktur.

Die Capilano University zählt zu den besten Ausbildungsstätten für Animation und digitales Design in Kanada. Wie in jeder Hightech-Umgebung ist zuverlässige Ausrüstung unerlässlich.

Es wurde festgestellt, dass die Patch-Infrastruktur und das Kabelsalat in den Kommunikationsräumen mehrere Herausforderungen mit sich brachten. Wartung und Fehlerbehebung dauerten aufgrund des Zustands dieser Verkabelungsinfrastruktur länger. Eine effektive Fehlerbehebung erforderte deutlich mehr Personal und Ressourcen, weshalb Panduit eingriff.

Figure 1: Previous network setup at Capilano University, illustrating disorganized cabling that made troubleshooting and maintenance challenging and time-consuming
Abbildung 1: Frühere Netzwerkinstallation an der Capilano University, die eine unübersichtliche Verkabelung zeigt, die die Fehlerbehebung und Wartung erschwerte und zeitaufwändig machte

Lösung

Die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Netzwerkinfrastruktur an der CapU sorgt für einen reibungslosen Campusbetrieb und gibt der IT-Infrastruktur die Möglichkeit, sich auf lohnendere Initiativen zu konzentrieren, anstatt Ausfälle zu beheben. Darin Feist berichtete, dass die Universität den Schwerpunkt auf Infrastrukturverbesserungen legt, um durch die Neugestaltung der Kommunikationsräume die betriebliche Effizienz zu steigern.

Im Rahmen dieses Projekts wurden alle 28 Telekommunikationsräume an der Capilano University mit einem neuen Layout umgerüstet, das Kupfer-Patchkabel, NetKey-Keystone-Buchsenmodule, 2-Pfosten-Racks und NetRunner-Vertikal-Kabelmanager nutzt. Der Raum 300 im Cedar-Gebäude diente der CapU als Pilotprojekt, um ein neues Design zu testen, das anschließend zur Modernisierung anderer Bereiche auf dem Campus verwendet wurde.

Ein neues Layout verbessert die Funktionalität.

Die alten Layouts für den Raum Cedar 300 bestanden aus über 600 Ethernet-Anschlüssen, wobei die Rack-Layouts zuvor Switches im unteren Bereich und Patchpanels im oberen Bereich enthielten. Die beiden Bereiche waren durch fast 1200 Meter an drei- und viermetrigen Patchkabeln verbunden.

Elaine Wilson, Panduit-Vertriebsleiterin für British Columbia, nutzte ihr Fachwissen, um den Partnern der Universität zu ermöglichen, dieses Raumaufbau mithilfe von 48-Port-Keystone-Patchpanels zu ändern, gefolgt von 48-Port-Switch-Kapazität direkt darunter. NetKey ist für beengte Platzverhältnisse konfigurierbar, und die RJ45-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Plug-and-Play-Verbindung zu Patchkabeln mit Rückverfolgbarkeit. Diese wurden mit 200 Metern 28-AWG-Kupfer-Patchkabeln in Standardlängen von 30 cm verbunden, was das Layout erheblich aufräumte.

Figure 2: Previous network setup at Capilano University, illustrating disorganized cabling that made troubleshooting and maintenance challenging and time-consuming
Abbildung 2: Frühere Netzwerkinstallation an der Capilano University, die eine unübersichtliche Verkabelung zeigt, die die Fehlerbehebung und Wartung erschwerte und zeitaufwändig machte

Umsetzung

Darin berichtete: „Elaine kann hervorragend zuhören und Probleme lösen. Sie hat sich unsere Technikräume angesehen und sich unsere Schilderungen angehört, was wir brauchten, um sie ‚wartungsfreundlicher‘ zu gestalten. Auf der Grundlage ihrer Erfahrungen aus anderen Projekten schlug sie eine Neuanlage mit kurzen 28-AWG-Patchkabeln vor. Von da an entwickelte sich alles wie von selbst.“

Nachdem der Cedar-300-Raum fertiggestellt war, wurde das Design in anderen Räumen um farbcodierte Patchkabel erweitert, um VLANs zu kennzeichnen. So können Techniker Verbindungen vom Patchfeld zum Switch-Port visuell nachverfolgen. Jetzt können IT-Mitarbeiter einen Kommunikationsraum betreten und sofort erkennen, welche Kabel zu einem bestimmten VLAN gehören. Beispielsweise steht Blau für Studierende/Mitarbeiter und Grün für den Türzugang.

Die Entwicklung dieser absolut zuverlässigen Methode zur lückenlosen Nachverfolgung aller VLAN-Zuweisungen war der wichtigste und anspruchsvollste Teil des Projekts. Dadurch konnte der für die Verbindungen benötigte Platz im Rack reduziert werden, und die farbigen Patchkabel lieferten eine visuelle Übersicht darüber, was an den einzelnen Switches angeschlossen war. Das Team trennte jedes Patchkabel vom Switch-Port, verfolgte es bis zum Patchfeld zurück und tauschte es gegen ein Kabel in der entsprechenden Farbe gemäß der Farbcodierungsmethode für das zugehörige VLAN aus. Es bestückte die Buchsen des Patchfelds nacheinander unter Verwendung der Farbcodierungsmethode für das jeweilige VLAN, schloss dann jedes Kabel wieder an und dokumentierte die Verbindung.

Das Team der Capilano University berichtete, dass die Zusammenarbeit mit Elaine dieses Projekt angenehmer und besser zu bewältigen machte. „Ihr Fachwissen und ihre Liebe zum Detail waren äußerst beeindruckend. Darüber hinaus lieferte Panduit hochwertige Fertigung, Forschung und Entwicklung sowie beeindruckende Innovationen bis hin zu den kleinsten Details … Details, die manche Hersteller vielleicht übersehen würden“, sagte Darin Feist. Dieses Projekt begann im Dezember 2020 und wurde in nur neun Monaten abgeschlossen. Das Panduit-Team arbeitete unermüdlich daran, während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie Material und Arbeitskräfte zu beschaffen, um die Vorteile eines studentenfreien Campus zu nutzen. Darin sagt: „Der Erfolg dieses Projekts beruhte zum großen Teil auf unserer Beziehung zu engagierten Industriepartnern. Elaine verdient großen Dank für ihr Engagement und ihre unermüdliche Arbeit.“

Abbildung 3: Überarbeitetes Kabelmanagement-Layout mit farbcodierten Patchkabeln zur einfachen VLAN-Identifizierung
Abbildung 3: Überarbeitetes Kabelmanagement-Layout mit farbcodierten Patchkabeln zur einfachen VLAN-Identifizierung

Ergebnis

Nun können die IT-Mitarbeiter der Capilano University Verbindungen vom Patchfeld zum Switch schnell und einfach identifizieren, was die Zeit für die Fehlerbehebung, Rückverfolgung, Identifizierung und Behebung von Verkabelungsproblemen verkürzt.

Einen Monat nach der Neukonfiguration aller bestehenden Serverräume wurde ein Techniklabor in ein anderes Gebäude verlegt. Die Arbeiten zur Anpassung des Kommunikationsraums an die für das Labor erforderlichen Änderungen wurden von einem einzigen Mitarbeiter in nur einer Stunde abgeschlossen. Mit dem alten System hätte ein solches Projekt möglicherweise einen halben Arbeitstag in Anspruch genommen.

Nach Abschluss der Arbeiten konzentrierte sich die Capilano University auf neue Projekte, bei denen Panduit dieses neue Layout, ergänzt durch neue Glasfaserlösungen, im Center for Childhood Studies umsetzen wird: einem 2.137 Quadratmeter großen, zweistöckigen Gebäude, in dem die School of Education and Childhood Studies untergebracht sein wird. Der Bau dieses Gebäudes begann im Herbst 2022. Darüber hinaus wird der studentische Wohnkomplex vor Ort mit Glasfaserkabeln ausgestattet. Dabei handelt es sich um einen sechsstöckigen, 8.250 Quadratmeter großen Komplex, der Platz für bis zu 362 Studierende bietet. Zu den Verbesserungen dieses Layouts gehört das RapidID™ Network Mapping System, eine autonome Lösung zur Netzwerkdokumentation, die das Rätselraten bei der Beschriftung, Rückverfolgung und Dokumentation von Netzwerkplänen überflüssig macht.

Figure 4: Capilano University Campus
Abbildung 4: Campus der Capilano University

Mehr über unseren Beitrag zur Bildung

4 produkte

„…Panduit überzeugte durch hochwertige Fertigung, Forschung und Entwicklung sowie beeindruckende Innovationskraft bis ins kleinste Detail … Details, die manche Hersteller vielleicht übersehen würden…“

– Darin Feist
Netzwerkanalyst für IT-Infrastruktur, Capilano University