Auf einen Blick
Unternehmen
UC Davis Health
Region / Land
Branche
Gesundheitswesen
Panduit-Lösung
PatchRunner™ 2 Verbesserte vertikale Kabelmanager
Hochdichte horizontale Kabelmanager
28 AWG Kategorie 6A Kupfer-Patchkabel
HD Flex® Glasfaserlösungen: Gehäuse, Kassetten und OM4-Glasfaser-Trunk-Baugruppen
QuickNet™ Glasfaserkassetten mit hoher Dichte
Opti-Core® Push-Pull-Glasfaser-Patchkabel
Erdungs- und Potentialausgleichslösungen
Prysmian-Produkte
GenSPEED® 10 MTP™-Kabel der Kategorie 6A mit kleinem Durchmesser
GenSPEED® Singlemode-Glasfaserkabel von 12- bis 288-faserigen Glasfaserkabeln
Von Operationsrobotern bis hin zu intelligenten Gebäuden: UC Davis Health rüstet sein Netzwerk auf, um medizinische Innovationen voranzutreiben
UC Davis Health stand vor einer entscheidenden Herausforderung: Die bestehende Netzwerkinfrastruktur konnte die wachsenden Anforderungen fortschrittlicher medizinischer Technologien wie Echtzeit-Diagnosegeräte, Patientenüberwachungssysteme und Operationsroboter, die das moderne Gesundheitswesen revolutionieren, nicht mehr bewältigen. Auf der Grundlage einer PanGen-Netzwerkinfrastruktur gelang UC Davis Health die Umstellung auf ein stets verfügbares Netzwerk, das sowohl bahnbrechende Technologien für die Patientenversorgung als auch den wesentlichen Gebäudebetrieb nahtlos unterstützt. Diese Transformation positionierte das Gesundheitssystem als Vorreiter in der technologiegestützten Medizin und stellte gleichzeitig eine zuverlässige Konnektivität für lebenswichtige Anwendungen sicher. Erfahren Sie, wie dieses preisgekrönte Gesundheitssystem sein Netzwerk zukunftssicher gemacht hat, um in einem zunehmend vernetzten Gesundheitsumfeld außergewöhnliche Patientenergebnisse zu erzielen.
Herausforderungen
- Schritt halten mit den rasanten, kontinuierlichen technologischen Neuerungen im Gesundheitswesen
- Sicherstellen, dass die Technologie die Patientenversorgung verbessert, Kosten spart oder Personal entlastet, damit dieses sich der Patientenversorgung widmen kann
- Erfassen, Analysieren und Reagieren auf Gebäudedaten aus mehr als 100 Gebäuden im gesamten Gesundheitssystem zur Optimierung des Betriebs
- Bewältigung der wachsenden Nachfrage nach WLAN-Anwendungen und Power over Ethernet unter Einhaltung von Industriestandards, Vorschriften und Krankenhausrichtlinien
Lösung
- Das GenSPEED® 10 MTP™-Kabel der Kategorie 6A mit kleinem Durchmesser von Prysmian hält mit PoE- und WLAN-Upgrades Schritt
- Das umfassende Panduit-Portfolio an Kategorie-6A-Konnektivitätslösungen gewährleistet eine zuverlässige Netzwerkleistung
- Feldsteckverbinder ermöglichen schnelle und einfache Verbindungen für vernetzte Geräte wie Access Points oder Sicherheitskameras
- Platzsparende Lösungen wie vertikale Kabelmanager, abgewinkelte Patchfelder und Patchkabel mit kleinem Durchmesser schaffen Platz im Rack in Telekommunikationsräumen
Ergebnis
- Die 10-Gigabit-Infrastruktur unterstützt kritische Anforderungen im gesamten Gesundheitssystem und verbessert die Ergebnisse für Patienten und Ärzte
- UC Davis wertet eine Fülle von Daten zu Geräten, medizinischen Verordnungen, Patientenfluss, Aufenthaltsdauer und mehr aus, wodurch das Krankenhaus bessere Dienstleistungen anbieten und die Patientenversorgung verbessern kann
- Das Krankenhaus hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, die die IT-Gruppe von UC Davis Health als führend in der Informationstechnologie im Gesundheitswesen etablieren
„Technologie sollte die Patientenversorgung komfortabler und kostengünstiger machen und unseren Mitarbeitern im Gesundheitswesen mehr Freiraum verschaffen, damit sie sich noch stärker darauf konzentrieren können, die Versorgung mit einer menschlichen Note zu gestalten.“
– Lopaka Gaspar
Leiter/in des Rechenzentrums, IT-Abteilung von UC Davis Health
Herausforderungen
Nirgendwo wird die rasch wachsende Bedeutung der Technologie deutlicher als im Gesundheitswesen. Testgeräte liefern nahezu sofortige Ergebnisse, auf die das Personal von jedem Ort innerhalb des medizinischen Systems aus zugreifen kann, was eine Diagnose in Sekundenschnelle und eine sofortige Versorgung ermöglicht. Sensoren und Wearables erfassen alles – von den Vitalwerten und dem Aufenthaltsort der Patienten bis hin zu Entlassungen – und alarmieren das Pflegepersonal, wenn ein Patient Pflege benötigt, oder die Aufnahme, wenn ein Bett für einen neuen Patienten frei wird. Chirurgische Roboter unterstützen Ärzte bei lebensverändernden Operationen, während Spezialisten weltweit per Video zuschauen und Anweisungen geben können. Patienten und Ärzte kommunizieren über Videoplattformen statt von Angesicht zu Angesicht. Und die Liste lässt sich endlos fortsetzen.
UC Davis Health steht an der Spitze dieses Wandels und verändert die Behandlung und Versorgung von Patienten durch den Einsatz von Technologie. Das sich wandelnde Gesicht des Gesundheitswesens erfordert IT-Dienstleistungen, Infrastruktur und Anwendungen, um diese Technologien zu unterstützen.
Über die Patientenversorgung hinaus erforderten die wachsenden Anforderungen an drahtlose Konnektivität und vernetzte Gebäudesysteme eine stets verfügbare Infrastruktur, die die Krankenhausanlagen unterstützen kann. Diese robuste Grundlage ist notwendig, um die Netzwerkbedürfnisse von heute und in Zukunft zu erfüllen.
Lösung
An der UC Davis ist die IT ein strategischer Geschäftspartner, der dazu beiträgt, die Qualität der Versorgung in einer zunehmend technologisierten Welt zu verbessern. Lopaka Gaspar, Supervisor des IT-Rechenzentrums, erklärte, dass alle Verbesserungen, die das Krankenhaus an seiner Infrastruktur und seinen IT-Systemen vornimmt, letztlich darauf abzielen, die Patientenversorgung zu verbessern. „Technologie sollte die Patientenversorgung bequemer und kostengünstiger machen und unseren Mitarbeitern im Gesundheitswesen mehr Freiraum verschaffen, damit sie sich noch stärker darauf konzentrieren können, der Versorgung eine menschliche Note zu verleihen“, so Lopaka.
Darüber hinaus wollte das Krankenhaus seinen Anlagenbetrieb mithilfe von Daten verbessern. Mit mehr als 100 Gebäuden im Gesundheitssystem wollte das Krankenhaus die richtigen Daten an den richtigen Stellen erfassen. Dies würde es ihnen ermöglichen, Patientenflüsse zu optimieren, medizinische Geräte zu verfolgen, die Personalbesetzung zu verbessern und vieles mehr, mit dem Ziel, den Betrieb zu optimieren.
Weitere wichtige Ziele für die Gruppen „IT Infrastructure Facilities and Auxiliary Services“ sowie „Data Center Services“ der UC Davis waren die Bewältigung der wachsenden Nachfrage nach Unterstützung für WLAN-Anwendungen und Power over Ethernet sowie die Anpassung an aktuelle Entwicklungen bei Standards, Vorschriften und Änderungen der Krankenhausrichtlinien.
Implementierung
Panduit und Prysmian (ehemals General Cable) pflegen eine mehr als zwölfjährige Partnerschaft mit der UC Davis, in deren Rahmen Hunderte von großen und kleinen Projekten realisiert wurden – von Neubauten bis hin zu Renovierungen.
Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Verkabelungslösung von einer minimal konformen Kategorie 6 über Enhanced Category 6 bis hin zu Kategorie 6A. Heute basieren die Systeme der UC Davis auf dem GenSPEED® 10 MTP™ Small Diameter Category 6A-Kabel von Prysmian. Jede Weiterentwicklung der Verkabelung erfolgte, um mit PoE- und Wireless-Technologie Schritt zu halten. Als sich die Wireless-Technologie von WAVE 1 mit 1-Gigabit-Übertragung zu WAVE II mit 2,5/5/10 Gigabit entwickelte, rüstete die UC Davis alle Wireless-Access-Points auf GenSPEED® 10.000 (Purple) auf, um den höheren Geschwindigkeitsanforderungen gerecht zu werden. Die Organisation hat nun GenSPEED® 10 (lila) standardisiert, das nicht nur PoE++ und die neueste Wi-Fi-Technologie unterstützt, sondern auch den kleinsten Durchmesser aufweist, der bei einem Kabel der Kategorie 6A verfügbar ist (0,230 Zoll), was Platz in Kabelkanälen und Leitungsrohren spart.
Seitens Panduit gewährleistet die Kategorie-6A-Konnektivität – einschließlich Buchsen, Patchkabel, Patchpanels und Stecker – im gesamten Netzwerk eine zuverlässige 10GBASE-T-Leistung. Feldstecker werden im gesamten Krankenhaus umfassend eingesetzt und ermöglichen schnelle und einfache Verbindungen für Geräte wie WLAN-Zugangspunkte und Sicherheitskameras.
Diese 10GBASE-T-Infrastruktur stellt sicher, dass die UC Davis ihren Anforderungen für alle zukünftigen Geräte des Internets der Dinge (IoT) gerecht werden kann, wenn Einrichtungen gebaut oder renoviert werden.
Im gesamten System wird die UC Davis von vier Rechenzentren (einem hauseigenen und drei Multi-Tenant-Rechenzentren) sowie mehr als 250 Telekommunikationsräumen unterstützt. Der Campus verfügt über mehr als 70.000 Kabelanschlüsse, was 140.000 Panduit-Steckverbinder und mehr als 12 Millionen Fuß Kabel von Prysmian entspricht – das sind über 2.300 Meilen.
Die Telekommunikationsräume sind für eine möglichst effiziente Raumnutzung optimiert. Dazu kommen Panduit PatchRunner™ 2 Enhanced Vertical Cable Managers, die das Patchen im Kabelmanager ermöglichen, gepaart mit hochdichten Patchpanels und 28-AWG-Patchkabeln sowie hochdichten horizontalen Kabelmanagern. Diese Produktkombination konsolidiert das Patchen und das Kabelmanagement, um Rackplatz für andere Geräte freizugeben. QuickNet™ Plug Pack Housing beschleunigt die Installation von Patchlösungen.
Verschiedene GenSPEED-Singlemode-Glasfaserkabel von Prysmian dienen als Kommunikations-Backbone und verbinden die Telekommunikationsräume mit dem Rechenzentrum.
Ergebnis
Die 10GBASE-T-Infrastruktur hilft dem Krankenhaus dabei, wichtige Anforderungen zu erfüllen. „Unsere Ärzte sind die Nutzer der von uns bereitgestellten Technologie“, sagt Gaspar. „Ihre Erfahrungen – ob positiv oder negativ – sind uns wichtig. Wir sind stets bestrebt, ihre Erfahrungen durch die Art und Weise zu verbessern, wie sie auf Anwendungen und Dienste zugreifen: über mobile Geräte, Webschnittstellen und durch Benutzerfreundlichkeit.“
Heute sammelt die UC Davis eine Fülle von Daten über Geräte und medizinische Verordnungen, den Patientenfluss, die Aufenthaltsdauer und vieles mehr. Die konstruktive Auswertung dieser Daten ermöglicht es dem Krankenhaus, bessere Dienstleistungen anzubieten und die Patientenversorgung zu verbessern.
Gleichzeitig steht das Krankenhaus vor der Herausforderung, diese Daten zu verwalten und zu schützen. Die HIPAA-Vorschriften verlangen, dass Daten vertraulich behandelt und gesichert werden; gleichzeitig müssen sie jedoch für das mit der Patientenversorgung betraute Personal zugänglich sein, damit dieses alle benötigten Informationen sofort zur Hand hat. Für die UC Davis geht es darum, ständig ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Zugänglichkeit einerseits und der Bewältigung der Kosten für die Datenspeicherung sowie der Planung von Wachstum und Kontrolle andererseits zu finden.
Über die von der Infrastruktur unterstützte Technologie hinaus achtet Gaspar laut eigener Aussage besonders darauf, Lösungen zu wählen, die einfach zu installieren und zu warten sind. „Man denkt nicht nur an die Ingenieure“, erklärt Gaspar. „Es geht auch um das Betriebspersonal. Ich stelle mir immer vor: Wenn ich um 3 Uhr morgens einen Anruf bekomme, etwas auszutauschen, was würde ich dann gerne sehen?“
Für die UC Davis haben diese technologischen Upgrades und Erweiterungen zu Auszeichnungen in der gesamten Region und im ganzen Land beigetragen. Das Krankenhaus wird regelmäßig für seine Leistungen gewürdigt. Newsweek ernannte das UC Davis Children’s Hospital 2025 zu einem der besten Kinderkrankenhäuser Amerikas; US News & World Report stufte UC Davis in seinen Umfragen für 2024–25 als eines der besten Krankenhäuser des Landes in acht medizinischen Fachgebieten für Erwachsene und in fünf Fachgebieten für Kinder ein.
UC Davis erreichte in der jährlichen CHIME-Umfrage „Healthcare’s Most Wired“, die den Einsatz von Informationstechnologie durch Gesundheitsdienstleister würdigt, die höchste Stufe. 2024 war das 13. Jahr in Folge, in dem die UC Davis diese Auszeichnung erhielt.
„Diese Anerkennung unterstreicht die führende Rolle von UC Davis Health IT in der Gesundheits-IT-Branche und bestätigt die Investitionen und die Konzeption unserer IT-Systeme, die die Ergebnisse für unsere Ärzte und Patienten verbessern“, sagt Gaspar.
Mehr über unseren Beitrag zum Gesundheitswesen
- Item1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5