Pressemitteilung
Sicherheit unter Volllast: 50 Kabelschellen im Härtetest
Frankfurt am Main, Oktober 2026 – Panduit Corp., Mit der zunehmenden Elektrifizierung von Industrieanlagen, Rechenzentren, Versorgungsnetzen und Gebäuden steigen auch die Anforderungen an die sichere Führung und Befestigung von Stromkabeln. Insbesondere bei hohen Kurzschlussströmen wirken extreme elektromagnetische Kräfte auf Kabelsysteme, die ohne geeignete Rückhaltesysteme erhebliche Schäden an Anlagen und Infrastruktur verursachen können. Jetzt hat Panduit einen wichtigen Meilenstein bei der Validierung seines Kabelschellen-Portfolios erreicht.
50 verschiedene Kabelschellen-Varianten des Herstellers wurden erfolgreich auf Kurzschlussfestigkeit getestet und erfüllen die Anforderungen der aktuell entstehenden UL-DWMU/7-Kategorie. Damit ist ein Großteil des Panduit-Kabelschellen-Portfolios bereits heute auf zukünftige Markt- und Normungsanforderungen vorbereitet. Weitere Produktvarianten befinden sich aktuell in der nächsten Testphase.
Kabelschellen übernehmen eine zentrale Sicherheitsfunktion in Energieverteilungsanlagen. Sie fixieren ein- und mehradrige Leistungskabel sowohl im Normalbetrieb als auch im Fehlerfall und verhindern übermäßige Bewegungen, die durch die bei Kurzschlüssen auftretenden magnetischen Kräfte entstehen können. Werden Kabel bei einem Fehlerereignis nicht ausreichend zurückgehalten, drohen Kabelbewegungen, Beschädigungen an Kabeltragsystemen, Folgeschäden an elektrischen Komponenten, ungeplante Anlagenstillstände und im schlimmsten Fall Verletzungen.
Die steigende Bedeutung leistungsfähiger Kabelrückhaltesysteme ist eng mit aktuellen Entwicklungen in der Energieinfrastruktur verknüpft. Der Ausbau erneuerbarer Energien, die Elektrifizierung industrieller Prozesse, Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität sowie die wachsende Zahl energieintensiver Rechenzentren führen dazu, dass immer höhere Leistungen übertragen werden müssen. Gleichzeitig steigen die potenziellen Kurzschlussströme in vielen Anlagen, wodurch die mechanische Belastung auf Kabelinstallationen zunimmt.
Für Planer, Ingenieure und Anlagenbetreiber gewinnt deshalb die nachgewiesene Leistungsfähigkeit von Kabelschellen zunehmend an Bedeutung. Denn der elektrische Kurzschluss führt in nur wenigen Millisekunden zum massiv erhöhten Stromfluss durch Nieder- und Mittelspannungskabel. Die Stromstärke kann bei solchen Ereignissen bis zu 200.000 A betragen. Der deutliche Stromfluss und das daraus resultierende, gestiegene magnetische Feld um das Kabel, bilden dynamische Kräfte durch die Wechselwirkung von 50 Hz. Infolgedessen werden die Kabel in Schwingungen gebracht. Im schlimmsten Fall eines dreiphasigen Kurzschlusses können die magnetfeldinduzierten Stoßkräfte zwischen den Kabeln bis zu 45.000 Newton betragen und sich innerhalb von 1/100 Sekunde entwickeln. Erhebliche Schäden können entstehen, bevor die Schutzschalter auf den Kurzschluss auslösen können. Daraus resultierend ist die Rückhaltung von Kabeln entscheidend für den Schutz von Personal und Infrastruktur sowie für die Reduzierung von Ausfallzeiten.
Kurzschlussprüfungen unter realitätsnahen Bedingungen ermöglichen den Nachweis, dass ein Kabelschellensystem die auftretenden Kräfte aufnehmen kann und die Integrität der Installation auch im Fehlerfall erhalten bleibt. Solche Prüfungen liefern belastbare Leistungsdaten, die eine fundierte Auslegung und Spezifikation von Kabelmanagementsystemen unterstützen.
Auch regulatorische Anforderungen tragen zu dieser Entwicklung bei. Nationale und internationale Normen sowie elektrotechnische Regelwerke fordern zunehmend Maßnahmen, um Kabelbewegungen infolge elektromagnetischer Kräfte zu begrenzen. In vielen kritischen Anwendungen, etwa in Industrieanlagen, Energieverteilungen, Verkehrsinfrastrukturen oder Rechenzentren, werden validierte Kabelrückhaltesysteme daher zu einem wesentlichen Bestandteil moderner Sicherheitskonzepte.
Panduit entwickelt seit vielen Jahren Normen und technische Standard für Kabelmanagement- und Infrastrukturprodukte weiter. Bereits in der Vergangenheit wurden Kabelschellensysteme des Unternehmens nach etablierten internationalen Standards geprüft wie der IEC 61914:2021 Ed. 3. Der Hersteller nutzte für die Testumgebung unabhängige, nach ISO 17025 zertifizierte Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste (IEEE, IEC, UL und ANSI) für elektrische Anlagen.
Das aktuelle Testprogramm stellt einen weiteren Schritt dar, um Anwendern belastbare Nachweise für die Auslegung ihrer elektrischen Infrastruktur bereitzustellen und die Orientierung an zukünftigen Normungsanforderungen zu erleichtern.
Zur Unterstützung von Planungs- und Engineering-Prozessen stellt Panduit darüber hinaus digitale Werkzeuge zur Verfügung, mit denen geeignete Kabelschellen und empfohlene Befestigungsabstände für unterschiedliche Anwendungen ermittelt werden können. Dies erleichtert die Auslegung sicherer und normgerechter Kabelrückhaltesysteme und unterstützt eine konsistente Planung bereits in frühen Projektphasen.
Mit dem fortschreitenden Ausbau leistungsstarker Energieinfrastrukturen wird die mechanische Sicherung von Energiekabeln zu einem immer wichtigeren Bestandteil der Anlagensicherheit. Umfangreiche Validierungsprogramme und normgerechte Prüfungen schaffen dabei die notwendige Transparenz, um Kabelmanagementlösungen zuverlässig auszuwählen und langfristig sichere Betriebsbedingungen zu gewährleisten.
Über Panduit
Panduit ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Elektro- und Netzwerkinfrastruktur- und Verbindungslösungen. Von unserem Hauptsitz in Tinley Park, Illinois, USA, aus und an 112 Standorten weltweit treiben wir Innovationen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sowie zukunftsweisende Produktentwicklung voran. Dabei bieten wir gleichzeitig globalen Support und Service. Seit 1955 ist unser Engagement für unsere Kunden und Partner konstant geblieben. Und gemeinsam mit ihnen schaffen wir außergewöhnliche Lösungen, die das Geschäft auf eine Weise unterstützen, die gut für die jeweilige Anwendung und gut für unsere Erde sind. Panduit schafft Verbindungen, auf die es ankommt.
Pressekontakt
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
EMEA
Patrick-Steeven Skwara
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com
Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com