Kabelschellen für Kurzschlussschutz
Verhindern Sie Kabelbewegungen durch elektromechanische Kräfte bei Kurzschlussströmen
Überblick über Kabelschellen
Schützen Sie Menschen, Anlagen und Projektzeitpläne.
Kabelschellen schützen das Personal und verhindern Geräteschäden bei Kurzschlussereignissen. Sie sind dafür ausgelegt, extremen elektromechanischen Kräften standzuhalten und fixieren Kabel wie ein Sicherheitsgurt. Die Kabelschellen von Panduit sind für eine einfache Installation konzipiert und helfen Projekten, im Zeitplan zu bleiben und gleichzeitig die neuesten normativen Anforderungen an den Kurzschlussschutz zu erfüllen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Branchenführerschaft
Unser Team arbeitet aktiv in Normungsgremien mit und stellt so eine vollständige Übereinstimmung mit neuen Anforderungen sicher.
Expertenunterstützung
Das Technical Systems Engineering Team unterstützt Sie bei der Auswahl der wirtschaftlichsten Kabelschelle – sicher und zuverlässig.
Umfassendes Portfolio
Ein breites Sortiment einfach zu installierender Lösungen, geprüft nach IEC 61914, bietet maximale Flexibilität für Ihr Projekt.
Anwendungen
Normen & Zertifizierungen
Panduit setzt fortschrittliche ANSYS-Simulationen ein, um elektromechanische Kräfte bei Kurzschlussfehlern zu modellieren und so die Auslegung sowie die Erfüllung der IEC‑61914‑Anforderungen zu validieren.
Anschließend werden die Kabelschellen bei realen Kurzschlussprüfungen im KEMA‑Labor getestet – einer unabhängigen, nach ISO 17025 akkreditierten Organisation – um die Einhaltung und Leistungsfähigkeit bei geprüften kA‑Werten sicherzustellen.
Beliebte Kabelklemmen
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4
- Card 5
- Card 6
Optimieren Sie mit dem Cleat kAlculator™
Der Cleat kAlculator ist ein leicht zugängliches Online-Tool, das Ingenieuren hilft, die richtige Kabelschelle und den passenden Schellenabstand anhand von Kabelgröße und Fehlerstrom zu bestimmen.
Häufig gestellte Fragen
Es gibt verschiedene Arten von Kabelklemmen, die jeweils ihre eigenen Vorteile haben. Um die richtige Lösung für Ihr Projekt zu finden, sollten Sie sich zunächst diese vier Fragen stellen:
- Wie hoch ist der Spitzenwert in kA? Die Kenntnis der Kräfte, die der Stromkreis im Fehlerfall erzeugt, legt den Mindestschwellenwert fest. Stromkreise mit niedrigeren ip-kA-Werten lassen sich auf vielfältigere Weise und mit einer größeren Auswahl an Materialien sichern. Bei Stromkreisen unter 20 ip kA können höchstwahrscheinlich Kabelbinder anstelle von Kabelklemmen verwendet werden.
- Kabelaußendurchmesser? Der Außendurchmesser des Kabels ist entscheidend für die Berechnung der bei einem Kurzschluss auftretenden Spitzenkraft.
- Wie sind die Kabel angeordnet? Kabelklemmen sind für Konfigurationen mit Einzel-, Dreifach-, Vierfach- oder mehradrigen Leitern erhältlich.
- An welchem System erfolgt die Montage? Kabelklemmen können an einer Wand, einem Leitergestell oder einem Drahtkorb angebracht werden. Der Abstand der Sprossen eines Leitergestells kann bestimmen, in welchen Abständen Klemmen installiert werden können, und die Größe der Schlitze entscheidet darüber, ob eine Halterung erforderlich ist, um sich der Form der Sprossen anzupassen.
Der Panduit Cleat kAlculator™ ist der einfachste Weg, um anhand dieser Kriterien die besten Optionen für Ihr Projekt zu finden. Über die Auswahl der Kabelklemmen hinaus erstellt der Cleat kAlculator™ eine vollständige Stückliste (BOM) für Ihre Anwendung, einschließlich:
- Die passende Kabelklemme
- Die erforderliche Halterung
- Zubehör wie Dämpfungshülsen
- Empfohlene Montagewerkzeuge
Artikel 392.20 des NEC besagt, dass „Einleiterkabel sicher in Stromkreisgruppen gebündelt werden müssen, um übermäßige Bewegungen aufgrund elektromechanischer Kräfte durch Fehlerstrom zu verhindern.“ Es wird nicht näher festgelegt, wie dies zu geschehen hat, aber das Ergebnis muss eine Kabelbefestigung während eines Fehlers sein.
Ingenieure können sich darauf verlassen, dass ordnungsgemäß installierte Kabel -Kabelklemmen , die die Anforderungen der IEC 61914 erfüllen, die ihnen zugeschriebene Funktion erfüllen. Alternative Befestigungslösungen können nur durch Tests bewertet werden, und Fehler können schwerwiegende Folgen haben. Kabelbinder können für Stromkreise mit weniger als 20 ip kA ausreichend sein, ; in allen anderen Fällen sollten ordnungsgemäß spezifizierte Kabelklemmen zum Kurzschlussschutz verwendet werden, um die Vorschriften zu erfüllen.
Kabelklemmen vom Typ „Strap“ bieten gegenüber herkömmlichen Klemmen vom Typ „Clamp“ mehrere Vorteile, darunter:
- Höhere Kabeldichte – dank der schlankeren Bänder lassen sich mehr Stromkreise innerhalb einer Kabelrinne gleicher Breite verlegen.
- Vereinfachte Beschaffung – Kabelklemmen mit Riemen sind von Natur aus vielseitig einsetzbar, was bedeutet, dass ein einziger Riementyp auf der gesamten Baustelle für Kabel in Einzel-, Dreifach- oder Vierfachkonfigurationen verwendet werden kann (die Riemen müssen für das Szenario mit der höchsten Belastung dimensioniert werden).
- Weniger Kartons – Kabelklemmen mit Band nehmen weniger Platz ein und werden in kleineren Kartons versandt.
- Geringere Kosten – Kabelklemmen mit Riemen sind in der Regel kostengünstiger als Klemmen mit Spannvorrichtung und lassen sich oft schneller montieren, was zusätzliche Arbeitskosten spart.
Klemmen vom Typ „Clamp“ haben einen potenziellen Vorteil: Für ihre Montage ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Wenn es sich um einen kleinen Auftrag handelt oder Sie keinen Zugang zu einem Montagewerkzeug für Kabelklemmen haben, sind Klemmen vom Typ „Clamp“ möglicherweise die beste Wahl.
Haben Sie weitere Fragen zu Kabelklemmen? Kontaktieren Sie unser Team
NEC 392.20 schreibt vor, dass „Einleiterkabel“ „in Stromkreisgruppen sicher gebündelt werden müssen, um übermäßige Bewegungen aufgrund magnetischer Kräfte durch Fehlerströme zu verhindern“.
Stromkreise mit niedrigerem Spitzenfehlerstrom (ip kA) können auf vielfältigere Weise und mit einer größeren Auswahl an Materialien gesichert werden. Bei Stromkreisen unter 20 ip kA können höchstwahrscheinlich Kabelbinder anstelle von Kabelklemmen verwendet werden.
Für alle anderen Stromkreise über 20 ip kA schreibt die Norm eine Kabelklemme vor, um übermäßige Bewegungen zu verhindern.
Der einfachste Weg, um festzustellen, welche Kabelklemmen Sie zur Einhaltung der Vorschriften verwenden können, ist der Panduit Cleat kAlculator™.
Edelstahlbänder sind für statische Belastungen ausgelegt und werden durch langsames Auseinanderziehen mit einem geteilten Dorn geprüft. Obwohl sie eine hohe Zugfestigkeit aufweisen, sind sie nicht dafür ausgelegt, die plötzlichen, explosiven Kräfte aufzunehmen, für deren Widerstandsfähigkeit Kabelklemmen konstruiert sind.
Doppelschlaufen-Kabelklemmen sind für den Kurzschlussschutz ausgelegt. Sie verfügen über eine Doppel- oder Dreifachschlaufenkonstruktion und werden gemäß IEC 61914 unter Spannung auf Kurzschlussfestigkeit geprüft. Bei ordnungsgemäßer Installation bieten IEC 61914-zertifizierte Kabelklemmen die für sie angegebene Rückhaltekraft und tragen zur Erfüllung der Anforderungen der Norm NEC 392.20 bei.
Resources
- Slide 1
- Slide 2
- Slide 3
- Slide 4
- Slide 5