Beschränkte Panduit-Produktgarantie
Alle Panduit-Produkte werden mit der beschränkten Panduit-Produktgarantie verkauft.
Datum des Inkrafttretens: 1. Juli 2018
1. Beschränkte Produktgarantie. Für die Zwecke dieser beschränkten Produktgarantie bezeichnet „Panduit“ die Panduit Corp. und ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (die „verbundenen Unternehmen“). „Panduit-Produkte“ bezeichnet alle Produkte, die Panduit und seine verbundenen Unternehmen mit den Markennamen von Panduit oder seinen verbundenen Unternehmen herstellen und/oder verkaufen, mit Ausnahme von Software. Jegliche Garantien, die Panduit für die Panduit-Software gewährt, werden in der geltenden Endbenutzer-Lizenzvereinbarung angegeben. Bei ordnungsgemäßer Installation garantiert Panduit, dass das Panduit-Produkt und jedes Teil oder jede Komponente des Panduit-Produkts den veröffentlichten Spezifikationen von Panduit entspricht und für einen Zeitraum von einem Jahr ab Rechnungsdatum von Panduit oder seinem autorisierten Händler frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, jedoch nicht länger als 18 Monate nach Abgang ab Werk (die „Garantiezeit“).
2. Rechtsmittel. Die einzige und ausschließliche Verpflichtung von Panduit und das ausschließliche Rechtsmittel des Käufers im Rahmen dieser Garantie besteht in der Reparatur oder dem Ersatz des defekten Panduit-Produkts durch Panduit. Es liegt im alleinigen Ermessen von Panduit, welche dieser Rechtsmittel Panduit dem Käufer einräumt. Für jegliche im Panduit-Produkt enthaltene defekte Firmware stellt Panduit dem Käufer ausschließlich aktualisierte Firmware zur Verfügung und der Käufer ist allein für deren Installation verantwortlich. Vom Käufer angeforderte vor Ort zu erbringende Garantieleistungen sind nicht eingeschlossen und werden allein auf Kosten des Käufers erbracht, es sei denn, sie wurden von Panduit im Voraus schriftlich genehmigt. Panduit hat das Recht, entweder das Panduit-Produkt dort zu begutachten, wo es sich befindet, oder nach eigenem Ermessen Versandanweisungen für die Rücksendung des Panduit-Produkts zu erteilen. Gegebenenfalls muss der Käufer das defekte Produkt, das Teil oder die Komponente mit vorausbezahltem Porto an die Kundendienstabteilung von Panduit zurücksenden, zusammen mit einer Materialrücksendegenehmigung von Panduit. Wenn Panduit bestätigt, dass ein Defekt vorliegt, der unter diese Garantie fällt, wird für das reparierte oder ausgetauschte Panduit-Produkt eine Garantie für den Rest der für das ursprünglich gelieferte Panduit-Produkt geltenden Garantiezeit oder für einen Zeitraum von 90 Tagen ab Versanddatum an den Käufer gewährt, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Auf Verlangen von Panduit muss der Käufer einen Kaufnachweis einschließlich Kaufdatum vorlegen, um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können.
3. Keine Garantie für Produkte von Drittanbietern. Panduit macht keine Zusicherungen und lehnt jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art in Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen von Drittanbietern ab, einschließlich Software oder Firmware von Drittanbietern, die möglicherweise in ein Panduit-Produkt integriert und/oder von Panduit weiterverkauft oder unterlizenziert werden. Soweit Garantien, die der Drittanbieter Panduit gewährt, übertragbar sind, überträgt Panduit diese Garantien auf den Käufer, und die Durchsetzung dieser Drittanbietergarantien erfolgt zwischen dem Käufer und dem Drittanbieter. Panduit garantiert nicht die Kompatibilität der Panduit-Produkte mit den Produkten anderer Hersteller oder der Anwendung des Käufers, außer in dem Umfang, der ausdrücklich in den veröffentlichten Spezifikationen, dem schriftlichen Angebot oder der Leistungsbeschreibung von Panduit angegeben ist.
4. Ausschlüsse. Vor der Verwendung hat der Käufer die Eignung des Panduit-Produkts für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen, und der Käufer übernimmt jegliche Risiken und Haftung in diesem Zusammenhang. Die hierin enthaltenen Garantien gelten nicht für Panduit-Produkte, die von anderen Personen als Panduit oder von durch Panduit autorisierten Personen verändert wurden. Nicht von der Garantie abgedeckt sind darüber hinaus Defekte aufgrund folgender Ursachen: (a) normaler Verschleiß, (b) Akkuausfall, (c) unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung, (d) Nachlässigkeit, (e) unsachgemäße Lagerung oder Handhabung, (f) Unfallschäden, die außerhalb der Kontrolle von Panduit liegen, beispielsweise Feuer-, Sturm- oder Wasserschäden, (g) vom Käufer bereitgestellte Firmware oder nicht autorisiertes Koppeln, (h) Betrieb außerhalb der für die Produkte geltenden Umgebungsspezifikationen oder (i) unsachgemäße oder unzureichende Vorbereitung oder Wartung des Standorts durch den Käufer. Panduit garantiert weder den unterbrechungs- noch den fehlerfreien Betrieb der in den Produkten enthaltenen Firmware. Panduit-Produkte sind nicht dafür ausgelegt, vorgesehen oder zugelassen, in medizinischen Anwendungen oder als Komponenten in medizinischen Geräten verwendet zu werden, die dazu dienen, menschliches Leben zu retten oder zu erhalten. Sollte der Käufer ein Panduit-Produkt für eine solche nicht vorgesehene oder nicht autorisierte medizinische Anwendung oder ein solches Gerät erwerben oder verwenden, muss der Käufer Panduit von jeglicher Haftung oder Schäden schadlos halten, die sich aus der Verwendung von Panduit-Produkten in solchen medizinischen Anwendungen und Geräten ergeben.
5. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. DIE HIERIN ANGEGEBENEN GARANTIEN SIND DIE EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN GARANTIEN FÜR DEN KÄUFER. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUSGESCHLOSSEN. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, IST PANDUIT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE SICH AUS EINEM PRODUKT VON PANDUIT ERGEBEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB ES SICH UM DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, ZUFÄLLIGE ODER BESONDERE VERLUSTE ODER SCHÄDEN HANDELT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ANSPRÜCHE AUFGRUND VON DATENVERLUST, VERLUST TATSÄCHLICHER ODER ERWARTETER EINNAHMEN, GEWINNE ODER ERSPARNISSE.
6. Allgemeines. Diese beschränkte Produktgarantie gilt nur für die Panduit-Produkte selbst und nicht für eine Kombination oder Zusammenstellung von Panduit-Produkten. Keine Bestimmung dieser beschränkten Produktgarantie ist so auszulegen, dass dem Käufer eine Garantie für eine Systemimplementierung unter Verwendung von Panduit-Produkten gewährt wird.
[i] Die Garantiezeit für: (i) die SmartZone™-G5-PDU von Panduit samt Zubehör beträgt drei Jahre und (ii) den HDBaseT-Extender von Panduit zwei Jahre.