Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Verwendungsland des Produkts
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Recycling von USV-Anlagen und Batterien

Garbage can

Panduit bittet Sie, alte USV-Anlagen und Batterien zu recyceln, um eine sauberere und nachhaltigere Umwelt zu fördern. Dieses Symbol auf den Produkten bedeutet, dass das Produkt getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer ausgedienten Geräte trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Panduit bittet Sie, alte USV-Anlagen und Batterien zu recyceln, um eine sauberere und nachhaltigere Umwelt zu fördern.  Dieses Symbol auf Produkten bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollte. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

https://www.call2recycle.org

Recycle

Panduit-VRLA-Batterien enthalten Blei. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften. Auslaufsichere Batterien sind recycelbar. Die Entsorgung von Blei-Säure-Batterien auf andere Weise als durch Recycling stellt eine Straftat dar. Nicht im Hausmüll entsorgen.

Vereinigte Staaten: Nach US-amerikanischem Recht müssen Erzeuger chemischer Abfälle feststellen, ob ein entsorgtes Material als gefährlicher Abfall eingestuft wird. Verwenden Sie die US-EPA-Richtlinien zur Einstufung gefährlicher Abfälle, die in 40 CFR 261.3 aufgeführt sind. Konsultieren Sie zusätzlich die staatlichen und lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle, um eine vollständige und genaue Einstufung sicherzustellen.

Ontario: Muss in einer vom Umweltministerium von Ontario zugelassenen Anlage recycelt werden, die für die Annahme von Abfällen der Klasse 112 in Ontario zugelassen ist.

Andere Länder: Befolgen Sie die geltenden lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften.

Earth911.com unterhält eine Datenbank, die Ihnen hilft, Batterierecycler in Ihrer Nähe zu finden:

http://search.earth911.com