Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Pays d'utilisation du produit
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Communiqué de presse

La Sécurité contre les dommages dus aux courts-circuits

La solution Cable Cleat de Panduit

 

Paris, le 25 mars 2021 — Fournisseur leader depuis plus de 65 ans de solutions innovantes d’infrastructures physiques, électriques et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles de télécom, et ce, depuis l’atelier de production jusqu’au bureau, Panduit  a annoncé la sortie de ses nouveaux serre-câbles (ou bride de câble) Cable Cleat.  

Les enjeux ?

La sécurité de l'alimentation électrique est cruciale pour la fiabilité des systèmes quels qu’ils soient, au sein des datacenters et des bâtiments intelligents. En effet, le chemin qui mène du générateur au système comporte des risques qu'il faut connaitre pour garantir l'approvisionnement en énergie. La protection contre les courts-circuits est donc essentielle pour assurer la disponibilité du système.

Les problèmes ?

Un court-circuit électrique entraîne une augmentation massive du flux de courant dans les câbles basse et moyenne tension, et ce, en quelques millisecondes seulement. L'ampérage peut atteindre 200000A lors de tels événements. Ce qui a pour conséquence de faire vibrer les câbles, de fait, des dommages importants peuvent se produire avant que les disjoncteurs ne puissent se déclencher. Par conséquent, le maintien en place des câbles est essentiel pour protéger le personnel et l'infrastructure, comme que pour réduire les temps d'arrêt des installations, car ces forces dynamiques sont absorbées par les brides de câble et le système de support de câble associé.

Les solutions ?

Cable Cleat, le bride de câble de Panduit, en tant que solution mécanique structurelle, protègent contre les effets des courts-circuits et augmentent ainsi considérablement la sécurité du système. Ce qui est d’autant plus important depuis la mise en œuvre de la norme internationale IEC 61914 de 2015, relative aux serre-câbles pour les installations électriques. En effet, cette norme joue un rôle particulier dans le développement des brides de câbles Panduit. La norme, avec l'ajout " 2015 ", est l'exigence actuelle, la plus complète et la plus reconnue mondialement pour tester les brides de câbles. Pour la respecter, le département de recherche et développement de Panduit a utilisé un programme de simulation puissant pour déterminer comment les forces électromagnétiques se développent en cas de court-circuit, et quelle composition matérielle des brides de câble est appropriée. Ce n'est qu'après avoir été simulés que les composants sont soumis à des tests réels de court-circuit dans un laboratoire certifié pour confirmer qu'ils répondent à la norme en vigueur.

Le résultat pour la bride de câble Cable Cleat ?

Panduit a donc été le premier à répondre aux exigences élevées de cette norme, de manière à ce que ses brides de câbles puissent résister en toute sécurité à d'énormes forces mécaniques en cas de court-circuit. La société a développé une gamme de produits certifiée en laboratoire d'essai par l'institut d'essai KEMA Labs.

Les nouveaux brides de câbles Cable Cleat varient en taille, en conception et en matériaux et conviennent à une grande variété d'applications dans les systèmes d'ingénierie des processus, les technologies de l'information, les datacenters et la production industrielle. Il existe un choix de matériaux pour les différentes applications, aluminium, plastique et acier inoxydable 316 / 316L résistant à la corrosion et à double certification.

Les principaux avantages des brides de câble conformes à la norme IEC 61914 :

  • Installation conviviale et professionnelle des câbles
  • Réduction des risques en cas de court-circuit en absorbant les forces statiques, mécaniques et dynamiques
  • Protection des personnes et des composants du système
  • Sécurisation de l'approvisionnement en énergie


Accéder à l'application Web Cleat kAlculator pour taquets de câble  

About Us

Panduit est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'infrastructure électrique et réseau et de connectivité haut de gamme. Depuis son siège social situé à Tinley Park, Illinois, aux États-Unis, et à travers 112 sites dans le monde, Panduit innove sans relâche grâce à des investissements stratégiques en R&D et au développement de produits innovants, tout en offrant un service et un support global exemplaires. Depuis 1955, Panduit s’engage aux côtés de ses clients et partenaires pour leur fournir des solutions performantes, durables et responsables. Ensemble, ils créent des connexions qui comptent. 

Contact Presse

Global

Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com

EMEA

Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com