Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

GIGAスクール事例紹介

教育の変革:パンデュイット、日本の「GIGAスクール構想」に向けた拡張性の高いネットワークインフラを提供

日本の河内長野市教育委員会は、教育インフラの刷新に向け、「GIGAスクール」構想を導入しました。パンデュイットのCat. 6A 10Gig UTP銅線ケーブルシステムが導入され、20校にわたり高性能なICT環境が整備され、6,600人以上の生徒をサポートしています。

課題

  • 高齢化と新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、学校ネットワークのアップグレードが急務となっていました。
  • 生徒1人につき1台の端末を配備し、プロジェクター、大型テレビ、テレビ会議システムなどの高度なデジタル教育ツールを活用できる、ICTに親和性の高い学習環境を構築すること。

解決策

  • パンデュイットは、信頼性の高いカテゴリ6A UTPケーブルを用いた包括的な配線ソリューションを提供しました。
  • PanduitのCat. 6A 10Gig UTP銅ケーブルソリューションにより、現代のデジタル教室に不可欠な高速かつ高性能なデータ通信が実現しました。

成果

  • 単一のメーカー製品を採用することで、一貫した品質と長期的なパフォーマンスを確保しました。
  • 将来の教育技術の向上に向けた、拡張性のあるネットワークインフラを提供しました。

「予算の範囲内で、学習に最適なICTハードウェアを学校に整備することは、私たちの専門的な責務です。他都市に先駆けて導入を完了しただけでなく、GIGAスクール環境にふさわしい高品質なICTインフラを構築することができました。今後は、学校や関係行政部門、近隣自治体と連携し、このシステムを教育現場で最大限に活用できるよう取り組んでまいります。今後もICTの活用がさらに広がることを期待するとともに、日本電通およびパンデュイットとの連携を深めていきたいと考えています。」

– 山崎 弘
河内長野市教育委員会 教育振興部 教育総務課 課長

課題

大阪府の南東部に位置する河内長野市は、大阪府内で3番目に広い面積を有し、人口は約10万人です。市域の約70%が森林に覆われており、1,000年以上にわたる長い歴史を持つこの街には、豊かな自然環境の中に数多くの文化遺産が点在しています。河内長野市は、教育を最重要課題の一つと位置づけた日本で3番目の自治体です。

「GIGAスクール構想」は、教育機関の情報通信技術(ICT)環境を整備し、高速かつ高性能なデータ通信を支援することを目的としています。構想の初期段階では、小中学校の教員へのタブレット端末の配備、教室へのプロジェクターや大型テレビの設置、テレビ会議システムを活用した国際交流授業の実施などが計画されています。新型コロナウイルスのパンデミックにより、学校ネットワークのアップグレードを加速させる必要性はさらに高まっている。

パンデュイットの戦略とソリューション

高齢化と新型コロナウイルスのパンデミックが教育におけるICTの必要性を加速させる

生徒一人一台の端末 河内長野市教育委員会教育振興部教育総務課長の山崎弘夫氏は、このプロジェクトがどのように実施されたかを次のように説明する: 「当市は、2009年に政府が打ち出した『学校ニューディール』政策を活用し、他市に先駆けてICT活用に適した学習環境を整備してきました。少子高齢化という懸念すべき傾向を受け、税収が減少する中で、教育におけるICT活用を推進する方法を模索していました。そして、新型コロナウイルスのパンデミックにより、『GIGAスクール』構想が加速し、予定より前倒しで進められることになりました。」

生徒1人1台の端末を実現するため、河内長野市は2020年末までに、校内の無線LAN環境を刷新し、これまで端末が支給されていなかった在籍生徒の80%に端末を供給する必要がありました。教育振興部教育総務課のデータスペシャリスト、早川拓司氏は、検討された基準について次のように説明しています。「当市では2016年から3カ年計画を進め、『学校ニューディール』の方針に沿って学校内の無線LAN環境を整備してきました。しかし、すべての教室で生徒1人1台の端末を使って授業を行うという『GIGAスクール構想』となると、話は全く別です。ネットワークインフラの抜本的な刷新が必要でした。近い将来、生徒がデジタル教科書や動画を利用するようになることを想定し、端末にはChromebookを採用することにした一方で、予算内に収まる高速・高性能なネットワークも求めていました。既存のネットワーク保守を担当していた日本電通からは、アクセスポイントだけでなく、配線工事こそが極めて重要であるとの助言を受けました。」

導入

長期にわたり高速ネットワーク性能を維持するには、配線の品質が極めて重要

「GIGAスクール」構想の標準仕様では、学校ネットワークはCat.6A以上(10Gbps接続対応)であることが求められ、すべての教室に無線LANアクセスポイントを設置する必要があります。

設置コストと、将来を見据えたネットワーク環境整備による長期的なコスト削減のバランスを図ろうとする中で、早川氏はコスト面だけを見る危険性を指摘しました。「機械とは異なり、校舎内の配線は容易に変更できません。5GやWi-Fi 6、その他の伝送技術の進化を考慮し、教育ネットワークに対する現在および将来の需要に容易に対応できる、最高水準かつ最良のLAN配線を選択すべきだと考えました。この分野への投資を惜しむことは、教室内の伝送性能に影響を与えるだけでなく、将来の大規模なアップグレードに伴う設置コストの懸念も招くことになります。」

最終的に、市は設置工事を請け負った日本電通の推奨に従い、品質を重視する方針を打ち出しました。Cat 6A UTPケーブル、現場用端子プラグ、フロアスイッチやアクセスポイントに接続するパッチコードなど、設置するすべての配線材料および部品について、パンデュイット製品を統一して採用することを決定しました。

Diagram of the Kawachinagano City GIGA School Concept

成果

GIGA学校環境整備を他都市に先駆けて完了、高品質なICTインフラによる新たな教育基準を確立

当初の河内長野市の計画では夏休みの期間に実施予定だった設置工事が、予定より前倒しで実施された。2020年7月には全校での導入が完了した。

早川氏は、「全国的にすべての都市がこのプログラムを実施するようになると、機器や人員が不足する可能性があることを見越して、作業を前倒しで開始した。4月の入札段階で業者を選定し、5月の連休中に現地調査を行うなど、スケジュールを前倒ししました。」

同市は、授業用として残りの端末の調達を進めており、年内に全校への配備を完了させる計画だ。

山崎氏は次のように締めくくった。「予算の範囲内で、学習に最適なICTハードウェアを学校に整備することは、私たちの職務です。他都市に先駆けて導入を完了しただけでなく、GIGAスクール環境にふさわしい高品質なICTインフラを構築することができました。今後は、学校や関連行政部門、近隣自治体と連携し、このシステムを教育現場で最大限に活用できるよう取り組んでいきます。ICT活用のさらなる拡大と、日本電通およびパンデュイットとの協業を楽しみにしています。」