Panduit ha recibido dos premios Platino; el primero por el Sistema de Mapeo de Red RapidID™, la cual es una solución que utiliza un escáner de mano habilitado para Bluetooth® para automatizar el etiquetado, el rastreo y la resolución de problemas en cables de parcheo que están pre etiquetados con códigos de barras únicos. El Sistema de Mapeo de Redes RapidID™ ayuda a los ingenieros de redes a ubicar y rastrear cables de manera más rápida y precisa, lo que reduce el tiempo y el costo de la documentación de cables hasta en un 50 % y, al mismo tiempo, hace que el proceso de documentación general sea menos complicado y propenso a errores.
El segundo premio Platino que recibió Panduit es por el Proyecto GIGA en escuelas. El concepto de Escuela GIGA tiene como objetivo mejorar los entornos de tecnología de la información y la comunicación (TIC) de las instituciones educativas, a la par que soporta comunicaciones de datos de alta velocidad y alto rendimiento. Las primeras etapas del plan incluyeron la Ciudad de Kawachinagano, Japón, con el objetivo de entregar un dispositivo de red por estudiante, instalar proyectores y televisores de pantalla grande en las aulas y ofrecer clases de intercambio internacional utilizando sistemas de teleconferencia. A medida que aumentaba la pandemia de COVID-19, Takuji Hayakawa, especialista en datos de la Sección de Asuntos Generales de Educación del Departamento de Promoción de la Educación de la Oficina de la Junta de Educación de la Ciudad de Kawachinagano, reconoció que se estaba realizando una "renovación fundamental de [su] infraestructura de red necesaria” y que la mayor parte del proyecto debía completarse para fines de 2020. La ciudad eligió a Panduit para instalar varios materiales y piezas de cableado, incluidos cables UTP de categoría 6A, plugs de terminación en campo y cables de parcheo en veinte escuelas dentro de la Ciudad de Kawachinagano. Después de que se completó el proyecto, Hiroo Yamasaki, Gerente de la Sección de Asuntos Generales de Educación del Departamento de Promoción de la Educación de la Oficina de la Junta de Educación de la Ciudad de Kawachinagano, concluyó que “equipar a las escuelas con el mejor hardware de TIC, dentro del presupuesto, para el aprendizaje es nuestro deber profesional. No sólo terminamos antes que otras ciudades, sino que también logramos una infraestructura de TIC de alta calidad para el entorno Escolar GIGA”.
Además de los dos premios Platino recibidos, Panduit también recibió cinco premios Oro y un premio Plata:
Conectores para interiores y exteriores son ideales no sólo para conectar dispositivos de red que requieren un plug de conexión a la red, sino también para áreas de puertos y/o espacios de enrutamiento de cableado dentro de dispositivos de red que son demasiado pequeños para usar Panduit ® TX6A™ Plugs de Terminación en Campo.
Convertidor de medios pasivo que aumenta la velocidad de los cables de fibra multimodo heredados al eliminar la dispersión modal. Está diseñado para ayudar a cubrir las necesidades de velocidad sin tener que arrancar y reemplazar la infraestructura heredada.
El único conector que admite cambios de género y polaridad sin necesidad de herramientas adicionales.
Diseñado para canalizar y administrar cables de datos de cobre, fibra óptica o cables de potencia en los centros de datos, edificios conectados y aplicaciones de automatización industrial. Las características innovadoras brindan un ensamblaje fácil, rápido y seguro para reducir los costos de instalación y una implementación más rápida.