Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
BlackFin® 工具缩短部署时间 | 工业案例研究

Panduit BlackFin 工具和接地系统助力价值 140 亿美元的液化天然气项目提升效率

德克萨斯州某价值 140 亿美元液化天然气设施项目的领先工业承包商,需要能够适应恶劣腐蚀环境的可靠工具和坚固的接地系统。Panduit 提供了 StructuredGround™ 直埋式压缩接地系统(符合 UL 467/IEEE 837-2014 标准)和 BlackFin® 电池供电压接工具(经 OSHA 认证)。这消除了因工具损坏导致的停机时间,提高了安装速度,并在高温潮湿的环境中确保了连接的可靠性,使承包商能够满足紧迫的施工进度要求。

挑战

  • 部署稳固的接地解决方案
  • 用更可靠的工具替换现有压接工具,以最大限度减少停机时间
  • 在紧迫的工期内完成项目

解决方案

  • BlackFin® 安装工具
  • StructuredGround™ 直埋压缩接地系统
  • 6A/6类铜缆及连接解决方案
  • 光纤连接组件及配件
  • Pan-Ty® 扎带、Dome-Top® 扎带、Pan-Steel® 扎带
  • 标识与安全解决方案

成果

  • 消除了因工具故障导致的停机时间——BlackFin® 电池供电液压压接工具取代了频繁损坏的现有工具,消除了因停机和更换工具而产生的高昂成本,这些成本曾导致生产效率低下,并可能因项目延期而面临罚款风险。
  • 提高了安装速度和效率——StructuredGround™ 系统与 BlackFin® 工具相结合,无需开放式燃烧许可或明火操作即可加快安装速度,使工作能够在炎热潮湿的天气条件下继续进行,同时每充一次电可完成更多的压接。
  • 提升安全与可靠性标准合规性——该解决方案符合严格的标准(UL 467、IEEE 837-2014、OSHA 要求),同时提供了一个坚固的接地系统,能够抵御腐蚀性物质、电磁力以及施工设备的损坏,从而确保长期可靠性和工人安全。

“Panduit 的接地系统、BlackFin® 安装工具以及安全和标识解决方案,确保了我们的设备在部署时能够发挥最佳性能,且不会影响项目进度。”

– 某大型工业承包商项目经理

这家领先的工业承包商以其卓越的设施设计、工程、施工和维护服务而闻名。

挑战

一家以在石油和天然气行业提供高质量服务而闻名的大型工业公司,受聘为德克萨斯州一个价值140亿美元的液化天然气(LNG)出口设施提供施工专业服务。该项目预计工期至少三年,是当时美国境内规模最大的工业建设项目。该综合性项目目前正在建设三条液化生产线(每条年产能440万吨),第四条生产线尚处于规划阶段。建成后,该设施每年将能出口1390万吨液化天然气。这相当于每天处理约20亿立方英尺的管道级天然气(原料气)。

原料气将通过现有计量站,从互联的州内管道系统中获取。天然气将在现有计量、压缩及地下储气设施附近进行预处理。

为满足项目规范要求,客户需要一套既能确保连接可靠性,又能抵御酸盐等腐蚀性物质、故障浪涌产生的电磁力,以及埋设前或后期场地改造过程中施工设备可能造成的损坏的接地系统。该项目的一项重要接地要求是符合UL 467和IEEE 837-2014接地标准。除了需要新的接地系统外,客户还要求更换现有安装工具,因为这些工具经常损坏。这意味着更换工具会产生额外成本并拖慢生产进度,可能导致因未能按时完成项目任务而受到处罚。新工具必须坚固耐用、易于操作、高效且可靠。此外,施工现场气候炎热潮湿,尘土飞扬,因此工具必须能够承受这种恶劣环境。

最后,该公司需要具备准确识别产品、场所及设备的能力。随着首批三列列车预计于2019年完工并使该设施达到满负荷运行,项目进度至关重要。工期的延误将危及整个项目,并可能导致预算超支,因此该公司需要一家解决方案提供商来满足时间要求及其他需求。



The previous data center setup at Rockford Public Schools

Panduit 战略与解决方案

客户基于一份突出其独特优势的演示文稿,选择了 Panduit StructuredGround™ 直埋式压缩接地系统。该系统提供了一条专用的地板下接地路径,以维持系统性能、减少间歇性故障,并保护客户的设备和人员安全。该系统兼具压接系统的安装效率与符合 IEEE Std. 837-2014 及 UL 467 接地与等电位连接标准的连接长期可靠性。

该公司利用该系统将铜导体、钢筋、接地极和建筑钢结构进行了等电位连接。

该系统可应对施工现场的以下风险:

  • 埋设前或后期场地改造期间施工设备造成的损坏
  • 故障及雷电浪涌产生的电动势
  • 冻融循环
  • 酸或盐引起的腐蚀作用

基于该接地解决方案的成功经验,Panduit 建议采用 BlackFin® 安装工具来替换该公司现有的工具。该公司使用 BlackFin® 电池驱动液压压接工具,配合 Panduit 连接器和接线端子安装了接地系统。该工具在单次充电下可完成更多次压接,同时提供达到认证连接所需的压接力。这款压接工具是业内首款符合美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 及国际电池驱动手持工具安全标准的设备。

实施

这款创新工具在安全性和可靠性方面处于行业领先地位:

  • 经CSA(一家经OSHA认可的NRTL,即国家认可测试实验室)认证,符合OSHA强制性要求
  • 符合欧盟机械指令和电磁兼容(EMC)指令的要求
  • 符合ISO 12100《机械安全风险评估》标准,包括人体工学要求

BlackFin®安装工具配备快速电机停止功能,确保高频使用时的安全性,并在压接完成后自动回缩。该工具还集成压力测量功能,若未达到最大压接力,将发出视觉和听觉信号。该工具具备以下特点:

  • 防滑握柄——由软质复合材料制成,确保操作稳固舒适
  • 快速电机停止——松开扳机后电机立即停止,防止组件损坏或操作人员受伤
  • 声光 LED 警告——压接操作完成时发出信号
  • 旋转压接头——便于在狭窄空间内操作
  • 自动活塞回缩——通过视觉确认压接循环已完成
  • LED 信号灯——提示工具需要维护以延长使用寿命

该公司还选择了以下 Panduit 解决方案以满足其需求:

  • Pan-Ty® 扎带采用一体式设计,性能稳定可靠,非常适合高达 260°C 的高温应用。
  • Dome-Top® 扎带采用两件式设计,配有不锈钢锁定倒刺,可在整个捆扎范围内实现无限调节。低拧紧力设计可减轻操作人员疲劳,提高生产效率。
  • Pan-Steel® 自锁式不锈钢扎带兼具高强度、长寿命,并能抵抗化学腐蚀、振动、辐射、风化及极端温度。
  • 阻燃且专为长期使用设计的标识解决方案,确保危险得到正确识别,同时提供长期耐用性和可读性,从而实现管道、导管、电缆及相关设备的最佳标识。
  • 安全解决方案旨在实现最高可靠性和工作场所安全,并符合 OSHA、ANSI 和 NFPA 的要求。它们能够承受极端高温、化学腐蚀、火焰、高辐射和潮湿环境的考验,非常适合该公司的户外应用。该项目使用的组件包括锁定/挂牌装置、设施标识和标签系统。
The previous data center setup at Rockford Public Schools

成果

为了实现差异化竞争优势,该公司致力于确保其安装工具和接地系统的卓越性能与可靠性。通过采用最新技术——包括完全符合严格标准的工具——该公司如今不仅减少了停机时间,还提高了安装速度。这有助于该公司按计划完成紧凑的施工进度,并实现项目投资回报率的目标。

The previous data center setup at Rockford Public Schools