Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
{{totalQuantityInBom}} BOM合计 查看BOM >>

奖项和成就

Panduit 的首要任务是帮助客户提高效率,提升盈利能力,甚至超越他们的期望。下面,您将看到几个例子,说明我们在帮助客户取得成功的同时,并且赢取了业界对于我们的认可。

Two images of the Panduit EL2P Power Distribution Unit in black with gray and turquoise accents

2026年数据中心解决方案大奖“年度配电单元”亚军

泛达 EL2P(Elevate to Power)iPDU

泛达凭借其EL2P iPDU获得认可,该产品集成了先进的计量功能(±0.5%)、强大的网络安全防护、灵活的插座配置以及全面的环境监测功能——这些正是超大规模、企业级和托管设施的关键能力。

产品详情
DCS 奖项报道

PXE MP550 mobile printer -light gray and black with touchscreen with the word Panduit

2026年EC&M年度产品奖——标签机与打印机类别

MP550 PXE 系列移动打印机

泛达的 MP550 PXE 系列移动打印机因其 300 dpi 的高分辨率打印功能而备受赞誉,该功能支持宽度达 2 英寸的模切和连续标签,并配备用户可更换的切刀单元,具备自动全切和半切功能。这款内置Wi-Fi连接功能的打印机还配备了4.3英寸彩色LCD触摸屏和集成式QWERTY键盘,可缩短贴标时间并优化工作流程。

产品详情
EC&M 奖项文章

Two components of the Panduit FMPS shown (black with bright blue accents)

2025年ISE(ICT解决方案与教育)网络创新奖——金奖得主

故障管理电力系统(FMPS)

ISE 认可泛达的 UL 认证 FMPS 通过提供安全、高效且经济实惠的长距离供电,彻底改变了宽带部署方式。FMPS 能够主动监测 7 种故障类型,一旦检测到任何故障,可在 2 毫秒内停止供电;通过单对 16AWG 铜缆即可传输 600 瓦的功率,最大传输距离可达 2 公里。

产品详情
ISE网络创新奖报道

Young Female and Male at Panduit WorldSkills booth learning to change a cable fiber

2025年亚洲责任企业奖

亚太地区“技能改变生活”活动

泛达凭借其“亚太地区技能改变生活”活动荣获2025年AREA奖。该奖项彰显了该活动在弥合技能差距及促进亚太地区青年赋权方面所作出的贡献。

AREA奖项报道
活动详情

Two images of the Panduit EL2P Power Distribution Unit in black with gray and turquoise accents

2025年布线创新者奖——铂金级

EL2P 智能配电单元

泛达EL2P智能配电单元(iPDU)荣获铂金奖,该产品通过标签醒目的插座和以用户为中心的界面提供可视化管理,凭借创新的物理设计加快安装速度,并通过自动化配置和安全的固件同步简化更新流程。

产品详情
“布线创新奖”专题文章

Laptop on a table with a person's hands ready to use and book icons above the laptop

2025年布线创新者奖——金奖

罗克福德公立学校系统和米勒电气公司应用案例研究

CI&M 因泛达特在罗克福德公立学校系统和米勒电气公司这两个应用案例研究中成功应用其技术,授予其金奖。

罗克福德公立学校案例研究
米勒电气公司案例研究

Panduit black G6 PDU

2025年数据中心解决方案技术奖

G6 配电单元

G6 PDU凭借其低矮设计荣获DCS技术奖,该设计在节省机架空间的同时还能增加气流。此外,它还拥有G5产品128倍的存储容量,并具备业界领先的插座密度,以及最多可串联32台PDU的功能。

阅读新闻稿
DCS 奖项报道

Border State Logo-dark blue, light blue, maroon colors in an icon with BORDER STATES in white text

2024年Border States“年度供应商”销售卓越奖——中型企业

泛达与 Border States 的合作伙伴关系

泛达因与 Border States 建立了牢固的合作伙伴关系,荣获“年度最佳供应商销售卓越奖”。

阅读文章

Base-16 connector

2024 年布线创新奖——金奖

泛达 Base-8 和 Base-16 光纤布线系统

泛达(Panduit)的 Base-8 和 Base-16 光纤布线系统因满足数据中心网络管理员的关键需求而获得认可。Base-16 光纤布线系统可满足高带宽多通道系统的需求,适用于需要高带宽的并行应用,并提供多种分支选项;而多功能的 Base-8 光纤布线系统则旨在节省资本支出、机架空间和功耗。

Base-8 产品详情
Base-16 产品详情
CI&M奖项报道

Rapid ID system

2024年“数据中心世界”奖——通过创新提升韧性特别贡献奖

Rapid ID 解决方案

泛达凭借其RapidID解决方案的创新性获得认可,该方案具备检测、遏制和应对网络攻击的能力。该网络映射解决方案还能快速、准确地识别网络资产和连接,同时通过加快事件响应速度来提升运营韧性。

产品详情

2023 年职业健康与安全工业卫生奖——设施安全

VeriSafe™ 2.0 无电压测试仪

职业健康与安全组织(OH&S)表彰了 VeriSafe 2.0 无电压测试仪,认可其以创新方式安全、可靠且高效地进行无电压测试,从而避免接触电气危险。

产品详情

阅读新闻稿

2022年度最佳雇主

Panduit 获 Gallagher 认可

Panduit 是参与 2022 年《福利策略与基准调查》的 4,000 家机构之一,该调查是 Gallagher 极具影响力的《美国劳动力趋势报告》系列的一部分。

加入我们的团队

2022 年布线创新奖——铂金级

GIGA 学校概念应用

该获奖案例研究重点介绍了日本河内长野市教育委员会如何为其 GIGA 学校选定 Panduit 产品作为所有布线材料和配件,包括其先进的 Vari-MaTriX 6A 类电缆、现场终端插头和跳线。

阅读案例研究

阅读新闻稿

2022 年布线创新奖——铂金级

RapidID™ 网络映射系统

CI&M 认可了创新的 RapidID™ 网络映射系统,认为它是一种替代传统手动布线文档处理流程的实用方案。该解决方案采用预先贴有唯一条形码的跳线,配合支持蓝牙®功能的手持扫描仪,可实现标签打印、线路追踪和故障排除的自动化。

产品详情

阅读新闻稿

2022 年布线创新奖——金奖

FieldCord™ 连接器

FieldCord™ 连接器 因其专为连接摄像头和接入点等设备而设计,可适配这些设备上用于线缆或插头的狭小开口,而受到 CI&M 的认可。

产品详情

阅读新闻稿

2022 年布线创新奖——金奖

FlexCore™ 光配线架

FlexCore™ ODF 系统 因能够实现单架、双架或四架配置间使用统一长度的跳线而获得认可,这不仅释放了因库存占用而冻结的资金,还确保客户始终备有合适的部件。

产品详情

阅读新闻稿

2022 年布线创新奖——金奖

PanMPO™ 光纤连接器

升级版 PanMPO™ 光纤连接器 因其创新的推拉式护套而获得 CI&M 的认可,该设计不仅便于安装和拆卸,还无需额外工具即可实现接口类型和极性的转换。

观看视频

阅读新闻稿

2022 年布线创新奖——金奖

不间断电源

不间断电源 凭借其卓越的电气性能、智能电池管理、增强型智能监控、安全的网络功能以及锂电池单元长寿命等优势,为 IT 设备提供了高效可靠的电源保护和备用电源,因此获得了 CI&M 的认可。

阅读新闻稿

2022 年布线创新奖——银奖

金属网篮式架空电缆桥架布线系统

金属网篮式架空电缆桥架布线系统 因其在有效利用空间、缩短安装时间及提升网络性能方面的贡献而获得认可。该系统不仅具备比其他金属网篮更高的强度重量比,其金属网格设计还允许更多电缆和 QuickNet 卡匣直接穿过网格开口,无需额外切割。

产品详情

阅读新闻稿

2021 年布线创新奖——铂金奖

单对以太网

荣获铂金奖的单对以太网(SPE)是一种从应用边缘到云端的无缝单协议网络。SPE 简化了网络设计和运维,无需支持和转换运营技术(OT)网络中使用的传统网络协议。

了解更多

2021 年布线创新奖——金奖

PanZone® TrueEdge™ 壁挂式机箱

荣获金奖的 PanZone® TrueEdge™ 壁挂式机箱 提供了一种无需机架或机柜的解决方案,从而最大限度地降低了网络基础设施的投资。

观看视频

查看解决方案

2021 年布线创新奖——金奖

FlexFusion™ 机柜

荣获金奖的 FlexFusion™ 机柜 为各类数据中心及服务需求(包括超大规模、边缘和托管)提供了一个独特的通用平台。该机柜具备业界领先的 3,500 磅承重能力,门体最大气流通过率达 80%,并支持定制配置以满足网络需求。

了解更多

查看解决方案

2021 年布线创新奖——银奖

可调深度四柱机架

荣获银奖的可调深度四柱机架,兼具机柜的稳固性与开放式机架的便捷性,在设计网络布局时为用户提供最大的灵活性。

查看选型指南

查看解决方案

2021 年布线创新奖——银奖

TX6A™ FieldCord™ 连接器

荣获银奖的 TX6A™ FieldCord™ 连接器,可在最狭窄的布线路径中实现设备连接,且无需额外配件即可重复压接多达 20 次。

观看视频

查看解决方案

2020 年布线创新奖——金奖

HD Fusion 壁挂式机柜

HD Fusion 壁挂式机柜 被 CI&M 评为一款光纤布线解决方案,可容纳、整理、管理并保护光缆与光缆之间的熔接连接,提供两种不同尺寸,分别支持最多 3,456 根或 6,912 根光纤的熔接。

产品详情

阅读新闻稿

2020 年布线创新奖——金奖

HD Flex™ Zone 架空地板机柜

CI&M 认可 HD Flex™ Zone 架空地板机柜 作为一种结构化布线解决方案,它允许在架空地板下方进行电缆终端处理,从而节省数据中心宝贵的空间,并有助于缓解机架和机柜的拥挤状况。

产品详情

阅读新闻稿

2020 年布线创新奖——铂金级

加州大学戴维斯分校医学中心

该铂金级获奖案例研究重点展示了加州大学戴维斯分校医学中心、Panduit 和 General Cable 之间长达 14 年的合作伙伴关系。该医学中心由四个数据中心(一个本地数据中心和三个托管设施)以及 250 多个电信机房提供支持。该园区拥有超过70,000条布线线路,相当于超过140,000个Panduit连接器,以及超过1,200万英尺(超过2,300英里)的线缆。

阅读案例研究

阅读新闻稿

2020 年布线创新奖——金奖

PatchRunner™ 2 线缆管理系统

CI&M 认可PatchRunner™ 2 线缆管理系统作为一种能够应对日益增长的线缆密度、更大规模的网络设备以及不断增加的能耗的布线解决方案。

产品详情

阅读新闻稿