Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
加州大学戴维斯分校健康中心案例研究

从手术机器人到智能建筑:加州大学戴维斯分校医疗中心升级网络以推动医疗创新

加州大学戴维斯分校医疗中心面临着一个关键挑战:其现有的网络基础设施无法满足先进医疗技术日益增长的需求,例如正在改变现代医疗保健的实时诊断设备、患者监护系统和手术机器人。以 PanGen 网络基础设施为基础,加州大学戴维斯分校医疗中心成功升级为全天候在线网络,该网络既能无缝支持突破性的患者护理技术,又能保障关键的建筑运营。此次转型使该医疗系统跻身技术增强型医疗领域的领导者之列,同时确保了关键生命支持应用的可靠连接。了解这家屡获殊荣的医疗系统如何让其网络具备前瞻性,在日益互联的医疗环境中为患者带来卓越的治疗效果。

挑战

  • 跟上医疗保健领域快速且持续的技术更新
  • 确保技术能够改善患者护理、节省成本,或释放医护人员精力以专注于患者护理
  • 收集、分析并响应整个医疗系统内 100 多栋建筑的设施数据,以优化运营
  • 满足对 Wi-Fi 应用和以太网供电 (PoE) 日益增长的需求,同时符合行业标准、规范和医院政策

解决方案

  • 普睿司曼(Prysmian)的 GenSPEED® 10 MTP™ 小直径六类A(Cat 6A)电缆,可满足 PoE 和无线网络升级需求
  • 潘杜特(Panduit)全面的六类A(Cat 6A)连接产品组合,确保可靠的网络性能
  • 现场端接插头为接入点或安防摄像头等联网设备提供快速简便的连接
  • 垂直线缆管理器、斜角配线架和小直径跳线等节省空间的解决方案,可释放电信机房的机架空间

成果

  • 10G 基础设施满足整个医疗系统的重要需求,改善了患者和临床医生的治疗效果
  • 加州大学戴维斯分校医院(UC Davis)挖掘了关于设备、医嘱、患者流动、住院时长等方面的海量数据,使医院能够提供更好的服务并改善患者护理
  • 该医院荣获多项奖项,确立了加州大学戴维斯分校医疗中心(UC Davis Health)IT 团队在医疗保健信息技术领域的领导地位

“技术应当让患者护理更加便捷、成本更低,并为我们的医疗团队成员腾出时间,使他们能够更加专注于在护理过程中注入人文关怀。”

– Lopaka Gaspar
加州大学戴维斯分校健康信息技术部 IT 设施数据中心主管

挑战

在医疗保健领域,技术作用的迅速扩大表现得最为明显。检测设备几乎可以即时输出结果,医护人员可在医疗系统内的任何地方查看这些结果,从而实现分秒必争的诊断和紧急救治。传感器和可穿戴设备追踪着从患者生命体征、位置到出院的方方面面,当患者需要护理时会提醒护士,当有床位可供新患者使用时会通知入院办公室。手术机器人协助医生进行改变人生的手术,而世界各地的专家可以通过视频观看并提供指导。患者和医生通过视频平台进行交流,而非面对面。这样的例子不胜枚举。

加州大学戴维斯分校医疗中心(UC Davis Health)正处于这一变革的前沿,通过技术应用改变着患者的治疗与护理方式。医疗保健领域的变革推动了对IT服务、基础设施及应用程序的需求,以支持这些技术的发展。

除了患者护理之外,对无线连接和互联建筑系统日益增长的需求,要求建立一个能够支持医院设施的始终在线的基础设施。这一坚实的基础对于满足当前及未来的网络需求至关重要。

解决方案

在加州大学戴维斯分校,IT部门作为战略业务合作伙伴,致力于在日益科技化的世界中提升医疗服务质量。IT设施数据中心主管洛帕卡·加斯帕(Lopaka Gaspar)表示,医院对基础设施和IT系统所做的所有改进,最终都旨在提升患者护理质量。“技术应使患者护理更加便捷、成本更低,并为我们的医疗团队成员腾出精力,让他们能更加专注于在医疗服务中注入人文关怀,”洛帕卡说道。

此外,医院希望借助数据优化设施运营。该医疗系统拥有超过100栋建筑,医院希望在关键节点收集精准数据。这将有助于改善患者流向、追踪医疗设备、优化人员配置等,最终实现运营效率的最大化。

加州大学戴维斯分校(UC Davis)IT基础设施设施与辅助服务部及数据中心服务部还面临其他关键目标:满足日益增长的Wi-Fi应用和以太网供电(PoE)支持需求,同时跟上标准发展、规范要求及医院政策变更的步伐。

实施

Panduit与普睿司曼(前身为General Cable)与加州大学戴维斯分校的合作关系已延续十余年,期间共同完成了数百个大小项目,涵盖新建建筑与翻新工程。

多年来,布线解决方案从最低标准的6类线,逐步升级为增强型6类线,再到6A类线。如今,加州大学戴维斯分校的系统均采用普睿司曼(Prysmian)的GenSPEED® 10 MTP™ 小直径6A类线缆。每次布线升级都是为了跟上PoE和无线技术的发展步伐。当无线技术从1千兆传输的WAVE 1升级到支持2.5/5/10千兆传输的WAVE II时,加州大学戴维斯分校为所有无线接入点升级到了GenSPEED® 10,000(紫色)电缆,以满足更高的速度要求。该机构现已全面采用 GenSPEED® 10(紫色)标准,该产品不仅支持 PoE++ 和最新 Wi-Fi 技术,还拥有 6A 类电缆中最小的外径(0.230 英寸),从而节省了布线通道和管道空间。

在 Panduit 方面,整个渠道中的六类A连接设备——包括插座、跳线、配线架和插头——确保了可靠的 10GBASE-T 性能。现场端接插头在医院内得到广泛应用,为无线接入点和安防摄像头等设备提供了快速简便的连接。

这一 10GBASE-T 基础设施确保了加州大学戴维斯分校在设施新建或翻新时,能够满足所有未来物联网 (IoT) 设备的需求。

整个系统中,加州大学戴维斯分校由四个数据中心(一个本地数据中心和三个多租户数据中心)以及超过 250 个电信机房提供支持。校园内拥有超过 70,000 条下行电缆,这意味着使用了 140,000 个 Panduit 连接器,以及来自 Prysmian 的超过 1,200 万英尺(约 2,300 英里)的电缆。

通信机房经过优化以实现空间利用率最大化,采用潘杜特(Panduit)PatchRunner™ 2增强型垂直线缆管理器,该设备支持在管理器内进行跳线连接,并搭配高密度配线架、28 AWG跳线以及高密度水平线缆管理器。这一产品组合将跳线连接与线缆管理整合,从而为其他设备腾出机架空间。QuickNet™插头组件外壳可加快跳线解决方案的安装速度。

各类普睿司曼 GenSPEED 单模光缆作为通信骨干,将各电信机房与数据中心相连。

Black Panduit racks and cable managers built out with purple category 6a cabling, patch cords, patch panels, and jacks, in a telecommunications room

成果

10GBASE-T 基础设施正助力该医院满足关键需求。“我们的临床医生是我们所提供技术的最终使用者,”加斯帕尔表示。“他们的体验——无论是积极的还是消极的——对我们都至关重要。我们始终致力于通过优化应用程序和服务的访问方式来提升他们的体验:无论是通过移动设备、网页界面,还是提升易用性。”

如今,加州大学戴维斯分校医院收集了大量关于设备、医嘱、患者流动、住院时长等方面的数据。通过建设性地挖掘这些数据,医院能够提供更优质的服务并改善患者护理。

与此同时,医院在数据管理与保护方面面临挑战。HIPAA法规要求数据必须保密且安全,但负责患者护理的人员也需能够随时访问这些数据,以便他们能随时获取所需信息。对加州大学戴维斯分校而言,他们始终在安全与可访问性之间寻求平衡,同时还要兼顾数据存储成本的管理,以及对未来增长和控制的规划。

加斯帕表示,除了基础设施支持的技术外,他格外注重选择那些安装和维护都简单的解决方案。“考虑的不仅仅是工程师,”加斯帕解释道。“运营人员同样重要。我总是设想,如果凌晨3点接到更换设备的电话,我希望看到什么。”

对加州大学戴维斯分校而言,这些技术升级和新增功能为其赢得了全地区乃至全国的赞誉。该医院因其卓越表现屡获认可。《新闻周刊》将加州大学戴维斯分校儿童医院评为2025年“全美最佳儿童医院”之一; 《美国新闻与世界报道》在2024-25年度调查中,将加州大学戴维斯分校列为全美八个成人医学专科及五个儿科专科的最佳医院之一。

在年度CHIME“医疗行业最互联”调查中,加州大学戴维斯分校位列最高级别,该调查旨在表彰医疗服务机构对信息技术的应用。2024年是加州大学戴维斯分校连续第13年获此殊荣。

“这一认可凸显了加州大学戴维斯分校医疗健康信息技术在医疗保健信息技术行业的领导地位,同时也验证了我们对IT系统的投资和设计,从而改善了临床医生和患者的治疗效果,”加斯帕尔表示。