Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Panduit 增强型免维护式不间断电源 (UPS) 大幅降低电池故障导致的停机风险

与电池型 UPS 相比,将投资回报率提高到 2 倍,将拥有成本降低 50-70%

伊利诺伊州廷利公园 —(2018 年 3 月 6 日)— Panduit Corp. 在全球推出了增强型工业网络不间断电源 (UPS)。与之前的型号一样,这款新产品采用超级电容器技术,消除了导致传统 UPS 故障的首要原因。这样可以将停机风险降低 39%,从而使设施中的关键设备保持处于满负荷运行状态。无电池式设计还使得无需维护设备,与普通 UPS 相比,可将 ROI 提高至两倍,将拥有成本降低 50-70%。

Panduit 高级产品线经理 Mike Verbeek 表示:“根据行业中关于要求提升电能容量的反馈意见,这款新 UPS 支持多个设备,组合功率输入为 100 W。与现有的 35 W 版本相比,增大的电能容量进一步提高了投资回报率,并能够为客户节省空间。”

其他功能包括:

  • 网络接口支持通过简单网络管理协议 (SNMP v1/v2c/v3) 远程监控设备运行状况
  • 远程设备管理程序使用标准 Web 浏览器,并与 EtherNet/IP* 协议和 FactoryTalk** 可视化集成架构兼容
  • DIN 导轨宽度为 80mm,节省了宝贵的面板空间
  • 紧凑的单装置设计,可方便快速地集成到控制和设备面板中

Panduit 的工业网络 UPS 为包括管理网络交换机、微型 PLC 和部署在工厂车间的 HMI 在内的关键应用提供不间断电源。该设备具有 -40ºC 至 +60ºC 的宽工作温度范围,适用于极低温度环境及高温环境,而不会降低性能或缩短使用寿命。有关 Panduit 工业网络 UPS 的更多信息,请访问 www.panduit.com/ups。

*EtherNet/IP 是 ODVA, Inc. 的商标。

**FactoryTalk 由 Rockwell Automation 在美国专利及商标局注册。

关于 Panduit

自 1955 年以来,Panduit 的进取精神和解决问题的探索热情帮助许多公司在业务目标与市场成功之间搭建起了桥梁。Panduit 为从数据中心到电信机房、从台式机到工厂的各种企业级环境创建领先的物理、电气、网络基础设施和音视频解决方案。Panduit 总部位于美国伊利诺伊州廷利公园,在全球 112 个地区开展业务,在质量和技术领先地位方面享有盛誉,并拥有强大的合作伙伴生态系统,可帮助支持、维护和促进互联世界的业务增长。