Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Panduit 推出 IndustrialNet™ 包覆成型线束,提供从控制柜到机器的快速而耐用的连接

与传统的硬接线相比,可确保可靠性,并将安装时间缩短 50% 以上

 

伊利诺伊州廷利公园 —(2018 年 3 月 12 日)— Panduit Corp. 现在已扩大其 IndustrialNet 品牌产品,推出了包覆成型线束产品,将其以太网产品扩展到工业边缘设备。该产品系列提供从机器和设备到工厂车间交换机和外壳的高质量跳线连接。支持的协议包括以太网、EtherNet/IP*、PROFINET、Modbus 和 EtherCAT。该线束还具有工业认证等级 IP67/68、NEMA 1、3、4、6、6P 和 UL,并符合工业前提性能标准(包括 M.I.C.E. 准则)。“用于对现场端接连接器进行 IL 估计的新型图像处理方法”这篇论文着眼于估算现场端接连接器中的插入损失的新方法。这些新方法用于 OptiCam 2 工具,该工具在端接时提供插入损失读数,从而提高安装过程的灵活性和可靠性。

 

在 Panduit 有限产品保修服务的支持下,此系列 RJ45 和 M12 产品可确保在恶劣环境条件下实现高性能和长使用寿命。工厂端接设计中采用纤薄的包覆成型插头,与传统硬接线相比,可确保可靠性并将安装时间缩短 50% 以上。

 

Panduit 工业网络基础设施业务部门副总裁 Ryan Lepp 说道:“随着智能制造业的不断发展,工厂使用的以太网设备越来越多。而用于支持这些设备的网络也在不断扩展并成为关键要素。我们在 IndustrialNet 品牌系列中新推出的包覆成型线束是 Panduit 综合解决方案的一部分,该解决方案可提供从企业到机器的基于 TIA 标准的强大连接;充分利用了我们在低压/数据通信领域近四十年的丰富经验和专业知识。提供多种标准长度和配置以及定制选项,具有优异的耐用性,可承受极端温度、高弯曲和高振动等严苛车间条件。”

关于 Panduit

自 1955 年以来,Panduit 的进取精神和解决问题的探索热情帮助许多公司在业务目标与市场成功之间搭建起了桥梁。Panduit 为从数据中心到电信机房、从台式机到工厂的各种企业级环境创建领先的物理、电气、网络基础设施和音视频解决方案。Panduit 总部位于美国伊利诺伊州廷利公园,在全球 112 个地区开展业务,在质量和技术领先地位方面享有盛誉,并拥有强大的合作伙伴生态系统,可帮助支持、维护和促进互联世界的业务增长。