Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
产品使用国家/地区
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 已添加
{{totalQuantityInBom}} BOM合计 查看BOM >>

新闻稿

树立行业标准:泛达 加速推进电缆夹验证计划

 

伊利诺伊州廷利帕克——2026年10月5日——电气和网络基础设施解决方案领域的全球领导者泛达公司(Panduit Corp.)今日宣布,其电缆夹验证计划取得了一项重要里程碑:50种电缆夹SKU已按照新兴的UL DWMU/7电缆夹标准所规定的要求,成功通过了短路测试。

随着电气基础设施系统日益复杂,故障电流水平持续攀升,工程师们面临着越来越大的压力,需要设计出能在故障事件中保护人员、设备和运营的电缆固定系统。此次成果涵盖了泛达约80%的电缆夹产品组合,彰显了公司致力于在关键基础设施应用领域推进电气安全和行业标准化的承诺。

泛达预计将在下一阶段完成另外10种电缆夹SKU的短路测试。此项工作将使公司大部分产品线符合新兴的行业要求和客户期望,同时让工程师在指定电缆固定解决方案时更加信心十足。

通过性能验证提升安全性

短路事件会在工业配电系统中产生极强的电磁力。如果没有经过合理设计的电缆固定装置,这些力可能会导致电缆甩动、电缆桥架损坏、二次故障、设备损坏、计划外停机以及更大的安全风险。

“随着电力基础设施系统日益复杂,故障电流水平持续上升,客户需要确信电缆固定解决方案已在严苛条件下经过严格评估,”泛达电缆夹高级工程师克里斯·本特利(Chris Bentley)表示。“我们全面的测试计划体现了泛达致力于帮助客户部署更安全、更可靠的电缆管理系统,并以经过验证的性能数据为后盾。”

电缆夹在正常运行和故障条件下均可固定并支撑电力电缆。带电短路测试可验证电缆夹系统能否在保持电缆支撑和系统完整性的同时,承受电气故障产生的机械载荷。

电气规范持续推动电缆固定要求

《国家电气规范》(NEC)包含旨在防止故障期间因磁力导致电缆过度移动的要求。NEC第392.20条规定:“单导线电缆应按电路组牢固捆扎,以防止因故障电流产生的磁力导致过度移动。”工程师有责任设计采用适当电缆约束解决方案的系统,以满足相关项目要求和规范要求。

为简化技术规范,泛达提供了一款在线工具,可帮助工程师针对具体应用评估电缆夹的选择及间距建议。通过输入关键应用参数,泛达电缆夹计算器可帮助用户确定支持有效电缆约束系统设计的解决方案。

延续工程领导力的传统

泛达长期致力于通过工程专业知识、参与标准和产品创新来推动电气基础设施设计的发展。该公司此前实施的电缆夹测试计划,已根据原始的 IEC 61914 标准,以及分别于 2023 年和 2024 年推出的 CSA 和 NEMA 标准,对电缆夹系统进行了验证。 泛达特计划在完成该计划相关的评估、文件编制和见证测试要求后,申请 UL 认证。这些计划可能会根据测试结果、计划要求及其他因素而有所调整。随着行业要求的不断演变,这项工作是支持客户发展的重要一步。

“我们的客户正在寻求能够降低风险、提高可靠性并符合不断演变的行业标准的解决方案,”泛达特业务发展高级经理、特许工程师、英国工程与技术学会会士以及IEEE高级会员安德鲁·布斯(Andrew Booth)表示。

布斯还领导着 UL DWMU/7 电缆夹焦点小组,并曾为 CSA、NEMA、IEC 和 CENELEC 的电缆夹工作组贡献其专业知识。“通过今天对广泛短路测试的投入,泛达正在为未来更安全、更具韧性的电力基础设施奠定基础。”

重要通知:本公告中提及的电缆夹已按照新兴的 UL DWMU/7 电缆夹类别的适用要求进行了短路测试。完成此项测试并不构成或暗示获得 UL 名录登记、认证、分类或任何其他正式批准。该测试仅是参与正式名录登记计划所需进行的全面评估和文件记录中的一项内容。

有关泛达电缆夹解决方案的更多信息,请访问www.panduit.com/cable-cleats 。

关于 Panduit

自 1955 年以来,Panduit 的进取精神和解决问题的探索热情帮助许多公司在业务目标与市场成功之间搭建起了桥梁。Panduit 为从数据中心到电信机房、从台式机到工厂的各种企业级环境创建领先的物理、电气、网络基础设施和音视频解决方案。Panduit 总部位于美国伊利诺伊州廷利公园,在全球 112 个地区开展业务,在质量和技术领先地位方面享有盛誉,并拥有强大的合作伙伴生态系统,可帮助支持、维护和促进互联世界的业务增长。

媒体联系人

Global

Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com

APAC ASEAN / APAC China / APAC Japan

Thomas Poh
Senior Manager, Marketing
Tel. 65 6305-7552 x74002
thomas.poh@panduit.com