Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
{{totalQuantityInBom}} BOM合计 查看BOM >>

产品保修信息

Panduit 有限产品保修

出售的所有 Panduit 产品都提供 Panduit 有限产品保修。

 

生效日期:2018 年 1 月 1 日

1. 有限产品保修。对于本有限产品保修而言,“Panduit”指 Panduit Corp 及其子公司和附属机构(“附属机构”)。“Panduit 产品”指 Panduit 及其附属机构制造和/或出售的采用 Panduit 或附属机构的品牌名称的所有产品,不含软件。Panduit 为 Panduit 软件提供的所有保修将在适用的最终用户许可协议中声明。如果安装正确,Panduit 将保证 Panduit 产品及 Panduit 产品的每个部件或组件都符合 Panduit 所发布之规范,在 Panduit 或授权分销商开发票之日起 1 年[i] 的时间(不超过从 Panduit 设施最初运输离开之日起 18 个月)(“质保期”)内不出现材料和工艺缺陷。

2. 补救。根据本保修,Panduit 的唯一和排他义务及买方的唯一补救是由 Panduit 修理或更换有缺陷的 Panduit 产品。Panduit 应自行决定 Panduit 将为买方提供哪些补救。对于 Panduit 产品包含的任何有缺陷固件,Panduit 仅为买方提供更新固件,买方自行负责安装。买方请求的现场保修服务不涵盖在保修范围内,由买方承担全部费用,除非经Panduit 提前书面授权。Panduit 有权检查所在地点的 Panduit 产品,或自行决定签发产品退货的运输指南。如果适用,买方必须退回有缺陷的产品、部件或组件,依照 Panduit 的退货材料授权向 Panduit 客户服务部门预付运费。如果 Panduit 确认存在本保修覆盖的缺陷,修理或更换的 Panduit 产品将在适用于最初运输 Panduit 产品保修期的剩余时间或从运输至买方之日起 90 天(以较长者为准)内获得保修。如果 Panduit 要求,买方必须提供购买凭据(包括购买日期)才能获得保修。

3. 第三方产品无保修。Panduit 不声明和放弃任何第三方产品或服务的任何类型的明示或默示保修,包括结合到 Panduit 产品和/或由 Panduit 转售或转让的任何第三方软件或固件。如果由第三方制造商延伸至 Panduit 的任何保修是可转让的,则 Panduit 将此类保修转让给买方,任何此类第三方保修的强制执行由买方和第三方进行。Panduit 不保证 Panduit 产品与其他制造商产品或买方应用的兼容性,Panduit 的公开规范、书面报价或工作声明中明确陈述的范围除外。

4. 除外。使用之前,买方应确定 Panduit 产品对其既定用途的适合性,买方承担与此相关的所有风险和责任。这里包含的保修不适用于由非 Panduit 或 Panduit 授权人员改造过的 Panduit 产品。此外,本有限产品保修不覆盖因以下原因导致的缺陷:(a) 电池故障;(b) 误用或滥用;(c) 疏忽;(d) 不当存放或处理;(e) 超出 Panduit 控制范围的意外损坏,诸如火灾、暴风雨或水损;(f) 买方提供的固件或未经授权的接口;(g) 超出产品环境规范的操作;或 (h) 由买方执行的不当或不充分现场准备或维护。Panduit 不保证产品中包含的固件运行不中断或无错误。Panduit 产品的设计、用途或授权不得用于医疗应用或者作为维持或支持生命医疗设备的组件。如果买方针对任何此类非既定用途或未授权医疗应用或设备购买或使用 Panduit 产品,买方应偿付并使 Panduit 免受在此类医疗应用和设备中使用 Panduit 产品导致的任何责任或损失。

5. 责任限制。这里提供的保修是买方的唯一独占保修。所有默示的保修,包括但不限于针对适销性或特定用途适用性的默示保修均不承担任何责任。在法律允许的范围内,PANDUIT 在任何情况下都不对任何 PANDUIT 产品的任何损失或损坏负责,无论是直接、间接、意外或特殊,包括但不限于针对损失数据、损失事实或预期收入、利润或节省的索赔。

6. 一般。本有限产品保修仅适用于 Panduit 产品,不适用于 Panduit 产品的任何组合或组装。本有限产品保修中的内容不应解释为对于使用 Panduit 产品的任何系统实施向买方提供保修。

 

[I] 保修期:(i) Panduit 的 G5 PDU 和附件保修 3 年,(ii) Panduit 的 HDBaseT Extender 保修 2 年。