{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
TINLEY PARK, Illinois – (16. Juli 2019) – Panduit, ein führender globaler Anbieter für Elektro- und Netzwerkinfrastrukturlösungen, hat sein Experience Center durch End-to-End-AV-Lösungen von Atlona erweitert, einem weltweit tätigen Hersteller, den Panduit zu Jahresbeginn übernommen hat.
Die Atlona-Produkterweiterungen stellen die vier Hauptpfeiler der AV-Verteilung dar: schaltungsbasierte Verteilung, AV over IP, Bring Your Own Device sowie Steuerung und Verwaltung. Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung steht eine Videowand mit neun Bildschirmen. Diese ist mit einigen preisgekrönten Angeboten konfiguriert: die Atlona OmniStreamTM-Suite der AV-over-IP-Produkte und das Vari-MaTriX-Kabel der Kategorie 6A von Panduit, das sowohl das AV-Signal als auch Power over Ethernet (PoE) an die Encodern auf der Videowand liefert. Über Atlona VelocityTM-Touchscreens an der Wand und auf dem Tisch können die Benutzer die Eingänge für die Videowand und drei weitere Bildschirme im Raum einfach umschalten. Neben der Präsentation des Atlona-Angebots umfasst die neue Installation einen PanZone®-26RU-Wandmontageschrank, ein robustes Gehäuse, in dem die Atlona-Geräte untergebracht und geschützt sind und das als zentrale Schaltstelle dient, die AV-Konnektivität und Power over Ethernet im gesamten Raum bereitstellt.
„Diese Installation demonstriert die Leistungsfähigkeit von Panduit bei der Bereitstellung konvergenter Anwendungen durch strukturierte Verkabelung“, so Jamey Swigert, Director of AV bei Panduit. „AV ist zu einem integralen Bestandteil unserer täglichen Arbeit in Organisationen jeglicher Art geworden. Wir sind jetzt in der Lage, unseren Besuchern zu zeigen, wie die Drag-and-Drop-Funktionen des Velocity-Steuerungssystems es den Benutzern ermöglichen, ihr System einfach zu konfigurieren – es ist keine Programmierung erforderlich. Dadurch lassen sich Atlona AV-Systeme leicht installieren, verwalten und bedienen. Die Videowand ist so eindrucksvoll, dass Kunden, die wegen anderer Panduit-Lösungen zu uns kommen, trotzdem über AV sprechen möchten.“
Das Panduit Experience Center (PEC) ist ein Ausstellungszentrum für die Geschäftsbereiche von Panduit und befindet sich im Jack E. Caveney Innovation Center, in dem die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, Labore und die Konstruktionsabteilung von Panduit untergebracht sind. Unternehmen, die das PEC besichtigen möchten, sollten sich mit ihrem Panduit-Kundenbetreuer vor Ort in Verbindung setzen, um einen Termin zu vereinbaren.
Seit 1955 setzt Panduit auf kontinuierliche Verbesserungen der Verbindungen zwischen Unternehmenszielen und deren Erfolgen. Panduit entwickelt führende physische, elektrische Netzwerkinfrastruktur- und AV-Lösungen für unternehmensweite Umgebungen, vom Rechenzentrum bis zum Telekommunikationsraum, vom Desktop bis zum Fertigungsbereich. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tinley Park, Illinois (USA), und ist an 112 Standorten weltweit tätig. In Kombination mit einem starken Partner-Ökosystem bildet dies die Voraussetzung für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.