Panduit bei Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards 2019 gewürdigt
TINLEY PARK, Illinois – (2. Oktober 2019) – Panduit, ein führender globaler Anbieter für Elektro- und Netzwerkinfrastrukturlösungen, wurde heute mit drei Innovators Awards im Rahmen des Wettbewerbs 2019 ausgezeichnet. Cabling Installation & Maintenance prämiert jährlich die besten Produkte und Projekte der Branche mit den Innovators Awards.
Panduit hat drei Awards erhalten, darunter eine Platin-Auszeichnung für PoE-Extender, ein neues Angebot von Panduit, das Power over Ethernet und Daten über den standardmäßigen 100-Meter-Kanal hinaus erweitert. Damit können Produktionsstätten Geräte wie Sicherheitskameras oder Schranken auf Parkplätzen sowie Sicherheitsanlagen, Zugangskontrollen und Beleuchtung im Gebäudeeingang anschließen und mit Strom versorgen, die weiter als 100 Meter vom nächsten Telekommunikationsraum entfernt sind. „Es ist immer eine besondere Ehre, für Innovationen ausgezeichnet zu werdenׅ“, so Mike McGrath, Director of Product Management and Engineering des Enterprise-Business-Bereichs von Panduit. „Wir nehmen Innovation sehr ernst. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um Kundenprobleme zu lösen. PoE-Extender sind ein perfektes Beispiel, denn wir haben einen Weg gefunden, gängige Geräte, die sich jenseits des Kanals befinden, mit einer Lösung zu vernetzen, die einfach und kostengünstig zu installieren ist.”
Panduit erhielt darüber hinaus zwei Gold Awards in der Kategorie „Case Study“:
Atlona, ein Unternehmen von Panduit, wurde für seinen Beitrag in einer AV-over-IP-Installation im Lucas Oil Stadium in Indianapolis ausgezeichnet
Zusammen mit Igor, wurde Panduit für eine PoE-Beleuchtungsinstallation in einem neuen CODISA-Rechenzentrum in Costa Rica ausgezeichnet.
„Im Namen der Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards möchte ich Panduit als Preisträger gratulieren“, so Patrick McLaughlin, Chief Editor bei Cabling Installation & Maintenance. „Im Rahmen dieses objektiven Wettbewerbs werden die originellsten und innovativsten Produkte der Branche gewürdigt.”
Über Panduit
Seit über 65 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäude-automatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit 5.400 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Global-Player investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.