Panduit stellt im Rahmen der Electrical Wire Processing Technology Expo innovative Kabelführungslösungen vor
9. Mai 2018
Heute hat Panduit, ein führender globaler Anbieter für Elektro- und Netzwerkinfrastrukturlösungen, im Rahmen der Electrical Wire Processing Technology Expo (EWPTE) seine Innovationen für die Montage und Bündelung in Kabelbaumkonstruktionen vorgestellt.
„Seit Jahrzehnten erfinden und entwickeln wir Kabelbaumprodukte, die unseren Kunden Wettbewerbsvorteile verschaffen und für ein agileres Arbeitsumfeld bei einigen der wichtigsten Fertigungsprozesse weltweit sorgen“, so W. Adam Simms, Senior Business Development, Manager – OEM bei Panduit.
Setzen Sie Ihr Potenzial frei – mit branchenführenden Kabelbauminnovationen
Panduit präsentiert und demonstriert Kabelbaumprodukte zur Leistungs-, Effizienz- und Produktivitätssteigerung für unterschiedliche Bereiche wie Energieversorgung, Militär und Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und medizinische Geräte. Die Teilnehmer haben Gelegenheit, die neuesten Innovationen zu erleben und zu testen, darunter beispielsweise:
- CP-881 – Kabelbinder-Aderendhülsenwerkzeug – dieses halbautomatische Werkzeug zeichnet sich durch einen schnellen dreistufigen Prozess (Abisolieren, Platzieren der Aderendhülse und Crimpen der Aderendhülse) mit einer Zykluszeit von 1,5 Sekunden aus und sorgt so für maximale Flexibilität und Produktivität auf der Baustelle.
- PAT 4.0 – Automatisches Kabelbindersystem – dieses System bietet eine sechsmal schnellere Leistung als herkömmliche manuelle Kabelbinderinstallationen. Durch die Verwendung von Endlosformkabelbindern auf Spulen beschleunigt das PAT 4.0-System die Produktivität mit branchenweit führenden Zykluszeiten, die 25 Prozent kürzer sind als bei anderen automatischen Kabelbindersystemen.
- Handwerkzeuge wie das akkubetriebene BlackFin® Mikro-Crimpwerkzeug CT-2300/ST und das Crimpwerkzeug BlackFin CT-2500/L, die über ein innovatives ergonomisches Inline-Design verfügen, das weniger Handkraft erfordert und somit das Verletzungsrisiko mindert.
- Easy-Mark Plus™-Etikettierungssoftware – bietet erweiterte Funktionen wie Drag-and-Drop-Funktionalität und Assistenten zur Erstellung benutzerdefinierter Etiketten sowie Daten- und Symbol-Import und vorinstallierte Etikettenformate.
- Panduit Work Station – eine optimierte Kabelbaummontagestation, die die produktivitätssteigernden Lösungen des PAT 4.0- und QuickBuild™-Kabelbaumsystems nutzt und eine modulare Alternative zur herkömmlichen Brett- und Nagelmethode bildet.
Harmonisierte Standards für die beschleunigte Entwicklung von Innovationen und Gewährleistung von Interoperabilität, Kosteneinsparungen und Risikominimierung
Das frühe Engagement von Panduit für die Erarbeitung von Standards trägt dazu bei, die Verbreitung industrieller Produktionspraktiken insgesamt zu transformieren. Im Bereich Kabelführungen geht Panduit davon aus, dass neue einheitliche Standards innerhalb der Normen UL/CSA/ANCE/EN 62275 zusätzlich zu den für 2019 geplanten Änderungen sicherstellen werden, dass Kabelbäume von Unternehmens auf dem globalen Markt zugelassen werden und eine höhere Zuverlässigkeit und Produktleistung bei geringeren Installationskosten und Risiken aufweisen. EWPTE-Teilnehmer erfahren im Rahmen der Veranstaltung „Global Standards for Wire Management Products-62275 Harmonization Process“ von Panduit am 9. Mai 2018 von 14:30 bis 15:30 Uhr mehr zu diesem Thema.
Vielfältiges Partner-Ökosystem nutzt Panduit-Lösungen
Die Fertigung erfordert, dass Innovationen mit den Angeboten der zahlreichen Partner unseres Ökosystems interoperabel sind. Panduit arbeitet mit Partnern aus unterschiedlichsten Industriezweigen zusammen, um umfassende Lösungen für Kabelbäume anbieten zu können, darunter:
- Cirris Systems (Stand 1726) – Seit mehr als 30 Jahren ist Cirris auf die Prüfung von Kabeln und Kabelbäumen spezialisiert und unterstützt so Unternehmen auf der ganzen Welt mit seinen Produkten und seinem Know-how. Die Testgeräte von Cirris prüfen Kabel und Kabelbäume für Tausende von Anwendungen in Bereichen wie Verbrauchergeräte, medizinische Geräte sowie Luft- und Raumfahrt. In Kombination bieten die Cirris-Testgeräte und das Quick-Build-System von Panduit Kabelbaumherstellern eine schnelle und effiziente Methode, mehrere Kabelbaumbaugruppen durch die Wiederverwendung von Steckverbindern zu testen, ohne die Testgeräte erneut konfigurieren zu müssen.
- Delta Sigma Company (Stand 1611) – Delta Sigma Company ist ein ISO 9001:2008-registriertes Unternehmen mit Sitz in Kennesaw, Georgia, das sich auf die Entwicklung von Systemen und Werkzeugen zur Automatisierung großer, komplexer Präzisionsmontage- und Fertigungsprozesse spezialisiert hat. Panduit und Delta Sigma haben sich zusammengeschlossen, um die 2D-Projektionssysteme von Delta Sigma mit dem Quick-Build-System von Panduit zu integrieren, um eine benutzerfreundliche „Roadmap“ zu erstellen, die die korrekte Montage von Kabelbäumen erleichtert. Bei Integration mit Cirris-Testsystemen ermöglicht diese Workstation den Benutzern die schnelle Konfiguration, Montage und Prüfung komplexer Kabelbaumdesigns ohne Qualitätsverlust und bei verbesserter Effizienz.
- Gem (Stand 1843) – Seit mehr als 60 Jahren bietet Gem Gravure hochwertige Drucktechnologie und Flüssigkeiten zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln und stellt Produktkombinationen für die verschiedensten Anwendungen her – von der Flaschenabfüllung in Craftbier-Brauereien bis hin zur Herstellung von Elektronik. Panduit und Gem Gravure arbeiten gemeinsam daran, ein vollständiges Spektrum an Lösungen zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln anzubieten – vom Tintenstrahldruck bis hin zu einer Vielzahl von Etiketten, Druckern und All-in-One-Etikettierungssoftwareprogrammen –, um die Kennzeichnung und Etikettierung von Drähten und Kabeln zu vereinfachen.
- Telsonic Ultrasonics (Stand-Nr. 1845) – Seit 1966 ist Telsonic Ultrasonics auf industrielle Ultraschalltechnologie spezialisiert. Das Unternehmen ist ISO 9001 (SQS)-zertifiziert und verfährt nach den Prinzipien der schlanken Produktion. Seine technischen Dokumentationen werden nach ISO/DIS 17100 entwickelt und unterstützen Kunden weltweit bei der qualifizierten Anwendung von Ultraschallsystemen. Panduit und Telsonic Ultrasonics arbeiten gemeinsam daran, Ultraschallschweißfunktionen für den Herstellungsprozess von Kabelbäumen bereitzustellen, um so entscheidend zur Wertschöpfungskette beizutragen.
- Schleuniger (Stand 1732) – Schleuniger ist ein international führender Hersteller von hochpräzisen Kabelverarbeitungsmaschinen. Ob Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Tüllen oder Markieren: Die automatischen und halbautomatischen Maschinen von Schleuniger verarbeiten Kabel zuverlässig, kostengünstig und präzise. Durch die Kombination der Maschinen von Schleuniger mit Applikatoren und Produkten von Panduit wird das Beste aus beiden Welten vereint, um effektive Kabelverarbeitungsgeräte zu entwickeln, die schneiden, abisolieren und crimpen und so die effizientesten, zuverlässigsten und reproduzierbarsten Kabelanschlüsse zu produzieren, die sich mithilfe automatisierter Prozesse erzeugen lassen.
- Wire Harness Manufacturers Association (Stand 1155) – Der Verband wurde 1993 gegründet, um die Kabel- und Kabelbaumindustrie weltweit zu unterstützen und dieser seine Ressourcen zu widmen. Die WHMA ist der einzige Fachverband, der ausschließlich die Kabel- und Kabelbaumfertigungsindustrie vertritt, einschließlich Herstellern, deren Zulieferern und Kunden.