Skip to main content
globe
Region & Sprache {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Verwendungsland des Produkts
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Wir gestalten die Branchenstandards, die Innovationen vorantreiben

Erfahren Sie, wie Panduit mit fundiertem technischem Fachwissen und praktischen Erkenntnissen dazu beiträgt, eine sicherere und zuverlässigere Infrastruktur zu schaffen.

Young focused serious business women and men work in a conference room
Man and woman working in a robotics lab

Warum Panduit in Leadership Standards investiert

Panduit beteiligt sich aktiv an Standardisierungsgremien und übernimmt dort häufig eine führende Rolle, da gemeinsame Spezifikationen dazu beitragen, zuverlässigere Systeme, eine bessere Interoperabilität und einen klareren Weg zur Einführung zu schaffen.

Was Standards ermöglichen

"Sobald man ein standardisiertes Produkt hat, verfügt man auch über ein Sprungbrett für Innovationen, da Industriestandards das Risiko in der Kernanwendung verringern."

- Bob Voss, Distinguished Engineer bei Panduit

Normungsarbeit in der Praxis

Standards von Panduit tragen dazu bei, die Leistung zu verbessern und neuen Technologien einen klareren Weg zur Einführung zu ebnen.

Angled panel installed in a rack, with jacks and patch cords connected.

Über den Cat-6A-Standard hinaus

Cat 6A setzte einen neuen Leistungsmaßstab. Panduit trug durch seine Mitarbeit in den Normungsausschüssen der Telecommunications Industry Association (TIA) dazu bei und ging sogar noch einen Schritt weiter: Das Unternehmen erfüllte die elektrischen Anforderungen mit einem dünneren Kabel, das die Wärmeableitung verbessert.

Two components of the Fault Managed System Gen 2

Panduit fördert die Einführung von Fault-Managed-Power-Systemen

Als Gründungsmitglied der Fault Managed Power Alliance unterstützt Panduit die breitere Einführung von Fault-Managed-Power-Systemen. Denn durch die Elektrifizierung wird die Stromversorgung über die traditionellen Netzwerkgrenzen hinaus erweitert. Die Rolle trägt dazu bei, eine sicherere Art der Stromversorgung voranzutreiben. Dies geschieht, indem Fehler erkannt und der Strom abgeschaltet wird, bevor sie Schaden anrichten können.

Product images of Panduit cable cleats in hexagon with a track background

Beitrag zur Weiterentwicklung von Standards für Kabelschellen

Panduit ist Mitglied des Ausschusses der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC), der den globalen Standard für Kabelschellen festlegt. Wir prüfen unsere Produkte außerdem gemäß IEC 61914, CSA C22.2 Nr. 61914 und NEMA BI 50018 2024. Das gibt Ingenieuren mehr Vertrauen in die Sicherheit und Leistung unserer Kabelschellen.  Panduit-Kabelschellen

Scientists looking at work on desk

Nutzen Sie das Fachwissen von Panduit

Panduits Beiträge zur Normung schaffen eine solidere technische Grundlage für die Systeme, auf die sich die Menschen täglich verlassen. Wenden Sie sich an einen Panduit-Vertreter, um zu erfahren, wie dieses Fachwissen Ihrem Unternehmen helfen kann.

Häufig gestellte Fragen

Branchenstandards helfen dabei, bereits vor der Entwicklung oder Installation von Systemen zu definieren, was gute Leistung ausmacht. Dadurch wird eine klarere Grundlage für die Bewertung von Optionen geschaffen und eine frühzeitige Risikominimierung ermöglicht.

Panduit ist an der Entwicklung von Normen in zahlreichen technischen Gremien, Branchenverbänden, Allianzen und Konsortien beteiligt.

Dazu gehören:

  • Building Industry Consulting Service International (BICSI)
  • Rat für die Harmonisierung elektrotechnischer Normen der Staaten Amerikas (CANENA)
  • Consortium for On-Board Optics (COBO)
  • Canadian Standards Association (CSA)
  • Ethernet Alliance
  • Fault-Managed-Power Alliance (FMP Alliance)
  • Fiber Optic Technology Consortium (FOTC)
  • Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC)
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • Internationales Komitee für Informationstechnologie-Normen (INCITS)
  • National Electrical Contractors Association (NECA)
  • National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
  • National Fire Protection Association (NFPA)
  • ODVA
  • SAE International (SAE)
  • Telecommunications Industry Association (TIA),
  • Underwriters Laboratories (UL).

 

Panduit ist an der Entwicklung von Normen in verschiedenen Organisationen beteiligt und trägt häufig dazu bei, die technische Ausrichtung der Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Kompatibilität mitzugestalten.

Panduit ist in beiden Bereichen tätig. Das Unternehmen unterstützt bestehende Standards und beteiligt sich an der Entwicklung neuer Standards, wenn sich Technologien und Anforderungen ändern.

Dank der führenden Rolle von Panduit können unsere Teams mit den sich ändernden technischen Anforderungen Schritt halten und ihr Wissen so anwenden, dass eine bessere Systemleistung und geringere Risiken gewährleistet sind.