Auf einen Blick: Das Jack E. Caveney Innovation Center
Entwickelt für schnelle Prototypenerstellung, strenge Tests und inspirierte Ingenieursarbeit.
Über 22+ spezialisierte Labore
100.000 Quadratfuß Laborfläche
200 Forschungs- und Entwicklungsingenieure, Wissenschaftler und Technologen
JECIC-Highlights
Das JECIC unterstützt Panduit dabei, technische Anforderungen in messbare ingenieurtechnische Aufgaben umzusetzen. Diese vier Labore zeigen, wie das in der Praxis aussieht.
„Das JECIC ist unglaublich. Nahezu jede Idee unserer talentierten Ingenieure, die sie in CAD umsetzen, lässt sich als Prototyp realisieren.“
- Rob Fransen, Leiter des technischen Betriebs bei Panduit
Globale F&E-Kapazitäten
Die Laborkapazitäten von Panduit reichen über das JECIC hinaus. Sie unterstützen die Entwicklung neuer Produkte und die kontinuierliche Verbesserung an weiteren Standorten sowie durch Expertenteams.
- Labore des Geschäftsbereichs Elektrotechnik
- Erweiterungen der Labore für Netzwerkinfrastruktur
Drei Wege, wie Panduit Probleme in Lösungen verwandelt
Innovation zeigt sich bei Panduit auf unterschiedliche Weise. Manchmal löst sie ein Problem bei der Hochspannungskonstruktion. Manchmal beschleunigt sie die Arbeiten mit Etiketten. Und manchmal sorgt sie dafür, dass die Glasfaseranschlüsse schneller, einfacher und einheitlicher erfolgen.
Häufig gestellte Fragen
In 19 spezialisierten Labors entwickeln die Teams von Panduit Prototypen und testen sowie validieren Ideen. Die Arbeiten reichen von der Glasfaserentwicklung und Netzwerkmodellierung bis hin zu Kabel- und thermischen Tests.
Das JECIC ist für Panduit ein Ort, an dem schwierige technische Fragen geklärt werden können, bevor Produkte auf den Markt kommen. Dadurch ist eine gründlichere Validierung möglich, die Weiterentwicklung erfolgt schneller und es entsteht mehr Vertrauen in die Leistung.
Ja. Das JECIC stellt Panduit interne Prototypisierungs- und Testkapazitäten zur Verfügung. Dadurch können die Teams schneller lernen und vor der Markteinführung mehr nachweisen.
Die größere Laborpräsenz hilft den Teams dabei, Produkte an mehreren Standorten zu entwickeln, zu testen und zu verbessern. Diese zusätzliche Reichweite ermöglicht ein schnelleres Lernen, eine gründlichere Validierung und schafft Vertrauen in die Leistung.
Zu den Laborstandorten von Panduit gehören das Jack E. Caveney Innovation Center in Tinley Park, Illinois, die Electrical Business Labs in Monterrey, Mexiko, Cumming, Georgia, und Lockport, Illinois, sowie Erweiterungen der Netzwerkinfrastruktur-Labore in Costa Rica und Wuxi, China.