Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Pays d'utilisation du produit
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Communiqué de presse

Sur le fil, prêt, partez… Panduit annonce Edge Clip sa nouvelle fixation pour câble

C’est une armoire nouvelle génération qui offre des possibilités de personnalisation inégalées pour s’adapter à tous les besoins

 

Paris, le 4 février 2021 — Fournisseur leader depuis 65 ans de solutions innovantes d’infrastructures physiques, électriques et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles de télécom, et ce, depuis l’atelier de production jusqu’au bureau, Panduit a élargi sa gamme de fixations pour câbles avec l’arrivée de Edge Clip. Ces nouvelles embases de bord de tôles sont polyvalentes, rapides et sûres et se fixent directement sur les bords des panneaux et des cadres. Elles offrent un gain de temps considérable pour toutes les industries qui en ont un usage intensif. Elles sont conçues, notamment, pour des applications  professionnelles dans le câblage des véhicules automobiles, des véhicules ferroviaires, des machines lourdes, des camions, jusqu'aux parcs solaires pour le passage des câbles sous les panneaux.

Les détails sur Edge Clip

La nouvelle embase permet de faire passer les câbles et/ou fils soit le long, soit perpendiculairement au bord plus facilement. Pour ce faire, il suffit de fixer l’embase directement sur le bord de tôle et d'utiliser le collier de serrage correspondant pour la mise en faisceau. Il est inutile de percer la structure existante, donc les composants restent intacts ce qui optimise leur résistance à la corrosion. De fait, l'efficacité globale de l'installation est ainsi préservée.

Les nouvelles embases de bord de tôle Edge Clip offrent une plus grande flexibilité, grâce à leur champ d'application plus large. Les deux variantes conviennent aux bords de 0,7 à 3 mm et de 3 à 6 mm d'épaisseur. En outre, les utilisateurs n’ont besoin que d’une seule embase pour un montage horizontal ou vertical, au lieu des deux habituellement nécessaires. Cela réduit l'espace de stockage nécessaire et permet beaucoup plus de flexibilité lors du montage sur site.

Les fixations Edge Clip permettent un maintien étroit des torons de petites tailles, garantissant une tenue ferme et sûre. En effet, ces embases de bord de tôles offrent une grande résistance à la traction et peuvent toujours être fixés à la main sans outils. La gamme d'applications est énorme pour Edge Clip. Les embases de bord de tôle préassemblées avec un collier sont innovantes et robustes. Panduit propose des assemblages préconfigurés ou des versions barbelées pour les applications à très fortes vibrations qui seront répondre aux besoins des industries automobile, ferroviaire, solaire, etc.

About Us

Panduit est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'infrastructure électrique et réseau et de connectivité haut de gamme. Depuis son siège social situé à Tinley Park, Illinois, aux États-Unis, et à travers 112 sites dans le monde, Panduit innove sans relâche grâce à des investissements stratégiques en R&D et au développement de produits innovants, tout en offrant un service et un support global exemplaires. Depuis 1955, Panduit s’engage aux côtés de ses clients et partenaires pour leur fournir des solutions performantes, durables et responsables. Ensemble, ils créent des connexions qui comptent. 

Contact Presse

Global

Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com

EMEA

Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com