Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Pays d'utilisation du produit
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Communiqué de presse

Tenue aux courts-circuits : 50 modèles de brides de câbles testés avec succès en vue des futures exigences UL

 

Francfort-sur-le-Main, Octobre 2026 — Avec le développement de l’électrification dans les installations industrielles, les datacenters, les réseaux de distribution électrique et les bâtiments, les exigences en matière de guidage et de fixation des câbles électriques se renforcent. En cas de courants de court-circuit élevés, les câbles sont soumis à des forces électromagnétiques extrêmes. Sans systèmes de fixation adaptés, ces forces peuvent provoquer des dommages importants aux installations et aux infrastructures. Panduit annonce une avancée importante dans la validation de sa gamme de brides de câbles.

Au total, 50 modèles de brides de câbles Panduit ont passé avec succès des essais de tenue aux courts-circuits et répondent aux exigences de la future catégorie UL DWMU/7, en cours d’élaboration. Une grande partie de la gamme Panduit est ainsi déjà évaluée au regard des futures exigences normatives et des besoins du marché. D’autres modèles font actuellement l’objet d’une nouvelle série d’essais.

Les brides de câbles jouent un rôle essentiel dans la sécurité des installations de distribution électrique. Elles maintiennent en place les câbles d’énergie unipolaires et multipolaires, aussi bien en fonctionnement normal qu’en cas de défaut. Elles limitent ainsi les déplacements excessifs des câbles sous l’effet des forces magnétiques générées lors d’un court-circuit. Si les câbles ne sont pas suffisamment maintenus lors d’un tel incident, les conséquences peuvent être importantes : déplacement des câbles, détérioration de leurs supports, dommages aux composants électriques, arrêts non planifiés des installations et, dans les cas les plus graves, blessures corporelles.

Le besoin croissant de systèmes de fixation performants s’explique directement par les évolutions actuelles des infrastructures énergétiques. Le développement des énergies renouvelables, l’électrification des procédés industriels, les infrastructures de recharge des véhicules électriques et la multiplication des datacenters à forte consommation énergétique nécessitent le transport de puissances toujours plus élevées. Parallèlement, les courants de court-circuit potentiels augmentent dans de nombreuses installations, ce qui renforce les contraintes mécaniques exercées sur les câbles.

Pour les bureaux d’études, les ingénieurs et les exploitants, il devient donc de plus en plus important de disposer de données fiables sur les performances des brides de câbles. Lors d’un court-circuit électrique, le courant augmente fortement en quelques millisecondes dans les câbles basse et moyenne tension. Dans de telles circonstances, son intensité peut atteindre 200 000 A. Cette forte intensité génère un champ magnétique autour des câbles. Les interactions électromagnétiques à 50 Hz produisent alors des forces dynamiques susceptibles de mettre les câbles en mouvement. Dans le cas le plus défavorable d’un court-circuit triphasé, les forces exercées par le champ magnétique entre les câbles peuvent atteindre 45 000 newtons et se développer en seulement 1/100 de seconde. Des dommages considérables peuvent ainsi survenir avant même le déclenchement des dispositifs de protection. Un maintien efficace des câbles est donc essentiel pour protéger les personnes et les infrastructures, tout en limitant les risques d’interruption de service.

Les essais de court-circuit réalisés dans des conditions proches de la réalité permettent de vérifier qu’un système de brides peut résister aux forces générées et préserver l’intégrité de l’installation en cas de défaut. Ils fournissent des données fiables sur les performances des systèmes de fixation, facilitant leur dimensionnement et le choix des solutions adaptées à chaque application.

Les exigences réglementaires contribuent également à cette évolution. Les normes nationales et internationales, ainsi que les réglementations électrotechniques, imposent des mesures de plus en plus strictes pour limiter les déplacements des câbles provoqués par les forces électromagnétiques. Dans de nombreuses applications critiques, notamment les installations industrielles, les réseaux de distribution électrique, les infrastructures de transport et les datacenters, les systèmes de fixation des câbles dont les performances ont été validées deviennent ainsi un élément essentiel des dispositifs de sécurité.

Depuis de nombreuses années, Panduit contribue à l’évolution des normes techniques applicables aux solutions de gestion des câbles et aux infrastructures. Les systèmes de brides de câbles de l’entreprise ont déjà été testés conformément à des normes internationales reconnues, notamment IEC 61914:2021 Ed. 3. Pour ses essais, le fabricant a fait appel à des organismes indépendants d’essai, d’inspection et de certification accrédités selon ISO/IEC 17025, pour les référentiels IEEE, IEC, UL et ANSI applicables aux installations électriques. Le programme d’essais actuel constitue une nouvelle étape dans la démarche de Panduit visant à fournir aux utilisateurs des données fiables pour dimensionner leurs infrastructures électriques et anticiper les futures exigences normatives.

Pour accompagner les activités de conception et d’ingénierie, Panduit propose également des outils numériques permettant d’identifier les brides adaptées à chaque application et de déterminer les espacements de fixation recommandés. Ces outils facilitent la conception de systèmes de fixation sûrs et conformes aux normes, tout en favorisant une planification cohérente dès les premières phases des projets.

À mesure que les infrastructures énergétiques gagnent en puissance, la fixation mécanique des câbles électriques devient un enjeu croissant pour la sécurité des installations. Des programmes de validation complets et des essais conformes aux normes fournissent les éléments nécessaires pour choisir des solutions de fixation adaptées et contribuer à la sécurité durable des installations.

About Us

Panduit est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'infrastructure électrique et réseau et de connectivité haut de gamme. Depuis son siège social situé à Tinley Park, Illinois, aux États-Unis, et à travers 112 sites dans le monde, Panduit innove sans relâche grâce à des investissements stratégiques en R&D et au développement de produits innovants, tout en offrant un service et un support global exemplaires. Depuis 1955, Panduit s’engage aux côtés de ses clients et partenaires pour leur fournir des solutions performantes, durables et responsables. Ensemble, ils créent des connexions qui comptent. 

Contact Presse

Global

Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com

EMEA

Patrick-Steeven Skwara 
Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-27
Patrick.Skwara@panduit.com

Martin Kandziora
Senior Marketing Manager
Tel. +49 6196 78530-46
Martin.Kandziora@panduit.com