概要
会社名
ミラー・エレクトリック・カンパニー
地域/国
北米
業種
政府機関
パンデュイットのソリューション
障害対応型電源システム
無停電電源装置
TrueEdge 壁掛け型エンクロージャー
カテゴリ6A クラス4 銅ケーブル
カテゴリ6A 銅製ジャックおよびパッチコード
イノベーションを推進:パンデュイットとミラー・エレクトリックが提携し、先進的な電力ソリューションを提供
パンデュイットとミラー・エレクトリック・カンパニーは、数十年にわたる経験とイノベーションを結集し、最先端の配電ソリューションを提供しました。電気・技術ソリューション分野をリードする請負業者であるミラー・エレクトリックは、複雑な配電の課題を解決するため、パンデュイットの革新的なUL認証取得済み「故障管理型電源システム(FMPS)」を採用しました。このプロジェクトの成功は、両社の継続的なパートナーシップの強さと、卓越した顧客サポートを如実に物語っています。
課題
- 複数の建物に新しいカメラ、分散型UPS、PoEスイッチ、メディアコンバーターを設置すること
- 最寄りの電源まで最大1000フィート離れていた
- 停電時の電源管理
- 各85,000平方フィートの建物全体への電力分配
ソリューション
- パンデュイットのFMPSが理想的なソリューションとして浮上しました。
- 長距離電力分配機能を提供
- 強化された安全機能
- 設置の簡素化
成果
- Miller Electric Companyは、従来のクラス1 AC回路の代わりにクラス4 FMPSを採用することで、このプロジェクトにおいて22%のコスト削減を達成しました。
- >50%の資材費削減:クラス4回路はコンジットを必要としないため、コンジット、ジャンクションボックス、およびギャングボックスのコストを削減できます。
- 人件費の 42% 以上の削減:クラス 4 回路はコンジットの設置を必要としないため、Miller Electric 社は追加費用なしで Panduit クラス 4 ケーブルをファイバーと一緒に敷設しました。
- 初期投資の削減に加え、Miller Electric 社は、保守が必要な UPS の台数が限られるため、年間運用コストが 78% 削減されると試算しました。
「これまで行った電気工事の中で、間違いなく最も簡単なものでした。通常なら数日~数週間を要し、事前の計画停電や数千フィートの配管、新しいブレーカーや接続箱などが必要だった作業が、たった2時間の停電を1回行うだけで済み、2日足らずで完了しました。」
– チス・カイラー
シニア・プロジェクト・マネージャー – 統合ソリューション部門、ミラー・エレクトリック
課題
Miller Electric社は、複数の建物に新しいカメラ、分散型UPS、PoEスイッチ、およびメディアコンバーターを設置する任務を任されました。通常、このようなプロジェクトはMiller Electric社の能力にとって難題とはなりません。しかし、今回のケースでは、最も近い電源まで最大1000フィートも離れていたのです。新しい配電盤や配管の設置、および停電管理にかかるコストと複雑さにより、導入作業は大幅に困難なものとなりました。ミラー・エレクトリックは、FMPSを使用して各85,000平方フィートの建物に電力を供給することで、停電を最小限に抑え、設置期間を2週間から2日に短縮してプロジェクトを完了させました。
解決策
テクノロジーソリューションの専門知識で知られるMiller Electric社は、革新的なアプローチの必要性を認識していました。そこで、長距離電力分配機能、強化された安全機能、そして簡素化された設置を特徴とするPanduit FMPSが、理想的なソリューションとして浮上しました。これはUL 1400-1規格に認定された初の障害管理システムであり、信頼性の高いクラス4電力を供給します。Panduitのクラス4トランスミッターシャーシは、集中型UPSに接続され、分散配置されたPoEスイッチに電力を供給することで、管理が困難な分散型UPSの必要性を排除しました。各遠隔地までの距離は、集中型トランスミッターから100フィートから1000フィートの範囲でした。効率的で将来性のある電力ネットワークを実現するため、3ペア16AWGのPanduitクラス4ケーブルを使用して、クラス4トランスミッターモジュールを各遠隔地のクラス4レシーバーに接続しました。
Miller Electricのシニアプロジェクトマネージャー、クリス・カイラー氏は次のように説明しています:
「検討を始めた際、Panduitのフォールト・マネージド・パワー・システムが候補に挙がりました。PanduitとMiller Electricは長年にわたりパートナーシップを維持してきました。このプロジェクトでも彼らと提携するのは当然のことでした。この決定を後押しした最も説得力のある要因は、UL認証を取得している点でした。これは非常に大きな意味を持ちました。なぜなら、ULによって基準を満たすよう審査、試験、承認されたシステムであることを確信して導入できるからです。」
UL認証に加え、プロジェクト全体を通じて、当社の顧客サポートへの取り組みが明確に示されました。当社の充実したネットワーク製品群は、パンデュイットのUPSやPDU、銅線および光ファイバーのパッチケーブルや接続機器、ラックやケーブル管理製品、さらには各種電気・接地用アクセサリーを含む、包括的な配電ソリューションを提供しました。
実装
TFMPSは本プロジェクトの重要な推進力となり、Avigilonのカメラシステムとシームレスに統合されたことで、予定通りかつ予算内で導入を完了することができました。クリス・カイラー氏は、2つのシステム間の相乗効果について次のように強調しています。「サーバーとカメラにはAvigilonを採用し、それ以外はすべてPanduit製品を使用しました。Panduitのケーブル、光ファイバーおよび銅線による接続、ラックなどを導入しました。まさにPanduitによるソリューションでした!」
FMPSとAvigilonカメラの統合により、長距離にわたって多大な電力を必要とする高解像度カメラへの給電という課題が解決されました。カイラー氏は次のように述べています。「クライアントは飛行場にある高さ1,000フィートの建物にカメラを設置したいと考えていましたが、イーサネットの標準規格は100メートルであり、50ワット以上を必要とする高電力カメラには対応できませんでした。」
FMPSの導入により、Miller Electric社は広範囲にわたって高解像度Avigilonカメラへの電力供給を可能にし、設置チームは銅線ケーブルと光ファイバーケーブルを同時に敷設できるようになりました。これにより、ダウンタイムを最小限に抑えつつ、設置時間と複雑さを大幅に削減し、業務の中断を防ぐことができました。安全性、信頼性、そして将来の拡張に向けたスケーラビリティが向上したことから、PanduitのFMPSは最適な選択肢となりました。
「製品を販売することなら誰にでもできますが、真の違いを生むのは、その製品をどのように裏付け、顧客をサポートするかです。パンデュイット社はそれを実践してくれ、その対応は素晴らしかったです!」また、次のように語っています。「間違いなく、これはこれまでで最も簡単な電気設備工事でした。通常なら数日~数週間を要し、事前の停電計画、数千フィートのコンジット、新しいブレーカー、ジャンクションボックスなどが必要だった作業が、たった1回の2時間停電で済み、2日足らずで完了しました。」
クリス・カイラー、シニア・プロジェクト・マネージャー(統合ソリューション担当)、ミラー・エレクトリック社
このアプローチは、PanduitのFMPSがAvigilonのような高度なセキュリティシステムをどのように補完し、その機能を実現するか、そして複雑な環境に向けた包括的なソリューションを提供するかを示しています。
結果
パンデュイットとミラー・エレクトリックの協業は、革新的な技術、強固なパートナーシップ、そして顧客サポートが、大規模プロジェクトにおける複雑な課題をいかに克服できるかを示す好例です。このプロジェクトは、両社の確固たるパートナーシップを浮き彫りにしただけでなく、過酷な環境における配電ソリューションの新たな基準を打ち立て、今後の協業とイノベーションへの道を開きました。
ミラー・エレクトリック社は、従来のクラス1 AC回路の代わりにクラス4 FMPSを採用することで、本プロジェクトにおいて22%のコスト削減を実現しました。従来の設置方法と比較したコスト削減の内訳は以下の通りです:
- 材料費の50%以上の削減: クラス4回路はコンジットを必要としないため、コンジット、ジャンクションボックス、およびギャングボックスのコストを削減できます。
- >42%の人件費削減:クラス4回路はコンジットの設置を必要としないため、ミラー・エレクトリック社はパンデュイットのクラス4ケーブルを光ファイバーと一緒に敷設することができ、追加コストは発生しませんでした。これに対し、従来のクラス1回路では、光ファイバーとは別に3本の電線をコンジットを通して引き込む必要がありました。
初期投資の削減に加え、ミラー・エレクトリック社は、保守が必要なUPSの台数が限られることにより、年間運用コストが78%削減されると試算しました。クラス1回路の設置には20台の分散型UPSが必要でしたが、Panduitのクラス4ソリューションでは、建物ごとに1台ずつ、計3台の集中型UPSのみで済みました。また、FMPSはリモート監視および制御機能により、電力トラブルの迅速な解決を可能にします。
Panduit FMPSは運用効率をさらに向上させ、トラブル発生時の対応を30分以内に完了させることができます。これに対し、クラス1回路では現場での物理的な作業が必要となり、対応に4時間を要していました。
政府への影響についてさらに詳しく
- ビール空軍基地の事例研究
- 米国連邦政府ネットワーク向けインフラストラクチャ・ソリューション
- 屋内無線ソリューションガイド
- スマートビルディングのインフラ
- Panduit FMPS および Cisco 導入ガイド