Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

イノベーションを推進する業界標準の形成

パンドウイットが、より安全で信頼性の高いインフラの構築に向けて、深い技術的専門知識と実務に根ざした知見をどのように活かしているかをご紹介します。

Young focused serious business women and men work in a conference room
Man and woman working in a robotics lab

パンドウイットが標準化のリーダーシップに注力する理由

パンドウイットは、共通の仕様がより信頼性の高いシステム、より強固な相互運用性、そして導入への明確な道筋の構築に寄与するため、標準化委員会に積極的に参加し、しばしば主導的な役割を果たしています。

規格がもたらす可能性

"「製品が標準化されれば、イノベーションへの跳躍台も手に入ります。業界標準は、中核となるアプリケーションにおけるリスクを低減するからです。」"

- Bob Voss, Distinguished Engineer at Panduit

標準化活動の現場 

規格 パンドウイットは、性能の向上に貢献し、新技術の採用に向けた道筋をより明確にする役割を果たしています。

Angled panel installed in a rack, with jacks and patch cords connected.

Cat 6A規格の枠を超えて

Cat 6Aは、性能の新たな基準を打ち立てました。パンドウイットは、米国電気通信工業会(TIA)の標準化委員会への参加を通じて貢献し、さらに、放熱性を向上させたより細いケーブルで電気的要件を満たすことで、その基準をさらに超える成果を上げました。

Two components of the Fault Managed System Gen 2

パンドウイット、フォールト・マネージド・パワー(FMP)の普及を推進

フォールト・マネージド・パワー・アライアンスの創設メンバーとして、パンドウイットは、電化の進展により電力が従来のネットワークの境界を越えて広がる中、フォールト・マネージド・パワー・システムの普及を支援しています。この取り組みは、故障を検知し、被害が発生する前に電源を遮断することで、より安全な電力供給方法の実現を推進するものです。

Product images of Panduit cable cleats in hexagon with a track background

ケーブルクリート規格の策定を推進

"パンドウイットは、世界的なケーブルクリート規格を策定する国際電気標準会議(IEC)の委員会に参加しています。また、自社製品をIEC 61914、CSA C22.2 No. 61914、およびNEMA BI 50018 2024に準拠して試験しており、エンジニアがケーブルクリートの安全性と性能に対してより大きな信頼を寄せられるようにしています。  パンドウイットのケーブルクリート "

Scientists looking at work on desk

パンドウイットの専門知識を活用

パンドウイットの規格策定への貢献は、人々が日々頼りにしているシステムの技術的基盤をより強固なものにしています。パンドウイットの担当者にお問い合わせいただき、その専門知識が貴社の組織にどのように役立つかをご確認ください。

よくある質問

業界標準は、システムが設計または導入される前に、どのような性能が「良好」であるかを定義するのに役立ちます。これにより、選択肢を評価し、早い段階でリスクを低減するための明確な基準が得られます。

パンドウイットは、幅広い技術団体、業界団体、アライアンス、コンソーシアムにおいて、規格策定活動に参加しています。

その例としては、以下の組織が挙げられます。

  • 国際建築産業コンサルティングサービス(BICSI)
  • 米州諸国電気技術規格調和評議会(CANENA)
  • 車載光通信コンソーシアム(COBO)
  • カナダ規格協会(CSA)
  • イーサネット・アライアンス
  • 障害管理型電源アライアンス(FMP Alliance)
  • 光ファイバー技術コンソーシアム(FOTC)
  • 国際電気標準会議(IEC)
  • 米国電気電子学会(IEEE)
  • 国際情報技術標準化委員会(INCITS)
  • 全米電気請負業者協会(NECA)
  • 全米電気機器製造業者協会(NEMA)
  • 全米防火協会(NFPA)
  • ODVA
  • SAEインターナショナル(SAE)
  • 電気通信産業協会(TIA)
  • アンダーライターズ・ラボラトリーズ(UL)

パンドウイットは、複数の組織における規格策定に参加しており、性能、安全性、互換性の要件を支える技術的な方向性の形成にしばしば貢献しています。

パンドウイットは、その両方を行っています。当社は、既存の規格を支持するとともに、技術や要件の変化に応じて、新しい規格の策定にも貢献しています。

 パンドウイットのリーダーシップにより、当社のチームは変化する技術要件を常に把握し、その知識を活用してシステムのパフォーマンス向上とリスク低減を実現しています。