プレスリリース
基準の確立:パンドウイット、ケーブルクリート検証プログラムを加速
イリノイ州ティンリーパーク — 2026年10月5日 — 電気およびネットワークインフラソリューションのグローバルリーダーである Panduit® Corp. は本日、同社のケーブルクリート検証プログラムにおいて、新たな UL DWMU/7 ケーブルクリート規格で定義された要件に準拠した 50 種類のケーブルクリート SKU に対する短絡試験に成功し、重要なマイルストーンを達成したことを発表しました。
電気インフラシステムの複雑化が進み、故障電流レベルが上昇し続ける中、エンジニアは、故障発生時に人、設備、および運用を保護するケーブル拘束システムを設計するというプレッシャーをますます強く感じています。パンドウイットのケーブルクリート製品ポートフォリオの約80%を占める今回の成果は、重要インフラアプリケーションにおける電気安全と業界標準化の推進に対する同社の取り組みを裏付けるものです。
パンドウイットは、次の段階として、さらに10種類のケーブルクリートSKUに対する短絡試験を完了する予定です。この取り組みにより、同社の製品ポートフォリオの大部分が、新たな業界要件や顧客の期待に合致するようになるほか、エンジニアがケーブル拘束ソリューションを指定する際の信頼性も高まるでしょう。
性能検証による安全性の向上
短絡事故は、産業用配電システムにおいて極めて強い電磁力を発生させます。適切に設計されたケーブル拘束装置がなければ、これらの力により、ケーブルの鞭打ち、トレイの損傷、二次的な故障、機器の損傷、予期せぬダウンタイム、さらにはより大きな安全リスクを引き起こす可能性があります。
「電気インフラシステムがますます複雑化し、故障電流レベルが上昇し続ける中、顧客はケーブル拘束ソリューションが過酷な条件下で厳格に評価されているという確信を必要としています」と、パンドウイットのケーブルクリート担当シニアエンジニア、クリス・ベントレー氏は述べています。「当社の包括的な試験プログラムは、検証済みの性能データに裏打ちされた、より安全で信頼性の高いケーブル管理システムを顧客が導入できるよう支援するという、パンドウイットの取り組みを反映したものです。」
ケーブルクリートは、通常運転時および故障時において、電力ケーブルを固定・支持します。通電短絡試験は、ケーブルクリートシステムが、ケーブルの支持とシステムの完全性を維持しつつ、電気的故障によって生じる機械的負荷に耐えられることを検証するものです。
電気規格がケーブル拘束要件を引き続き推進
米国電気工事規定(NEC)には、故障時に磁力によって生じる過度なケーブルの移動を防止するための要件が含まれています。NEC第392.20条には、「単芯ケーブルは、故障電流による磁力による過度な移動を防ぐため、回路グループごとに確実に束ねられなければならない」と規定されています。エンジニアは、該当するプロジェクト要件や規格上の考慮事項に対応した適切なケーブル拘束ソリューションを備えたシステムを設計する責任があります。
仕様策定を簡素化するため、パンドウイットは、エンジニアが特定の用途におけるケーブルクリートの選定や間隔の推奨値を評価するのに役立つオンラインツールを提供しています。主要な用途情報を入力することで、「パンドウイット Cleat Calculator」は、効果的なケーブル拘束システムの設計をサポートするソリューションを特定するのに役立ちます。
エンジニアリングにおけるリーダーシップの伝統の継承
パンドウイットは長年にわたり、エンジニアリングの専門知識、参加基準、および製品イノベーションを通じて、電気インフラ設計の進歩に貢献してきました。同社のケーブルクリート試験プログラムは、従来のIEC 61914規格に加え、2023年および2024年にそれぞれ導入されたCSA規格およびNEMA規格に基づき、ケーブルクリートシステムの検証を行ってきました。 パンドウイットは、本プログラムに関連する評価、文書化、および立会試験の要件を完了した後、ULリスト登録の取得を目指す予定です。これらの計画は、試験結果、プログラム要件、およびその他の要因に基づき変更される可能性があります。この取り組みは、業界の要件が進化し続ける中、お客様を支援するための重要な一歩となります。
「当社の顧客は、リスクを低減し、信頼性を向上させ、進化する業界規格に準拠したソリューションを求めています」と、パンドウイットの事業開発シニアマネージャーであり、チャータード・エンジニア、英国工学技術学会(IET)フェロー、IEEEシニアメンバーでもあるアンドルー・ブース氏は述べています。
ブース氏はまた、UL DWMU/7ケーブルクリート・フォーカスグループを率いており、CSA、NEMA、IEC、CENELECの各ケーブルクリート作業部会にも専門知識を提供してきました。「今日、大規模な短絡試験に投資することで、パンドウイットは将来、より安全で強靭な電気インフラの基盤を築く一助となっています。」
重要なお知らせ:本発表で言及されているケーブルクリートは、新たに策定中のUL DWMU/7ケーブルクリートカテゴリーの適用要件に従って短絡試験を受けています。この試験の完了は、ULリスト登録、認証、分類、またはその他の正式な承認を構成するものではなく、またそれらを暗示するものでもありません。この試験は、正式なリスト登録プログラムに参加するために必要な包括的な評価および文書化の一要素に過ぎません。
パンドウイットのケーブルクリートソリューションに関する詳細については、www.panduit.com/cable-cleats をご覧ください。
パンドウイットについて
1955年以来、パンデュイットの探求心と問題解決への情熱は、企業のビジネス目標と市場での成功との間でより意味のあるつながりを築いてきました。Panduitは、データセンターからテレコムルーム、デスクトップから工場フロアまで、企業全体にわたる環境向けに、最先端の物理的、電気的、ネットワークインフラストラクチャおよびAVソリューションを提供しています。米国イリノイ州ティンリーパークに本社を置き、世界112カ所で事業を展開するPanduitは、品質と技術リーダーシップにおける確固たる評価と、強力なパートナーエコシステムを組み合わせることで、つながった世界におけるビジネス成長の支援、維持、促進に貢献しています。
プレスお問い合わせ先
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
APAC ASEAN / APAC China / APAC Japan
Thomas Poh
Senior Manager, Marketing
Tel. 65 6305-7552 x74002
thomas.poh@panduit.com