プレスリリース
イリノイ州ティンリーパーク ― (2018年4月17日) ― エレクトリカル(配線部材)ネットワークインフラストラクチャ・ソリューションの一流グローバルプロバイダーであるPanduitは本日、その画期的なVeriSafe™無電圧テスター(AVT)が、電気安全の確保を簡素化したことにより業界から高い評価を受けたことを発表しました。
電気安全は常に製造業者やプラントエンジニアにとって最優先事項であり、安全性と生産性のバランスをとることは重要な課題であり続けてきました。特に規制遵守が重要な業界では、作業者の安全性を確保し、高い生産性を維持できるソリューションが不可欠となります。
PanduitのVeriSafe AVT製品は、施設や公益事業、その他の産業現場における電気安全の確保を支援してきました。これは、最近の受賞歴からも実証されています。
- Control Engineering安全性(機械の安全性)カテゴリー、2018年「エンジニアズチョイス」賞
- Electrical Construction & Maintenance、2018年「プロダクト・オブ・ザ・イヤー」賞
- Plant Engineering電気安全カテゴリー、2017年「プロダクト・オブ・ザ・イヤー」賞
PanduitのVeriSafe AVTは、電気機器にアクセスする前に電圧がないことを確認することによって電気危険のリスクを最小限に抑えることを目的として設計されました。VeriSafeを使えば、従来であれば携帯型テスト装置で電圧がゼロであるのを確認しなければならないところを、ボタンを押すだけで電気的に安全な環境をあっという間に評価できるため、有資格の電気工事士の作業が簡単になります。VeriSafeがテスターのテスト、設備の確認、電圧の評価、設備の確認、テスターの再テストを行う、フェールセーフで信頼性の高い自動化プロセスによって、時間を節約することができます。
「安全は、プラントエンジニア、インテグレーター、施設管理者、製造業者にとって最も重要な責任であると考えています」と、PanduitのOEM担当バイスプレジデント、ボブ・クリセルは述べます。「VeriSafeのような製品を、そうした目標を達成するための効果的な手段として提供できることを誇りに思います。最近の受賞からも、業界が安全な電圧検知ソリューションを求めていることは明らかです。」
PanduitのVeriSafe AVTに関する詳細については、2018年4月26日木曜日午後1時(CDT)配信のウェビナー、「電圧検知の新たな選択肢」にご登録ください。
パンドウイットについて
1955年以来、パンデュイットの探求心と問題解決への情熱は、企業のビジネス目標と市場での成功との間でより意味のあるつながりを築いてきました。Panduitは、データセンターからテレコムルーム、デスクトップから工場フロアまで、企業全体にわたる環境向けに、最先端の物理的、電気的、ネットワークインフラストラクチャおよびAVソリューションを提供しています。米国イリノイ州ティンリーパークに本社を置き、世界112カ所で事業を展開するPanduitは、品質と技術リーダーシップにおける確固たる評価と、強力なパートナーエコシステムを組み合わせることで、つながった世界におけるビジネス成長の支援、維持、促進に貢献しています。