Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

短絡保護用ケーブルクレープ

故障電流による電磁力によるケーブルの移動を防止する

ケーブルクリートの概要

人、設備、および工事スケジュールを守る

ケーブルクリートは、短絡発生時に作業員を保護し、機器の損傷を防ぐ役割を果たします。極度の電気機械的力に耐えるよう設計されており、シートベルトのようにケーブルを固定します。設置を簡素化するように設計されたパンドウイットのケーブルクリートは、短絡保護に関する最新の規制基準を満たしつつ、プロジェクトのスケジュール通りに進めるのに役立ちます。

メリットの概要

用途

コンプライアンスおよび認証

パンドウイット社は、高度なANSYSシミュレーションを用いて、短絡故障時の電気機械的力をモデル化し、設計に反映するとともに、IEC 61914規格の要件への適合性を検証しています。

その後、ケーブルクリーットは、ISO 17025の認定を受けた独立機関であるKEMAの施設において、通電状態での短絡故障試験を受け、規格への適合性が確認されるとともに、故障条件下において試験済みのkA定格値に基づく性能が確保される。

Grid of certification logos

注目のケーブルクリート製品

7 アイテム

Cleat kAlculator™ を使って最適化

「Cleat Calculator」は、ケーブルのサイズや故障電流などの入力値に基づいて、エンジニアが適切なケーブルクリートと間隔を選定できるよう支援する、手軽に利用できるオンラインツールです。

よくある質問

ケーブルクリーットにはいくつかの種類があり、それぞれに独自の利点があります。プロジェクトに適したソリューションを選ぶには、まず以下の4つの質問から検討してください:

  1. ピークkAはどれくらいですか? 故障時に回路が発生させる力の大きさを把握することで、最低基準が設定されます。ip kA値が低い回路ほど、より多くの方法で、より幅広い材料を用いて固定することが可能です。20 ip kA未満の回路であれば、クリートではなくケーブルタイを使用できる可能性が高いです。
  2. ケーブルの外径は? ケーブルの外径は、短絡時に発生するピーク力を計算する上で極めて重要です。
  3. ケーブルはどのように配置されていますか? ケーブルクリートには、単芯、三芯、四芯、または多芯の導体構成に対応したものが用意されています。
  4. どのシステムに取り付けるのですか?ケーブルクリートは、壁面、ラダーラック、またはワイヤーバスケットに沿って使用できます。ラダーラックのピッチによって、クリートの設置間隔が決まる場合があり、スロットのサイズによって、ラダーの段の形状に合わせて取り付けブラケットが必要かどうかが決まります。

Panduit Cleat kAlculator™ を使用すれば、これらの基準に基づいてプロジェクトに最適なオプションを最も簡単に見つけることができます。Cleat kAlculator™ は、クリーットの選定だけでなく、お客様の用途に合わせた完全な部品表(BOM)を生成します。これには以下が含まれます:  

  • 適切なケーブルクリート  
  • 必要な取り付けブラケット
  • クッションスリーブなどの付属品  
  • 推奨される設置用工具  

「Cleat Calculator」をご覧ください

NEC第392.20条には、「単芯ケーブルは、故障電流による電磁力による過度な動きを防ぐため、回路グループごとに確実に結束しなければならない」と規定されています。具体的な方法については明記されていませんが、結果として故障時にケーブルが固定される状態である必要があります。

技術者は、IEC 61914の要件を満たす適切に設置されたケーブル クレート が、定格通りの機能を確実に果たすことを確信できます。他の結束方法については、試験を行って初めて評価が可能であり、誤った選択は深刻な結果を招く恐れがあります。ケーブルタイは、20 ip kA未満の回路 には適している場合がありますが、それ以外のすべての回路では、規格を満たす短絡保護のために、適切に指定されたケーブルクレートを使用する必要があります。

詳細はこちら

ストラップ式ケーブルクリーットには、従来のクランプ式クリーットと比較して、次のような利点があります。

  • ケーブル密度の向上 – ストラップが薄型であるため、同じ幅のケーブルトレイ内に、より多くの回路を設置できます。
  • 調達が簡素化される – ストラップ式ケーブルクリーットは本質的に汎用性が高いため、1種類のストラップで、現場全体においてシングル、トレフォイル、クワッドの各構成のケーブルに対応できます(ストラップのサイズは、最大荷重が発生するシナリオに合わせて選定する必要があります)。
  • 梱包箱数の削減 – ストラップ式クレーは体積が小さいため、より小さな箱で出荷できます。
  • コスト削減 – ストラップ式クレートは一般的にクランプ式クレートよりも安価であり、多くの場合、設置が迅速に行えるため、人件費のさらなる削減につながります。

クランプ式クリートには、1つの潜在的な利点があります。それは、取り付けに専用の工具を必要としないことです。作業規模が小さい場合や、ケーブルクリート取り付け工具を利用できない場合は、クランプ式クリートが最適かもしれません。

ケーブルクリートについてさらにご質問がありますか? 弊社チームまでお問い合わせください。

NEC 392.20 では、「単芯ケーブル」について、「故障電流による磁力による過度な動きを防ぐため、回路グループごとにしっかりと束ねる」ことが求められています。

ピーク故障電流(ip kA)が低い回路については、より多様な方法や幅広い材料を用いて固定することができます。20 ip kA未満の回路では、クリートではなくケーブルタイを使用できる場合がほとんどです。

20 ip kAを超えるその他のすべての回路については、過度な動きを防ぐために、規格によりケーブルクリーットの使用が義務付けられています。

規格を満たすためにどのクリートを使用できるかを判断する最も簡単な方法は、Panduit Cleat kAlculator™を利用することです。

Cleat kAlculator™ はこちら

ステンレス製のストラップは静荷重用に作られており、スプリットマンドレルを用いてゆっくりと引き離す試験が行われています。高い引張強度を持つ場合もありますが、ケーブルクリートが耐えるよう設計されているような、突発的で爆発的な力を抑制するようには設計されていません。

ダブルループ式ストラップクリープは、短絡保護を目的として設計されています。これらは2重または3重のループ構造を採用しており、IEC 61914に準拠した通電状態での短絡試験を受けています。適切に設置された場合、IEC 61914規格に準拠したケーブルクリープは、定格通りの拘束力を発揮し、NEC 392.20の規格要件を満たすのに役立ちます。

ご質問はありますか?

当社は、お客様がパンドウイットと共に解決策を見出せるようサポートいたします。

お問い合わせや見積もりのご依頼は、弊社までご連絡ください。