Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

インフラ ソリューション ~のために AI データ センター

製品とソリューションのシームレスな統合を実現し、お客様のAIネットワークを構築します

パンドウイットチームは、光ファイバー、電力, および 冷却 の導入方法に新たな活力を吹き込むことで、AIデータセンターのニーズへの対応を支援していきます。

包括的な製品とソリューション

当社は、人工知能(AI)を統合し、データセンター環境向けに最適に設計された、持続可能な製品とソリューションを提供しています。

 A truck on the expressway carrying products

効率的なサービスの提供

当社は、時間的制約、サプライチェーンの問題、リスク評価など、お客様が抱える固有の課題に対処するために設計された戦略的な解決策をご提供いたします。

Partners shaking hands with business operations overlayed

戦略的に整合している

当社のオピニオンリーダーは、パートナーや販売代理店と連携し、AIデータセンター環境において広く認知され、採用されているソリューションを提供しています。

Structured cabling is shown streamlining fiber cabling connectivity

構造化配線を活用して、よりスマートなAIネットワークを構築する

構造化配線は、AIネットワークの中核となるインフラを体系的に整備するものです。これにより、スケーラブルな拡張が可能となり、高いパフォーマンスを維持しつつ、遅延やデータの整合性を損なうことなく信頼性を確保できます。AIへの投資を行う組織にとって、構造化配線は将来を見据えた賢明な選択です。

「世界におけるAIの導入は、年平均成長率(CAGR)40%で拡大している」

- グランド・ビュー・リサーチ

AIロードマップに欠かせない製品とソリューション

EL2P PDU provides faster installs, smarter power, and zero complexity.

クリティカル・パワー

機器の増加とGPU密度の向上に伴い、より多くの電力が必要となります。データの処理量は過去最高水準に達しており、これに伴い、トレーニングや推論のワークロードに起因する演算速度の向上により、ラックあたりの電力需要は12倍に増加しています。電力については、再生可能エネルギーなどのオフグリッド電源の活用を含め、これまでとは異なる視点で検討する必要があります。

Structured cabling for fiber connectivity is shown inside the Panduit AI Network cabinet

ファイバー接続

ラック間接続およびラック内接続の大部分には、光ファイバーが利用されます。適切な光ファイバーアーキテクチャを導入することで、ネットワークの遅延問題を解決し、GPU間通信に完全に集中できるようになります。大規模なAIに必要なクラスター(またはポッド)を構築するためにすべてのGPUを接続するには、光ファイバーケーブルと高速光トランシーバーが必要となります。その一方で、適切なファイバー接続環境を整えておけば、AIモデルの継続的な学習に伴う高速データ転送を、手間なく維持することが可能になります。

Panduit and Motivair Rear Door Heat Exchanger liquid cooling option

冷却

データセンターにおけるAIおよびHPCシステムの増加と、ラックあたりの高い電力消費量により、革新的な冷却手法へのニーズが高まっています。冷却方法としては、一般的な空冷、空気補助式液冷、直接液冷など、いくつかの選択肢があります。  お客様の用途に最適な冷却方法はどれでしょうか?適切な冷却方法を導入していないと、機器の故障、システムのダウンタイム、およびエネルギーコストの増加を招く恐れがあります。

Wire Basket Cable Routing Tray System and FiberRunner Cable Routing System is shown above FlexFusion cabinets

パスウェイ

ケーブル配線は、AIデータセンターのネットワーク管理において重要な要素です。AIクラスターには新たな環境が必要であり、GPUサーバー間ではより高度な接続性が求められるため、重要なネットワーク接続の途絶につながる物理的な損傷を防ぐためには、適切なケーブル管理システムを導入する必要があります。

FlexFusion cabinets amongst Universal Aisle Containment

キャビネット、ラック、および封じ込め装置

データセンターのレイアウト変更に備えるにあたり、高密度化への対応は事業者にとって大きな課題となるでしょう。多くの事業者は、高負荷や奥行きのあるキャビネットに対応するため、「ラック・アンド・スタック」方式を採用する見込みです。高性能なコンピューティングやAIワークロードを支えるためには高密度ラックが必要ですが、その一方で、消費電力への影響は最小限に抑えられます。さらに、専用のコンテインメントソリューションを導入することで、高い電力需要に対応するための冷却戦略の最適化にもつながります。

Panduit Cable Cleats

グレイ・スペース

データセンター環境を再構築する際には、データセンターのグレイスペースのレイアウトがAIインフラとどのように連携するかを再考することが重要になります。ケーブルクレープ、接地および等電位ボンディング、そして安全製品は、運用効率を確保し、電力および冷却の要件を満たす上で重要な役割を果たします。

Globe, truck, hard hat

迅速な導入プロセス、短期間での提供プログラム、そして信頼性の高いソリューションにより、当社はお客様が繰り返し直面するAI関連の課題を解決する準備が整っています。

パンドウイットは持続可能性を重視しています

パンドウイットでは、環境・社会・ガバナンス(ESG)の取り組みと原則を通じて、イノベーションを推進し、つながりを実現しています。当社がサステナビリティおよび再生可能エネルギーの分野でどのように主導的な役割を果たしているかをご覧ください。 . 

AIデータセンターの変革について話し合いませんか?