Panduit限定製品保証
Panduit製品はすべてPanduit限定製品保証を付けて販売しています。
発効日:2018年7月1日
1. 限定製品保証。本限定製品保証において、「Panduit」とは、Panduit Corporationならびにその子会社および関連会社(以下「関連会社」)を意味します。「Panduit製品」とは、Panduitおよびその関連会社が、Panduitおよびその関連会社のブランド名で製造および/または販売する、ソフトウェアを除いたすべての製品を指します。PanduitがPanduitのソフトウェアに提供する保証は、該当するエンドユーザーライセンス契約に記載されています。適切にインストールされた場合、Panduitが、Panduitまたはその認定販売業者が発行した請求書の日付から1年間(ただし、Panduitの施設からの本来の出荷日から18カ月を超えない期間)(以下「保証期間」)、Panduit製品およびPanduit製品の各部品またはコンポーネントがPanduitによって公表された仕様に適合していること、ならびに原材料および製造工程における瑕疵がないことを保証します。
2. 救済措置。本保証におけるPanduitの唯一かつ排他的な義務および購入者の排他的な救済措置は、Panduitによる欠陥のあるPanduit製品の修理または交換となります。Panduitは、その単独の裁量で、これらの救済措置のどれを購入者に提供するかを決定する権限を有するものとします。Panduit製品に欠陥のあるファームウェアが含まれていた場合は、Panduitは購入者に、更新済みのファームウェアのみを提供し、購入者が単独でそのインストールの責任を負います。事前にPanduitが書面で承認しない限り、購入者のリクエストによるオンサイトの保証サービスは対象外で、購入者の単独費用となります。Panduitは、Panduit製品を設置されている場所で検査する、またはその単独の裁量で、Panduit製品の返品用の発送指示書を発行する権利を有します。該当する場合、Panduitの商品返品依頼書(Return Material Authorization、RMA)を添付して、購入者は欠陥のある製品、部品、またはコンポーネントをPanduitのカスタマーサービス部門に送料を事前払いで配送し、返品するものとします。Panduitが、本保証の対象となる欠陥があることを確認した場合、修理または交換されたPanduit製品は、初めに出荷されたPanduit製品に適用された保証期間の残存期間か、購入者への出荷日から90日間かのいずれか長い期間にわたり、保証されます。Panditが要求した場合、購入者は保証の適用を受けるために、購買日を明記した購入証明書を提出する必要があります。
3. サードパーティ製品の無保証。Panduitは、Panduit製品に組み込まれるか、Panduitによって再販または二次使用許諾されるサードパーティのソフトウェアまたはファームウェアを含む、あらゆる第三者の製品またはサービスに関連して、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる表明も行わず、あらゆる種類の保証から免責されるものとします。サードパーティの製造業者によりPanduitに与えられる保証が譲渡可能である範囲において、Panduitは、かかる保証を購入者に譲渡し、かかるサードパーティの保証は購入者と当該のサードパーティの間で行われるものとします。Panduitは、Panduitが公表している仕様書、見積書または作業指示書に明示的に表記されている場合を除き、Panduit製品と他の製造業者の製品または購入者のアプリケーションとの互換性を保証しません。
4. 除外事項。購入者は、使用する前にPanduit製品の意図した用途に対する適合性を確認するものとし、購入者はそれに伴うあらゆるリスクおよび責任を負うものとします。本書に含まれる保証は、PanduitまたはPanduitによって承認された担当者以外の者により改造されたPanduit製品には、一切適用されないものとします。さらに本保証では、(a) 通常の摩耗および劣化、(b) 電池の故障、(c) 誤用または乱用、(d) 不注意、(e) 不適切な保管または取り扱い、(f) 火災、嵐、水害など、Panduitによる制御が不可能な偶発的損害、(g) 購入者の供給したファームウェアまたは承認されていないインターフェース接続、(h) 本製品の環境仕様の範囲外での操作、または (i) 購入者による不適切または不十分な設置場所の準備または保守に起因する欠陥は、保証対象とはなりません。Panduitは、本製品に含まれるファームウェアの操作において、中断しないこと、またはエラーが起こらないことを保証しません。Panduit製品は、医療用途での使用、または人命の維持あるいはその支援のために使用する医療機器のコンポーネントとしての使用を設計、意図、認可したものではありません。購入者がこのような意図しない、または認可されていない医療用途または医療機器のためにPanduit製品を購入または使用した場合、購入者は、当該医療用途および医療機器へのPanduit製品の使用によって生じるあらゆる賠償責任または損害についてもPanduitを補償し、Panduitに何ら損失を被らせないものとします。
5. 責任の制限。本書に規定する保証は、購入者の唯一かつ排他的な保証です。商品性および特定の使用目的への適合性への黙示的保証を含む、しかしそれだけれに限らず、あらゆる黙示的保証が否認されます。法律によって許容される範囲において、Panduitは、いかなる場合も、直接、間接、付随的、偶発的、または特別な損失または損害であるかどうかにかかわらず、データの消失、実際の、または予想された収益、利益、または節約の損失を含みますがそれだけに限らず、あらゆるPanduit製品に起因する損失または損害に対して一切責任を負わないものとします。
6. 一般条項。本限定製品保証は、Panduit製品にのみ適用され、Panduit製品の組合せまたは組立て品には一切適用されません。本限定製品保証のいかなる規定も、Panduit製品を使用して実装されたシステムに対する保証を購入者に提供するものと解釈してはならないものとします。
[i] 保証期間: (i) Panduit PDUおよび付属品は3年間、(ii) Panduit HDBaseT Extenderは2年間。