Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

UPSおよびバッテリーのリサイクル

Garbage can

Panduitでは、よりクリーンで持続可能な環境づくりに貢献するため、使用済みUPSシステムおよびバッテリーのリサイクルにご協力をお願いしております。製品にこのマークが表示されている場合は、その製品を一般廃棄物とは別に処分する必要があることを示しています。使用済み機器を適切に処分することで、環境や人間の健康に及ぼす潜在的な悪影響を防ぐことができます。

Panduitでは、よりクリーンで持続可能な環境の実現に向け、使用済みUPSシステムおよびバッテリーのリサイクルにご協力をお願いいたします。製品に表示されているこのマークは、その製品が一般廃棄物とは別に処分されるべきであることを示しています。使用済み機器を適切に処分することで、環境や人々の健康に及ぼす潜在的な悪影響を防ぐことができます。

https://www.call2recycle.org

Recycle

Panduit社のVRLAバッテリーには鉛が含まれています。内容物および/または容器は、地方、地域、国、および/または国際的な規制に従って処分してください。非流出型バッテリーはリサイクル可能です。鉛蓄電池をリサイクル以外の方法で処分することは違法です。一般廃棄物として処分しないでください。

米国:米国の法律では、化学廃棄物の発生者は、廃棄物が有害廃棄物に分類されるかどうかを判断することが義務付けられています。有害廃棄物の分類については、40 CFR 261.3 に記載された米国環境保護庁(EPA)のガイドラインを使用してください。さらに、完全かつ正確な分類を行うために、州および地方自治体の有害廃棄物規制を参照してください。

オンタリオ州:オンタリオ州環境省が承認し、オンタリオ州廃棄物クラス 112 の受け入れ許可を得ている施設でリサイクルする必要があります。

その他の管轄区域: 適用される地方、地域、国、および国際的な規制に従ってください。

Earth911.comでは、お住まいの地域の電池リサイクル業者を検索できるデータベースを提供しています:

http://search.earth911.com