Skip to main content
globe
Región e idioma {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Comunicado de prensa



Panduit lanza juegos de cables sobremoldeados IndustrialNet™ para ofrecer conexiones rápidas y duraderas desde el gabinete de control hasta la máquina

Garantía de fiabilidad y más de un 50 % menos de tiempo de instalación en comparación con los cables rígidos tradicionales

 

TINLEY PARK, Ill. (12 de marzo de 2018). Panduit Corp. ha expandido su marca IndustrialNet para abarcar juegos de cables sobremoldeados, lo que amplía su oferta de Ethernet al dispositivo periférico Industrial. Esta línea de productos ofrece conexiones de distribución de alta calidad de máquinas y dispositivos a interruptores y carcasas en la planta. Los protocolos que se admiten incluyen Ethernet, EtherNet/IP*, PROFINET, Modbus y EtherCAT. Los juegos de cables también tienen una clasificación industrial de IP67/68; NEMA 1, 3, 4, 6 y 6P; y UL; y cumplen con los estándares de instalaciones industriales, incluidos los lineamientos M.I.C.E. En el documento “Novel image processing methods for IL estimation of field terminated connectors” (Nuevos métodos de procesamiento de imágenes para cálculo de pérdida por inserción de conectores terminados en el campo), se analizan los nuevos métodos de cálculo de pérdida por inserción en conectores terminados en el campo. Estos nuevos métodos se usan en la herramienta OptiCam 2, que ofrece una lectura de la pérdida por inserción en el momento de la terminación, lo que aumenta la agilidad y la fiabilidad de la instalación.

Con el respaldo de la garantía limitada de los productos de Panduit, los juegos de productos RJ45 y M12 garantizan alto rendimiento y larga duración en condiciones ambientales adversas. El diseño terminado en la fábrica con conectores sobremoldeados finos garantiza la fiabilidad y reduce el tiempo de instalación en más de un 50 % en comparación con los cables rígidos tradicionales.

Ryan Lepp, vicepresidente de la Unidad de Infraestructura de Redes Industriales de Panduit, dice: “A medida que la fabricación inteligente sigue creciendo, las fábricas usan cada vez más dispositivos Ethernet. La red para sostener estos dispositivos se está ampliando y se está volviendo esencial. La incorporación de los juegos de cables sobremoldeados a nuestra marca IndustrialNet es parte de una solución integral de Panduit que ofrece conexiones resistentes basadas en los estándares TIA de la empresa a la máquina; para esto hemos hecho uso de manera exhaustiva de nuestras casi cuatro décadas de historia y experiencia en comunicaciones de datos/de bajo voltaje. La amplia gama de configuraciones y largos estándar, junto con las opciones personalizadas, ofrece durabilidad para soportar condiciones en la planta, como temperaturas extremas, alta flexibilidad y alta vibración”.

Acerca de Panduit

Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado.

Contacto de prensa

Global

Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com

LATAM

Miranda Alexandra Sánchez
Marketing Communication Specialist
Tel. 800 360 86 00
MirandaAlexandra.Sanchez@panduit.com

Monica Lechuga
Marketing Communications Manager
Tel. 800 360 86 00
monica.lechuga@panduit.com