3 Risiken bei Kabelkanälen, die durch Kabelmanagement vermieden werden können
Die Komplexität moderner Rechenzentren birgt erhebliche Risiken für bestehende Netzwerke. Selbst bei einem strukturierten Verkabelungskonzept können versteckte Risiken in Ihren Kabelwegen Sie Zeit und Geld kosten. Wir haben drei zentrale Risiken identifiziert, die die langfristige Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit jedes Netzwerks untergraben können – von Rechenzentren bis hin zu gewerblichen und institutionellen Einrichtungen. Zu diesen Risiken zählen eine allmähliche Leistungsminderung durch Kabelschäden, unkontrollierte Änderungen, die sich im Laufe der Zeit summieren, sowie Kapazitätsengpässe, die es erschweren, zukünftiges Wachstum zu unterstützen. Organisierte Kabelwege spielen eine entscheidende Rolle dabei, Kabelschäden zu verhindern, menschliche Fehler zu reduzieren und sicherzustellen, dass Wachstum nicht auf Kosten von Leistung und Zuverlässigkeit geht.
Risiko 1: Verborgene Kabelschäden
Die richtige Kabelkanallösung begegnet Risiken für die Kabelintegrität durch proaktives Design. Es ist allgemein bekannt, dass die Einhaltung des Biegeradius entscheidend für kritische Geräte und den Gesamtzustand des Netzwerks ist. Kabelschäden sind jedoch nicht immer sichtbar. Eine enge, sichtbare Biegung kann zu Makrobiegeverlusten führen, während kleine Spannungspunkte oder Verformungen Mikrobiegeverluste verursachen können. Beide Zustände lösen möglicherweise nicht sofort Alarm aus, doch im Laufe der Zeit und unter anhaltender Belastung können beide Arten von Biegungen die Dämpfung erhöhen, die optische Verlustreserve (die geplante Sicherheitsmarge der optischen Leistung, die die langfristige Zuverlässigkeit des Netzwerks gewährleistet) verringern oder einen vollständigen Ausfall verursachen. Geplante 90-Grad-Biegungen und Kabelausgänge, die den Richtlinien für die Installation und den Biegeradius des Herstellers entsprechen, tragen dazu bei, Kabelbeanspruchungen zu vermeiden und das Risiko versteckter Leistungs- und Zuverlässigkeitsprobleme im Laufe der Zeit zu verringern.
Weniger bekannt ist, dass verschiedene Trassenarten unterschiedliche Grade an Kabelschutz bieten, was sich direkt auf die Zuverlässigkeit eines Netzwerks auswirkt, das langfristig zuverlässig funktionieren soll. Die mechanischen Einschränkungen von Kabeln sollten daher bei der Trassenplanung vorrangig berücksichtigt werden. Glasfaserkabel sind besonders empfindlich, weshalb spezielle Glasfaserkanal-Konstruktionen wie FiberRunner™, die Kabel an jeder Stelle entlang der Kanäle und Übergänge schützen, zu unverzichtbaren Hilfsmitteln werden, um die langfristige Netzwerkleistung zu sichern. Darüber hinaus sollten Kabelausgänge beim Übergang von Trassen zu Schaltschränken / IT‑Racks die Kabel vom Ein- bis zum Ausgang schützen und eine durchgehende, glatte Oberfläche bilden, die keine Spalten aufweist, in denen sich Kabel verfangen könnten. Da der Kabelschutz ein entscheidender Faktor bei der Minderung von Ausfallrisiken ist, beseitigt die richtige Trassenlösung Unsicherheiten und trägt dazu bei, eine einheitliche Installation unabhängig vom Erfahrungsniveau des Installateurs zu gewährleisten.
Risiko 2: Eine unkontrollierte Kabelinfrastruktur führt zu Netzwerkausfällen
Ein weiteres wesentliches Risiko, das sich im Laufe der Zeit langsam entwickelt, sind unkontrollierte Veränderungen, die das Netzwerk destabilisieren. Dies geschieht, wenn Ausnahmen zur Regel werden, die Kapazität der Kabelwege ausgeschöpft ist und die ursprüngliche Struktur immer schwerer zu durchschauen ist. Dem Potenzial für Kabelbelastung, Interferenzen, Störungen oder vollständigen Ausfall kann durch physische Trennung entlang des Kabelwegs entgegengewirkt werden. Die physische Trennung von Kabelbündeln erleichtert die Verwaltung und den Schutz unabhängiger Systeme in Arbeitsumgebungen. Eine gut organisierte Kabelbündelung kann Wartungs- und Betriebsabläufe vereinfachen, indem Kabel logisch nach Funktion oder Zielort gruppiert werden. Sie sollte eine schnelle visuelle Identifizierung und Vorhersehbarkeit ermöglichen. Flexible Klettverschlüsse und Kabelbündeltrenner gewährleisten die Funktionalität und reduzieren die Komplexität des Trassen-Systems.
In Fällen, in denen für Wartungszwecke, zur Einhaltung von Vorschriften und zur Sicherung der langfristigen Netzwerkleistung bestimmte Längen an zusätzlichem Kabel vorgesehen sind, kommt dem Kabelmanagement eine entscheidende Bedeutung zu. Ein effizientes Kabelmanagement beginnt mit Kabelzubehör, das gezielt unter Berücksichtigung von Wiederholbarkeit und Konsistenz entwickelt wurde. Die richtige Verlegungslösung reduziert menschliche Fehler bei der Installation, bei der Fehlerbehebung und bei der Wartung.
Risiko 3: Überlastete Kapazitäten beeinträchtigen die Netzwerkleistung
Netzwerke erzielen ihre beste Leistung, wenn ihre Systeme gut zusammenarbeiten und zuverlässig sowie übersichtlich betrieben werden können. Ungeplantes zukünftiges Wachstum führt dazu, dass die Infrastruktur eher aus Bequemlichkeit als aus zweckmäßigen Gründen erweitert wird. Mit der Zeit gefährden eingeschränkte Rückverfolgbarkeit, überlastete Leitwege und betriebliche Unsicherheiten die Zuverlässigkeit des Netzwerks. Bei Skalierbarkeit geht es nicht nur um Überkapazitäten im ursprünglichen Layout. Es muss eine ordnungsgemäße Abgrenzung, Organisation und Kennzeichnung der einzelnen Systeme geben, damit zukünftiges Wachstum effizient integriert und ohne intensiven manuellen Aufwand oder größere Umgestaltungen gewartet werden kann. Wenn bei der Planung Kapazitätsaspekte berücksichtigt werden, ist das Rechenzentrum besser auf zukünftige Umzüge, Erweiterungen und Änderungen vorbereitet. Die richtige Kabeltrassenführung berücksichtigt frühzeitig hochkapazitive Konzepte, sodass die Kapazität kein Engpass ist, sondern ein Werkzeug zur Schaffung eines zusammenhängenden Ökosystems für durchgängige Konnektivität in großem Maßstab.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die richtige Kabelführungslösung die Grundlage für ein nachhaltiges, leistungsstarkes Netzwerk bildet, das sich im Laufe der Zeit an Wartungs- und Wachstumsanforderungen anpassen kann. Durch die Verringerung des Risikos von Kabelschäden trägt ein effektives Kabelmanagement dazu bei, Ausfälle zu verhindern, die oft unsichtbar sind, bis sie den Betrieb stören. Zu diesem Zeitpunkt sind die Kosten für die Prävention weitaus geringer als die Kosten für die Wiederherstellung. Mit dem richtigen Zubehör ist die Verwaltung von Kabeln innerhalb von Kabelführungen sowie oberhalb oder unterhalb von Geräteracks machbar und einfach. Netzwerkausfälle treten nicht über Nacht auf. Beginnen Sie noch heute mit dem Schutz Ihrer Kabel, um Ihr Netzwerk von morgen zu sichern.
Weitere Informationen finden Sie auf unseren Produktseiten: Wirebasket - Kabeltrassensystem für die Deckenmontage und FiberRunner™-Kabelmanagement-Verlegesystem.
- 3 Risiken bei Kabelkanälen, die durch Kabelmanagement vermieden werden können
- Fault-Managed-Power: Antworten auf alle wichtigen Fragen
- Engineering für sich wandelnde Infrastrukturen
- Das Produkt, an das niemand denkt - Bis es zu einem Kurzschluss kommt
- Die versteckten Kosten günstiger Power Distribution Units (PDUs)
- KI-fähige Infrastruktur
- Intelligente Gebäude und Unternehmensnetzwerke
- Zukunftsfähige Rechenzentren
- Bewährte Verfahren und Weiterbildung
- Nachhaltigkeit
- Industrieller Wandel
- Nachhaltigkeit und Effizienz der Infrastruktur
- Energie
- Bewährte Verfahren und Weiterbildung
- Digitale Transformation
- Umgestaltung der Belegschaft
- Elektrifizierung