5 Anzeichen, dass es Zeit für eine leistungsfähigere Power Distribution Unit (PDU) ist
"Die heutigen Rechenzentren und Edge-Bereitstellungen sind nicht mehr das, was sie vor fünf Jahren waren. Die Leistungsdichte in den Racks steigt, die Anforderungen an die Verfügbarkeit werden immer höher und auch die Netzwerke müssen deutlich mehr leisten. Dadurch geraten bestehende Betriebs- und Managementkonzepte zunehmend an ihre Grenzen. Wenn Sie Ihre Infrastruktur immer noch mit einer einfachen PDU betreiben, könnte dies Ihre Möglichkeiten einschränken, die Stromverteilung effizient zu überwachen, zu verwalten und zu skalieren.
Hier sind 5 Anzeichen dafür, dass Ihre aktuelle Stromversorgungslösung nicht mehr ausreicht, und warum es an der Zeit sein könnte, auf eine intelligentere Lösung wie die Panduit ES2P-PDU umzusteigen.
1. Ihre Möglichkeiten zur Reihenschaltung sind ausgeschöpft.
Wenn sich pro IP-Adresse nur vier PDUs miteinander verbinden lassen, stoßen Sie im Betrieb schnell an Grenzen. Eine begrenzte Reihenschaltung bedeutet mehr Netzwerkausfälle, mehr Kabelsalat und höhere Kosten. Die ES2P ermöglicht bis zu 16 PDUs pro IP-Adresse, was den Aufbau von Racks drastisch vereinfacht und den Netzwerk-Overhead reduziert.
2. Ihre PDU arbeitet noch mit 10/100 Mbit/s.
In der heutigen Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur bremsen langsame Netzwerkanschlüsse Leistung und Effizienz spürbar aus. Veraltete PDUs, die immer noch auf 10/100 Mbit/s-Ethernet setzen, können mit Echtzeitüberwachung oder Integrationen von Drittanbietern nicht Schritt halten. Die ES2P ist standardmäßig mit Gigabit-Ethernet ausgestattet, sodass Ihre Stromverteilung genauso schnell und leistungsfähig ist wie der Rest Ihres Netzwerks.
3. Firmware-Updates führen Sie noch einzeln und manuell durch.
Wenn Ihr Team die Firmware auf jedem einzelnen Gerät aktualisieren muss, verschwenden Sie viele Stunden an Arbeitszeit. Die ES2P unterstützt gleichzeitige Firmware-Updates über mehrere PDUs hinweg, sodass Sie die Bereitstellung von Updates mit nur wenigen Klicks auf mehrere Geräte vornehmen können. Ihr Team hat somit mehr Zeit, sich auf strategische statt auf wiederkehrende Aufgaben zu konzentrieren.
4. Ihre PDU lässt sich nicht in andere Systeme integrieren.
Integration ist der Schlüssel zur Effizienz. Wenn Ihre PDU keine APIs unterstützt oder nicht mit Ihren Infrastrukturmanagement-Plattformen zusammenarbeitet, arbeitet sie als Insellösung. Dadurch wird die Komplexität erhöht, anstatt sie zu verringern. ES2P lässt sich nahtlos in Tools wie das Cisco Nexus Dashboard integrieren und hilft Ihnen so, Ihre Betriebsabläufe zentral zu steuern und effizienter zu gestalten.
5. Ihnen fehlt ein präziser Überblick über Ihre Energiedaten.
Ungenaue oder eingeschränkte Messungen können Sie buchstäblich und finanziell im Dunkeln lassen. Ohne präzise Mess- und Überwachungsfunktionen, die präzise Daten auf Ein- und Ausgangsebene liefern, wird die Planung von Leistungskapazität und Verfügbarkeit riskant. Die ES2P bietet eine Messgenauigkeit von +/-2 % und ist mit den Umgebungssensoren von Panduit kompatibel, sodass Sie den Überblick über Energieverbrauch und Umgebungsbedingungen behalten.
Veraltete PDUs können mehr Zeit, Effizienz und Verfügbarkeit kosten, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Die Panduit ES2P ist eine moderne, intelligente PDU, die Ihnen die richtigen Funktionen für die heutigen Anforderungen bietet – ohne Funktionen, die Sie nicht benötigen, und ohne den Preis unnötig in die Höhe zu treiben.
Bleiben Sie nicht stehen. Machen Sie den nächsten Schritt mit der ES2P.
Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Infografik: 5 Anzeichen dafür, dass es Zeit für ein PDU-Upgrade ist
- 3 Risiken bei Kabelkanälen, die durch Kabelmanagement vermieden werden können
- Fault-Managed-Power: Antworten auf alle wichtigen Fragen
- Engineering für sich wandelnde Infrastrukturen
- Das Produkt, an das niemand denkt - Bis es zu einem Kurzschluss kommt
- Die versteckten Kosten günstiger Power Distribution Units (PDUs)
- KI-fähige Infrastruktur
- Intelligente Gebäude und Unternehmensnetzwerke
- Zukunftsfähige Rechenzentren
- Bewährte Verfahren und Weiterbildung
- Nachhaltigkeit
- Industrieller Wandel
- Nachhaltigkeit und Effizienz der Infrastruktur
- Energie
- Bewährte Verfahren und Weiterbildung
- Digitale Transformation
- Umgestaltung der Belegschaft
- Elektrifizierung