Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

ロックフォード公立学校 事例研究

ロックフォード公立学校:教育の質向上のためのデータセンターインフラの近代化

ロックフォード公立学校は、老朽化したインフラ、サイバーセキュリティ上の脆弱性、および各キャンパス間で統一されていないIT基準という課題に直面していました。パンデュイット社と提携し、先進的な配線、電源、およびエンクロージャーソリューションを活用した包括的なデータセンターの近代化を実施しました。このアップグレードにより、システムの信頼性、セキュリティ、および管理性が向上しました。その結果、同学区は現在、全学校でデジタル学習環境をサポートしています。

課題

  • 老朽化したインフラは、大規模な学区のような組織にとって不可欠なTier 3またはTier 4データセンターの基準を満たしていませんでした。
  • 2019年、ランサムウェア攻撃により重大なサイバーセキュリティ上の脆弱性が露呈し、これを受けてNISTフレームワークの採用が進められ、セキュリティが最優先事項として再認識されました。
  • ITインフラに関する一連のポリシーや手順が整備されていなかった。
  • 拡大するデジタルイニシアチブを支援するためには、インターネット接続環境の整備を推進するために、容量の拡大が不可欠であった。

解決策

  • 同学区は、信頼性、拡張性、および管理性を向上させるため、高度な配線、電源、およびコンテインメントソリューションを用いてインフラをアップグレードした。
  • ランサムウェア攻撃を受けて、同学区はセキュリティ態勢を強化し、将来のインシデントを防止するために、NISTサイバーセキュリティフレームワークを採用した。
  • 同学区は、一貫したインフラ管理を確保し、運用効率を向上させ、セキュリティとスケーラビリティに関するベストプラクティスに準拠するため、標準化されたITポリシーと手順を策定・導入した。
  • 容量の制限に対処するため、同学区はISPと提携し、十分なサービスを受けられていない生徒へのインターネットアクセスを拡大するとともに、遠隔学習を支援した。

成果

  • Panduitの製品およびソリューションのロードマップに基づいてアップグレードされたインフラは、信頼性と稼働時間を大幅に向上させ、教職員と生徒がデジタル学習ツールに安定してアクセスできるようにする。
  • NISTサイバーセキュリティフレームワークに準拠して、データセンターのインフラ、システム、および手順を強化することで、脆弱性を排除します。
  • 学区全体での標準化により、ロックフォード公立学校のITチームにとって、トラブルシューティングやメンテナンスの効率が大幅に向上します。
  • インフラの近代化により、人工知能(AI)などの新興技術の導入が可能となり、生徒に最新の技術を提供するという同校の使命を支えることになります。

「パンデュイット・イノベーション・センターを訪問できたことは、私たちにとって素晴らしい経験でした。そこで紹介された新技術は、単に革新的であるだけでなく、非常に魅力的で、かつ実現可能性も高いものでした。同社のソリューションがいかに優れていて効果的であるかを目の当たりにし、データセンターの将来に備えるためには、パンデュイットのハードウェアを標準化することが最善の選択であると確信しました。」

– マット・ジョンソン

ロックフォード公立学校 IT・ISセキュリティ部長

共通の課題を通じて教育分野のリーダーとなる

20年近く稼働し続けてきたITインフラと、過去に発生したサイバーセキュリティ上の脅威を背景に、CIOのジェイソン・バーテル氏とIT/ISセキュリティ担当ディレクターのマット・ジョンソン氏が率いるロックフォード公立学校のITチームは、即座に行動を起こしました。各チームと連携し、新しいデータセンター環境を通じて、ロックフォード公立学校のインフラを将来に備え、学区全体でポリシーと手順を標準化する戦略を策定しました。

あらゆる業界の組織が課題に直面していますが、組織の真の価値は、こうした問題を迅速かつ効果的に対処し、解決する能力に表れます。ロックフォード公立学校は、待望のアップグレードを追求し、将来のテクノロジービジョンに沿った取り組みを支援するため、パンデュイット(Panduit)およびグレイバー(Graybar)と提携しました。

1. 旧式のインフラ

ロックフォード公立学校の地下に設置されていたITインフラは、可視性の面で重大な課題を抱えていました。IT機器の健全性を維持するには、適切な温度管理と換気が不可欠です。しかし、地下にあるHVAC(暖房・換気・空調)システムの管理は、チームにとって困難なものでした。ある事例では、過熱による障害が発生し、直ちに対処を要する事態となりました。さらに、地下という立地は、水害の可能性といった環境上の懸念を引き起こしており、これが緊急事態やIT機器の長期ダウンタイムにつながる恐れがありました。

この老朽化したインフラは、大規模な学区のような組織にとって不可欠なTier 3またはTier 4データセンターの基準を満たしていませんでした。ロックフォード公立学校はイリノイ州で3番目に大きな学区であるため、これらの要件を満たすためにはアップグレードが不可欠でした。

2. セキュリティ上の脆弱性

世界中の教育機関は、重大な混乱を引き起こす可能性のあるサイバーセキュリティ上の脆弱性にさらされています。2019年、ロックフォード公立学校は、学区全体の運営に影響を及ぼすランサムウェア攻撃に直面しました。ロックフォード公立学校は、この攻撃の深刻さを教訓とし、将来のサイバーセキュリティ対策の指針とする学びの機会としました。チームは重点を再設定し、将来のインシデントを防止するために、米国国立標準技術研究所(NIST)のサイバーセキュリティフレームワークに準拠しました。

3. 標準化の欠如

ロックフォード公立学校には、ITインフラに関する一連の方針や手順が整備されていませんでした。しかし、各校舎の環境がそれぞれ異なっていたため、チームは管理や効率的なトラブルシューティングがいかに困難であるかをすぐに痛感しました。

4. 容量の制限

ロックフォード公立学校は教育分野のリーダー的存在であり、教職員、生徒、そして地域社会の未来に対する強いコミットメントを示しています。今年初めに実施されたWi-Fi 6への移行により、生徒や教職員に高速かつ大帯域幅のインターネット接続が提供され、教室からインターネットに直接接続できるようになったことを受け、同学区はインターネット接続の取り組みをどのように拡大できるかに注目しました。同学区は、民間インターネットサービスプロバイダー(ISP)と連携し、インターネット環境が不十分な地域のすべての生徒がインターネットにアクセスできるよう確保する計画です。これにより、特に遠隔学習期間中、生徒たちはオンライン学習ツールやリソースを活用できるようになります。さらに、同学区は、コスト削減につながる可能性のあるコロケーションサービスを、近隣の学区や自治体向けに提供することについても検討しています。

The previous data center setup at Rockford Public Schools

パンデュイットの戦略とソリューション

ロックフォード公立学校は、これまでの課題に対処し、将来の教育ニーズに備えるため、大規模な技術アップグレードに着手しました。パンデュイット・エクスペリエンス・センター(PEC)を訪問し、提供されている製品やソリューションを実際に確認した後、同校は戦略的ビジョンを明確化し、行動計画を策定することができました。さらに、ICEcadの図面を通じて、チームは近代化されたデータセンターがどのようなものになるかを視覚化することができました。

パンデュイトとグレイバーは提携し、ロックフォード公立学校の主要な目標達成に最適な包括的な製品およびソリューション一式を提供しました。パンデュイトのテクニカル・システム・エンジニアであるケビン・ホーガンのリーダーシップの下、両チームは協力して、適切な製品とソリューションが確実に導入されるよう取り組みました。また、教育委員会からプロジェクトの承認を得るために、説得力のある戦略的概要も策定しました。ICEcadの図面を通じて、ロックフォード公立学校は、近代化されたデータセンターがどのような姿になるかを視覚化することができました。

1. 近代化されたインフラの設計

  • 教育機関の標準であるTier 3またはTier 4レベルのデータセンターの要件を満たす製品とソリューションを導入する
  • 新たに確保したスペースを活用し、既存のインフラを地下施設から移設することで、パフォーマンス、可視性、信頼性を向上させる。さらに、これにより、既存の設置場所による空調(HVAC)および環境上の懸念事項も解消される。

2. サイバーセキュリティおよび物理的セキュリティ計画の強化

  • 2019年のランサムウェア攻撃後に特定された脆弱性を再検討し、NISTサイバーセキュリティフレームワークに準拠することで、将来の攻撃を軽減するための手順を策定する
  • 近代化されたインフラを支える物理的セキュリティを向上させる方法を模索する

「標準化により業務が大幅に簡素化され、さまざまな問題のトラブルシューティングをより効率的かつ効果的に行えるようになりました」 ジェイソン・バーテル、ロックフォード公立学校CIO

3. 学区全体のITポリシーと手順の標準化

  • 学区内の300基の中間配線盤(IDF)および主配線盤(MDF)のトラブルシューティングと保守の効率を向上させるための基準を策定し、一貫性を維持する
  • システム全体の信頼性を高める

「すべてを一か所に集約することで、業務が合理化されるだけでなく、エネルギーとコストの大幅な削減にもつながるでしょう。」 ジェイソン・バーテル、ロックフォード公立学校CIO

4. コスト削減の機会を模索する

  • 他の地元学区や自治体と連携して、新たなスペースを活用し、費用対効果の高いコロケーション環境を構築する可能性を評価する
  • コスト削減につながる省エネソリューションを導入する

5. デジタルトランスフォーメーションを支援する

  • 技術進歩の未来を示すデータセンター環境を整備し、教育分野におけるリーダーであり続ける
  • 緊急事態により学校を閉鎖せざるを得ない場合でも、生徒や教職員が業務を行えるようインターネットアクセスを提供する
Panduit and Rockford Public Schools collaborating to develop a strategy for a future-proof data center

導入

Panduitによるエンドツーエンドの製品ソリューション

電力供給による保護機能の強化

データセンターが効率的に稼働するには膨大な電力を必要とします。特に、授業の混乱を防ぐためにネットワーク接続の維持が不可欠な教育機関においては、その必要性がさらに高まります。

Panduit G6 配電ユニット(PDU)は、市場で最もセキュリティの高いPDUの一つであり、セキュリティ侵入テストの観点から検証を経ており、 USGv6-r1 製品登録 ISO/IEC 17025 認定試験. これにより、ロックフォード公立学校は新たに導入したセキュリティ対策を維持できるようになり、技術チームは電力、環境条件、およびキャビネットのセキュリティ監視から得られるリアルタイムのデータに基づいて、的確な判断を下せるようになります。

構造化配線が標準化を実現

Panduitの構造化配線ソリューションにより、学校内のすべての建物にわたるITインフラの標準化が可能になります。この一貫性により、メンテナンス、トラブルシューティング、および将来のアップグレードが簡素化され、統一された効率的なネットワーク環境が確保されます。パンデュイットの「QuickNet ケーブル配線システム」と、RapidID ラベリングが既に実装されたカテゴリー 6A U/UTP 銅線ケーブルの導入により、ロックフォード公立学校はトラブルシューティングやメンテナンス、更新作業をより効率的に行えるようになります。また、停電が発生した場合のバックアップ手段としても機能します。さらに、より高い帯域幅を実現できるため、近代化された教育環境における増大するデータ需要に対応できるだけでなく、将来の取り組みも円滑に進めることが可能になります。

拡張性への道を開く

信頼性が高く拡張性のあるケーブル管理ソリューションを提供する「ワイヤーバスケット・ケーブル配線システム」は、汎用性を高めるだけでなく、ロックフォード公立学校がデータセンタースペースの更新や、デジタル学習ツールへの一貫したアクセスの確保という戦略的目標を達成するのを支援します。このシステムは、ケーブルを物理的な損傷や環境要因から保護し、ケーブルの寿命を延ばすとともに、不要なメンテナンスコストを削減します。これは、ネットワークの信頼性を維持する上で不可欠です。これにより、質の高い教育を提供し、生徒たちが将来の技術的進歩に備えられるよう支援するという学区の取り組みが支えられています。

「教職員や生徒の視点から見れば、このシステムにより、堅牢で信頼性が高く、安全なインフラを提供できるようになります。」 - ジェイソン・バーテル、ロックフォード公立学校 CIO

コスト削減につながるキャビネット

ロックフォード公立学校が拡張を進めたり、コロケーション計画が引き続き浮上したりする中で、汎用性の高いFlexFusionキャビネットは、幅広い機器の追加や構成に対応可能です。また、耐久性が高く、頻繁な交換やアップグレードを必要としないため、ロックフォード公立学校にとってコスト削減の機会となります。

25年間の保証付き

パンデュイット社の25年間にわたる標準ベースの性能保証は、構造化配線システムを対象とし、パンデュイットブランドの銅線および光ファイバー接続ハードウェア、ならびにパンデュイットブランドまたは認定メーカーのケーブルをカバーしています。これは、プロジェクトの成果が今後長年にわたり成功し続けるよう揺るぎないサポートを提供するという、お客様への確固たるコミットメントの証です。ICEcadによる図面設計を通じて、ロックフォード公立学校は将来を見据えたデータセンターのビジョンが具体化していくのを目の当たりにしました。この設計により、建設前の段階で全製品およびソリューションが確実に考慮されているかを確認することができました。電源、光ファイバー接続、配線経路、およびキャビネットは、刷新されたロックフォード公立学校のデータセンター環境において不可欠な要素となるでしょう。

成果

「この標準化を進め、パンデュイト社およびグレイバー社とのパートナーシップを築いていくことに興奮しています。現時点ではすべてが円滑に進んでいるため、私やチームの業務が格段に楽になりました。」 ジェイソン・バーテル、ロックフォード公立学校CIO

未来に向けた戦略的ビジョンの構築

ロックフォード公立学校は、生徒のニーズを最優先とするという明確な将来ビジョンに基づいて運営されています。その目標と目的を達成するため、ロックフォード公立学校はPanduitおよびGraybarと提携し、再利用されたスペースを分析するとともに、セキュリティ上の脆弱性を排除し、コスト削減と効率化を推進し、容量を増強し、将来に備えたデータセンターを構築しました

「ロックフォード公立学校がデータセンターインフラの近代化を目指す取り組みに、パートナーとして参画できることを大変嬉しく思います。当社の包括的な製品およびソリューション群を導入することで、ロックフォード公立学校が堅牢で安全、かつ将来を見据えた環境を構築できるよう支援しています。私たちは共に、生徒や教職員のために、より明るく、よりつながりのある未来への道を切り拓いています。」

クリス・マクタル、パンデュイット 地域営業マネージャー

プロジェクトが進行する中、ロックフォード公立学校はすでに、インフラの近代化に向けた取り組みから大きなメリットを実感し始めています:

  1. 信頼性と稼働時間の向上: パンデュイットの製品およびソリューションのロードマップに基づいてアップグレードされたインフラにより、ダウンタイムが大幅に削減され、教職員や生徒がデジタル学習ツールに安定してアクセスできるようになります
  2. 運用効率の向上: 学区全体での標準化により、ロックフォード公立学校のITチームにとって、トラブルシューティングやメンテナンスがはるかに効率的になります
  3. セキュリティ手順の強化: NISTサイバーセキュリティフレームワークに準拠して、データセンターのインフラ、システム、および手順を強化することで、脆弱性を排除します
  4. 将来への備え: 近代化されたインフラを整備することで、ロックフォード公立学校は、生徒に最新のテクノロジーを提供するという使命を支える人工知能(AI)などの新興技術を導入できるようになります
  5. コスト削減の可能性: データセンターの新しいレイアウトにより、ロックフォード公立学校は他の地元の学区や自治体と連携し、コスト削減に寄与できるコロケーション施設を構築できるようになります
  6. さらなる学習機会: マイクロソフトがチェリーバレーに最先端のデータセンターを建設する計画を発表したことを受け、ロックフォード公立学校は、メンターシッププログラムや刷新されたデータセンターインフラを通じて、生徒たちにティア3/4のエンタープライズデータセンターの運用実態を体験する機会を提供しています。これにより、生徒たちはマイクロソフトや将来計画されている他のデータセンターでのキャリアを追求するために必要なスキルを身につけることができます。
  7. 地域社会への影響: インターネット接続環境の改善は、サービスが行き届いていない地域へのオンラインアクセスを提供し、遠隔学習に必要な環境を確保することで、地域社会を支援することになります

「当地域にティア4データセンターが新設されることは、ロックフォード公立学校にとどまらず、ウィネベーゴ郡などの他の公的機関にとっても、職員や住民へのサービス提供を強化する機会をもたらす素晴らしいことです。RPSのデータセンターは、機器のコロケーションの機会を大幅に拡大してくれます。確立されたパートナーとこれを行うことで、郡の多くのシステムに対して、より高いセキュリティ、安定性、および冗長性を活用できるようになります。」

ダン・メイジャーズ、ウィネベーゴ郡最高情報責任者(CIO)