Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

パンドウイット・イノベーション・ラボ

「次なる未来」が牽引するイノベーション

View outside of the Panduit Jack E. Caveney Innovation Center
A man and women sitting in a lab with a glass front looking at a product in man’s hand

高まる技術的ニーズに対応するために構築

お客様の要件は急速に変化しています。電力負荷の増加、設置スペースの狭小化、そしてより厳しい性能要件――これらすべてが要求水準を引き上げています。パンドウイットは、Jack E. Caveney Innovation Center (JECIC)および世界各国のサポートラボを通じて、こうした変化に対応しています。

概要:Jack E. Caveney Innovation Center(JECIC)

迅速なプロトタイプ作成、厳格な試験、そして独創的なエンジニアリング作業のために建設されました。 

JECICの主な特徴

JECICは、パンドウイットが技術的な要求を具体的なエンジニアリング業務へと転換するのを支援しています。これら4つのラボは、それが実際にどのように行われているかを示しています。


「JECICは素晴らしいです。当社の優秀なエンジニアたちが思いつき、CADで設計したアイデアのほぼすべてを、プロトタイプとして製作することができます。」

- Rob Fransen, Director of Engineering Operations at Panduit

グローバルな研究開発体制

パンドウイットの研究開発能力はJECICにとどまらず、他の拠点や専門チームにおいても新製品の開発と継続的な改善を支えています。

White Panduit Panduct with differet size/color cables

電気事業部門の研究所

メキシコ・モンテレー、ジョージア州カミング、イリノイ州ロックポートにあるパンドウイットの電気事業研究所は、主要な電気製品分野における研究および製品開発を支援しています。

Lab with a variety of Panduit data center cabinets in white and black

ネットワークインフラストラクチャ・ラボの拡張

パンドウイットは、コスタリカおよび中国・無錫の拠点を通じて既存の実験室機能を拡張し、製造および地域ごとのニーズに対応しています。

パンドウイットが問題を解決策に変える3つの方法

パンドウイットでは、イノベーションはさまざまな形で現れます。時には高電圧設計上の問題を解決し、時にはラベル貼りの作業を迅速化し、また時には光ファイバーの終端処理をより迅速に、より簡単に、そしてより一貫性のあるものにすることもあります。


よくある質問

JECICは、パンドウイットの研究開発センターです。製品化に先立ち、アイデアの検証と実証に注力する専門ラボ、試作能力、エンジニアリングチームが一堂に集結しています。

パンドウイットのチームは、19の専門ラボでアイデアのプロトタイプ作成、テスト、検証を行っています。その業務範囲は、光ファイバーの開発やネットワークモデリングから、ケーブルや熱に関する試験まで多岐にわたります。

JECICは、製品が市場に出る前に、パンドウイットが困難な技術的課題を解決するための場を提供します。これにより、より厳格な検証、迅速な改良、そして性能に対する確かな信頼が得られます。

はい。JECICにより、パンドウイットは社内で試作や試験を行う能力を有しており、これによりチームはより迅速に学び、発売前により多くのことを実証できるようになります。

パンドウイットの広範なラボネットワークにより、チームは複数の拠点にまたがって製品の開発、テスト、改善を行うことができます。この広範なネットワークにより、より迅速な学習、より強固な検証、そして性能に対するより高い信頼性が実現されます。

パンドウイットのラボ拠点には、イリノイ州ティンリーパークにあるJack E. Caveney Innovation Center(JECIC)、メキシコ・モンテレイ、ジョージア州カミング、イリノイ州ロックポートにあるエレクトリカル・ビジネス・ラボ、およびコスタリカと中国・無錫にあるネットワークインフラストラクチャ・ラボの拡張拠点が含まれます。