Skip to main content
globe
Región e idioma {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
País de uso del producto
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Estudio de caso de Miller Electric Company

Impulsando la innovación: Panduit y Miller Electric colaboran para ofrecer soluciones avanzadas de distribución de energía

Panduit y Miller Electric Company han combinado sus décadas de experiencia e innovación para ofrecer una solución de distribución de energía de vanguardia. Miller Electric, un contratista líder en soluciones eléctricas y tecnológicas, seleccionó el innovador Sistema de Gestión de Fallos de Alimentación (FMPS) de Panduit, certificado por UL, para superar los complejos desafíos de la distribución de energía. El resultado exitoso de este proyecto subraya la solidez de su asociación continua y su excepcional servicio al cliente.

Desafíos

  • Instalación de nuevas cámaras, UPS distribuidos, conmutadores PoE y convertidores de medios en varios edificios
  • La fuente de energía más cercana se encontraba a una distancia de hasta 1000 pies
  • Gestión de cortes de energía
  • Distribución de energía en cada edificio de 85,000 pies cuadrados

Solución

  • El FMPS de Panduit se reveló como la solución ideal,
  • Ofreciendo capacidades de distribución de energía a larga distancia
  • Características de seguridad mejoradas
  • Instalación simplificada

Resultado

  • Miller Electric Company logró un ahorro del 22 % en este proyecto al utilizar el FMPS Clase 4 en lugar de los circuitos tradicionales de CA Clase 1.
  • Ahorro de más del 50 % en costos de materiales: los circuitos Clase 4 no requieren conductos, lo que se traduce en ahorros en conductos, cajas de conexión y cajas múltiples.
  • Reducción de más del 42 % en los costos de mano de obra: dado que los circuitos de Clase 4 no requieren la instalación de conductos, Miller Electric tendió el cable de Clase 4 de Panduit junto con la fibra óptica sin costo adicional
  • Además del ahorro inicial de capital, Miller Electric estimó una reducción del 78 % en los costos operativos anuales debido al número limitado de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) que se deben mantener.

"Sin duda, esta fue la instalación eléctrica más sencilla que hemos realizado hasta ahora. Lo que nos habría llevado de varios días a varias semanas, y habría requerido cortes de servicio programados con anticipación, miles de pies de conductos, nuevos disyuntores, cajas de conexión, etc., se llevó a cabo con un solo corte de servicio de 2 horas y se completó en poco menos de dos días."

– Chis Cuyler
Gerente sénior de proyectos – Soluciones integradas, Miller Electric

Desafíos

A Miller Electric se le encomendó la instalación de nuevas cámaras, sistemas UPS distribuidos, conmutadores PoE y convertidores de medios en varios edificios. Normalmente, un proyecto como este no supondría un reto para las capacidades de Miller Electric. Sin embargo, en este caso, la fuente de energía más cercana se encontraba a una distancia de hasta 1000 pies. El costo y la complejidad de instalar nuevos paneles y conductos, así como de gestionar los cortes de energía, hicieron que la implementación fuera significativamente más exigente. Al utilizar FMPS para distribuir la energía en cada edificio de 85,000 pies cuadrados, Miller Electric completó el proyecto con un mínimo de interrupciones y redujo el tiempo de instalación de dos semanas a solo dos días.

Solución

Conocida por su experiencia en soluciones tecnológicas, Miller Electric reconoció la necesidad de adoptar un enfoque innovador. El sistema FMPS de Panduit se perfiló como la solución ideal, ya que ofrecía capacidades de distribución de energía a larga distancia, características de seguridad mejoradas y una instalación simplificada. Fue el primer sistema de gestión de fallas certificado según la norma UL 1400-1, que proporciona energía confiable de Clase 4. El chasis transmisor de Clase 4 de Panduit se conectó a un SAI centralizado para alimentar conmutadores PoE distribuidos, lo que eliminó la necesidad de utilizar SAI distribuidos, difíciles de manejar. Las distancias a cada ubicación remota oscilaban entre 100 y 1000 pies desde los transmisores centralizados. Para lograr una red de alimentación eficiente y preparada para el futuro, se utilizaron cables Panduit Clase 4 de 3 pares y 16 AWG para conectar los módulos transmisores Clase 4 al receptor Clase 4 en diversas ubicaciones remotas.

Chris Cuyler, gerente sénior de proyectos de Miller Electric, explica:

«Cuando comenzamos a buscar soluciones, nos topamos con el sistema de alimentación con gestión de fallas de Panduit. Panduit y Miller Electric han mantenido una asociación durante muchos años. Tenía todo el sentido que nos asociáramos con ellos también para este proyecto. El factor más convincente que impulsó esta decisión fue que cuenta con certificación UL. Eso fue muy importante porque me da la confianza para instalar un sistema que sé que ha sido evaluado, probado y aprobado por UL para cumplir con la norma».

Además de la certificación UL, nuestro compromiso con el servicio al cliente quedó patente a lo largo de todo el proyecto. Nuestra sólida oferta de soluciones de red proporcionó una solución integral de distribución de energía, que incluyó UPS y PDU de Panduit, cables de conexión de cobre y fibra óptica y accesorios de conectividad, racks y sistemas de gestión de cables, así como diversos accesorios eléctricos y de conexión a tierra.

Figura 1: Cronograma del proyecto de instalación del sistema FMPS de Miller Electric, en el que se muestra que la instalación de la alimentación de Clase 4 lleva 2 días, en comparación con los 14 días que lleva la de Clase 1
Figura 1: Cronograma del proyecto de instalación del sistema FMPS de Miller Electric, en el que se muestra que la instalación de la alimentación de Clase 4 lleva 2 días, en comparación con los 14 días que lleva la de Clase 1

Implementación

El FMPS fue el motor clave de este proyecto, ya que se integró a la perfección con el sistema de cámaras de Avigilon, lo que permitió que la implementación se mantuviera dentro del plazo y del presupuesto. Chris Cuyler destacó la sinergia entre los dos sistemas: «Usamos Avigilon para los servidores y las cámaras, y todo lo demás fue de Panduit. Utilizamos cableado de Panduit, conectividad de fibra y cobre, racks, etc. ¡Esta fue una solución de Panduit!».

La integración del FMPS con las cámaras Avigilon resolvió el reto de alimentar cámaras de alta resolución, que requerían una potencia significativa, a largas distancias. Cuyler señaló: «El cliente quería cámaras en un edificio de mil pies de altura en un aeródromo, pero el estándar de Ethernet era de 100 metros, lo cual no podía soportar cámaras de alta potencia, algunas de las cuales necesitaban más de 50 vatios».

El FMPS le permitió a Miller Electric llevar la alimentación a las cámaras Avigilon de alta resolución a través de grandes distancias, lo que permitió al equipo de instalación tender cables de cobre y fibra óptica simultáneamente. Esto redujo significativamente el tiempo y la complejidad de la instalación con interrupciones mínimas, evitando trastornos operativos. La mayor seguridad, confiabilidad y escalabilidad para futuras expansiones hicieron que el FMPS de Panduit fuera una elección sencilla.


“Cualquiera puede vender un producto, pero lo que realmente marca la diferencia es cómo lo respaldas y cómo brindas apoyo a tu cliente. ¡Panduit lo hizo, y estuvieron excelentes!” También comentó: “Sin duda, esta fue la instalación eléctrica más fácil que hemos hecho hasta ahora. Lo que nos hubiera llevado de varios días a semanas, con paradas programadas de antemano, miles de pies de conducto, nuevos disyuntores, cajas de conexión, etc., se hizo con una sola parada de dos horas y se completó en poco menos de dos días».
Chris Cuyler, Sr. Project Manager – Soluciones integradas, Miller Electric Company

Este enfoque demuestra cómo el FMPS de Panduit complementa y potencia sistemas de seguridad avanzados como Avigilon, ofreciendo una solución integral para entornos complejos.

Figura 2: Gabinete de montaje en pared TrueEdge equipado con un receptor FMPS, un panel de conexión de montaje DIN y cableado de cobre y fibra óptica, que forma parte de la instalación
Figura 2: Gabinete de montaje en pared TrueEdge equipado con un receptor FMPS, un panel de conexión de montaje DIN y cableado de cobre y fibra óptica, que forma parte de la instalación

Resultado

La colaboración entre Panduit y Miller Electric es un ejemplo de cómo la tecnología innovadora, las alianzas sólidas y el apoyo al cliente pueden superar desafíos complejos en proyectos a gran escala. Este proyecto no solo puso de relieve la alianza ya establecida, sino que también estableció un nuevo estándar para las soluciones de distribución de energía en entornos difíciles, allanando el camino para futuras colaboraciones e innovaciones.

Miller Electric Company logró un ahorro del 22 % en este proyecto al utilizar FMPS Clase 4 en lugar de los circuitos tradicionales de CA Clase 1. El desglose de los ahorros en comparación con las instalaciones tradicionales incluye:

  • Ahorro de más del 50 % en costos de materiales: Los circuitos Clase 4 no requieren conductos, lo que se traduce en ahorros en conductos, cajas de conexión y cajas múltiples.
  • >42 % de reducción en costos de mano de obra: Dado que los circuitos de Clase 4 no requieren la instalación de conductos, Miller Electric tendió el cable de Clase 4 de Panduit junto con la fibra óptica sin costo adicional, a diferencia de los circuitos tradicionales de Clase 1 que requieren tender tres cables a través de conductos, por separado de la fibra óptica.

Además del ahorro inicial de capital, Miller Electric estimó una reducción del 78 % en los costos operativos anuales debido al número limitado de UPS que se deben mantener. Una instalación de circuitos de Clase 1 necesitaría 20 UPS distribuidos, mientras que la solución de Clase 4 de Panduit requirió solo tres UPS centralizados: uno por edificio. El FMPS también ofrece una resolución más rápida de problemas de energía gracias a sus capacidades de monitoreo y control remotos.

El FMPS de Panduit mejora aún más la eficiencia operativa, permitiendo resolver un problema en 30 minutos, en comparación con las cuatro horas que tomaría con un circuito de Clase 1, el cual requeriría trabajo físico en el lugar.

Figure 3:  Bar graph highlighting the labor and material savings of Class 4 power compared to Class 1 power
Figura 3: Gráfico de barras que muestra el ahorro en mano de obra y materiales de la energía de Clase 4 en comparación con la de Clase 1

Más información sobre nuestro impacto en el gobierno