Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
米勒电气公司案例研究

概览

 

公司

米勒电气公司

 

地区/国家

北美

 

行业

政府

 

潘杜特解决方案

故障管理供电系统

不间断电源

TrueEdge 壁挂式机柜

6A类 4级铜缆

6A类铜制插座和跳线

驱动创新:Panduit 与 Miller Electric 携手合作,提供先进的供电解决方案

Panduit 与 Miller Electric Company 结合双方数十年的经验与创新成果,共同推出了一套尖端的配电解决方案。作为领先的电气与技术解决方案承包商,Miller Electric 选择了 Panduit 创新且通过 UL 认证的故障管理供电系统(FMPS),以克服复杂的配电挑战。该项目的成功实施彰显了双方持续合作的实力以及卓越的客户支持。

挑战

  • 在多栋建筑内安装新摄像头、分布式UPS、PoE交换机和媒体转换器
  • 最近的电源距离远达1000英尺
  • 管理电源关断
  • 向每栋85,000平方英尺的建筑分配电力

解决方案

  • Panduit FMPS成为理想的解决方案,
  • 提供长距离配电能力
  • 增强的安全功能
  • 简化安装

成果

  • Miller Electric Company 通过使用 4 类 FMPS 取代传统的 1 类交流电路,在该项目中实现了 22% 的成本节约。
  • >50% 材料成本节约:4 类电路无需敷管,从而节省了敷管、接线盒和多孔接线盒的费用。
  • >42% 的人工成本降低:由于 4 类电路无需安装导管,Miller Electric 得以在无需额外成本的情况下,将 Panduit 4 类电缆与光纤一同铺设
  • 除了初期资本节省外,Miller Electric 还估计,由于需要维护的 UPS 数量有限,每年运营成本将降低 78%。

“这绝对是我们迄今为止完成的最简单的电气安装项目。原本需要耗时数天至数周,还得提前安排停电,铺设数千英尺的导管,安装新的断路器和接线盒等,但这次仅停电2小时,不到两天就完成了。”

– Chis Cuyler
高级项目经理 – 集成解决方案,米勒电气

挑战

Miller Electric 受托在多栋建筑内安装新摄像头、分布式 UPS、PoE 交换机和媒体转换器。通常而言,此类项目对 Miller Electric 的能力并不构成挑战。然而,在此项目中,最近的电源距离远达 1000 英尺。安装新配电盘和导管的成本与复杂性,以及停电管理带来的困难,使得此次部署的难度显著增加。通过采用FMPS系统为每栋85,000平方英尺的建筑分配电力,Miller Electric在将停电时间降至最低的同时,将安装周期从两周缩短至两天,圆满完成了该项目。

解决方案

以技术解决方案专业能力著称的Miller Electric意识到需要采取创新方案。Panduit FMPS系统脱颖而出,成为理想解决方案,它具备长距离供电能力、增强的安全功能以及简化的安装流程。这是首个通过UL 1400-1标准认证的故障管理系统,可提供可靠的4类电源。潘杜特(Panduit)4类发射机机箱连接至集中式UPS,为分布式PoE交换机供电,从而消除了对难以管理的分布式UPS的需求。各远程地点与集中式发射机之间的距离在100至1000英尺之间。为了构建高效且面向未来的供电网络,采用了3对16 AWG Panduit 4类电缆,将4类发射器模块与位于各远程位置的4类接收器连接起来。

Miller Electric的高级项目经理Chris Cuyler解释道:

“在选型初期,潘杜伊特(Panduit)的故障管理型供电系统便进入了我们的视野。潘杜伊特与米勒电气保持着多年的合作伙伴关系,因此此次项目继续与他们合作是顺理成章的。推动这一决策的最关键因素是该系统已获得UL认证。这一点至关重要,因为它让我有信心安装一套经过UL严格审查、测试并认证符合标准的系统。”

除了UL认证外,我们在整个项目中对客户支持的承诺也得到了充分体现。我们强大的网络产品组合提供了一套全面的配电解决方案,包括潘杜特(Panduit)UPS和PDU、铜缆和光纤跳线及连接器、机架和线缆管理设备,以及各种电气和接地配件。

Figure 1: Project Timeline for Miller Electric FMPS Installation that shows Class 4 power taking 2 days to install compared to 14 days for Class 1 powe
图1:Miller Electric FMPS安装项目时间表,其中显示4类电源的安装耗时2天,而1类电源则需14天

实施

FMPS 是该项目的关键驱动力,它与 Avigilon 摄像机系统无缝集成,确保了部署工作既按时完成又控制在预算之内。克里斯·库勒(Chris Cuyler)强调了这两个系统之间的协同效应:“我们使用 Avigilon 提供服务器和摄像机,其余部分均采用 Panduit 产品。我们使用了 Panduit 的布线、光纤和铜缆连接、机架等。这完全是一个 Panduit 解决方案!”
将 FMPS 与 Avigilon 摄像机集成,解决了为高分辨率摄像机供电的难题——这些摄像机功耗巨大,且安装距离较远。Cuyler 指出:“客户希望在机场一栋 1000 英尺高的建筑上安装摄像机,但以太网标准仅支持 100 米传输距离,无法满足高功耗摄像机的需求,其中部分摄像机功耗甚至超过 50 瓦。”
FMPS使Miller Electric能够将电源传输至远距离的高分辨率Avigilon摄像机,让安装团队能够同时铺设铜缆和光纤。这显著缩短了安装时间并降低了复杂度,同时将停机时间降至最低,从而避免了运营中断。更高的安全性、可靠性以及未来扩展的灵活性,使Panduit FMPS成为不二之选。

““任何人都能销售产品,但真正决定成败的,在于你如何提供售后保障和客户支持。Panduit 做到了,而且表现非常出色!”他还补充道:“迄今为止,这是我们做过的最简单的电气安装工程。原本需要数天甚至数周时间,还得提前安排停电,使用数千英尺的导管、新断路器、接线盒等,现在仅需停电2小时,不到两天就完成了。”
克里斯·库勒(Chris Cuyler),高级项目经理 – 集成解决方案,米勒电气公司

这种方法展示了Panduit的FMPS如何与Avigilon等先进安防系统相辅相成,并为其提供支持,从而为复杂环境提供一套全面的解决方案。

图 2:TrueEdge 壁挂式机柜内安装了 FMPS 接收器、DIN 导轨式配线架以及铜缆和光缆,这些设备构成了该安装系统的一部分
图 2:TrueEdge 壁挂式机柜内安装了 FMPS 接收器、DIN 导轨式配线架以及铜缆和光缆,这些设备构成了该安装系统的一部分

结果

Panduit 与 Miller Electric 之间的合作充分展现了创新技术、牢固的合作伙伴关系以及客户支持如何共同克服大型项目中的复杂挑战。该项目不仅彰显了双方长期以来的合作伙伴关系,还为严苛环境下的配电解决方案树立了新标准,为未来的合作与创新铺平了道路。

Miller Electric 公司通过采用 Class 4 FMPS 替代传统的 Class 1 交流电路,在该项目中实现了 22% 的成本节约。与传统安装相比,具体节约明细如下:

  • >50% 材料成本节约: Class 4 电路无需敷管,从而节省了敷管、接线盒和组合盒的费用。
  • >42% 人工成本降低: 由于 Class 4 电路无需安装导管,Miller Electric 能够将 Panduit Class 4 电缆与光纤一同敷设,且无需额外成本;而传统的 Class 1 电路则需要将三根电线分别通过导管拉入,与光纤分开敷设。

除了初期资本成本的节省外,Miller Electric 还估算,由于需要维护的 UPS 数量减少,每年运营成本将降低 78%。若采用 Class 1 电路方案,需部署 20 台分布式 UPS;而 Panduit Class 4 方案仅需三台集中式 UPS——每栋建筑配备一台。FMPS 还通过远程监控与控制功能,显著加快了电力故障排查速度。

Panduit FMPS 进一步提升了运营效率,故障排查可在 30 分钟内完成,而 Class 1 电路方案则需耗时 4 小时,且必须进行现场人工操作。

Figure 3:  Bar graph highlighting the labor and material savings of Class 4 power compared to Class 1 power
图3:柱状图显示了4类电源与1类电源相比在人力和材料方面的节省情况

更多关于我们对政府的影响