Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
罗克福德公立学校案例研究

罗克福德公立学校:通过现代化数据中心基础设施提升教育质量

罗克福德公立学校面临着基础设施陈旧、网络安全漏洞以及各校区IT标准不统一等问题。该学区与Panduit合作,利用先进的布线、供电和机柜解决方案,实施了全面的数据中心现代化改造。此次升级提升了系统的可靠性、安全性及可管理性。因此,该学区现已为所有学校提供了数字学习环境支持。

挑战

  • 过时的基础设施无法达到Tier 3或Tier 4数据中心的标准,而这对大型学区等机构而言是必不可少的。
  • 2019年,一次勒索软件攻击暴露了重大的网络安全漏洞,促使该学区采纳了NIST框架,并将安全重新列为首要任务。
  • 此前,该学区尚未建立针对IT基础设施的政策和流程体系。
  • 为支持日益增长的数字化项目,扩容是推进互联网连接工作的关键。

解决方案

  • 他们通过先进的布线、供电和机柜解决方案升级了基础设施,从而提升了可靠性、可扩展性和可管理性。
  • 经历勒索软件攻击后,该学区采纳了NIST网络安全框架,以强化安全态势并预防未来事件。
  • 该学区制定并实施了标准化的IT政策和流程,以确保基础设施管理的一致性,提高运营效率,并符合安全性和可扩展性的最佳实践。
  • 为解决带宽限制问题,该学区与互联网服务提供商(ISP)合作,将互联网接入扩展至服务不足的学生群体,并支持远程学习。

成果

  • 在Panduit产品与解决方案路线图的指导下,升级后的基础设施将显著提高可靠性和正常运行时间,确保教职员工和学生能够持续使用数字学习工具。
  • 根据美国国家标准与技术研究院(NIST)网络安全框架,通过强化数据中心基础设施、系统及流程,消除安全漏洞。
  • 全学区的标准化将使罗克福德公立学校IT团队的故障排除和维护工作效率大幅提升。
  • 现代化基础设施的建立将支持人工智能等新兴技术的应用,助力其为学生提供最新技术的使命。

“参观潘杜伊特创新中心对我们来说是一次难忘的体验。他们展示的新技术不仅富有创新性,而且令人振奋且切实可行。看到他们的解决方案如此出色且高效,我们深信,采用潘杜伊特硬件作为标准配置,是为我们的数据中心做好未来准备的最佳选择。”

– Matt Johnson
罗克福德公立学校信息技术/信息安全总监

Panduit 的战略与解决方案

罗克福德公立学校启动了一项重大的技术升级计划,旨在解决以往面临的挑战,并为未来的教育需求做好准备。在实地参观 Panduit 体验中心 (PEC) 并亲身体验相关产品与解决方案后,罗克福德公立学校得以优化其战略愿景并制定行动计划。此外,通过 ICEcad 图纸,团队能够直观地预览现代化数据中心的样貌。

潘杜特与格雷巴(Graybar)携手合作,为罗克福德公立学校提供了一套全面的产品和解决方案,这些方案非常适合满足其主要目标。在潘杜特技术系统工程师凯文·霍根(Kevin Hogan)的领导下,双方团队通力协作,确保了正确的产品和解决方案得以实施。他们还制定了一份极具说服力的战略纲要,从而获得了教育委员会对该项目的批准。通过 ICEcad 图纸,罗克福德公立学校得以直观呈现其现代化数据中心的样貌。

1. 设计现代化基础设施

  • 部署符合教育机构标准的三级(Tier 3)或四级(Tier 4)数据中心要求的产品与解决方案
  • 利用新获得的空间,将现有基础设施从地下室迁移出来,以提升性能、可视性和可靠性。此外,这还将解决因现有位置导致的暖通空调(HVAC)及环境问题。

2. 完善网络安全与物理安全计划

  • 审查2019年勒索软件攻击后发现的漏洞,并参照NIST网络安全框架制定流程以减轻未来攻击风险
  • 探索提升物理安全措施的方法,以保障现代化基础设施的安全

“标准化显著简化了我们的工作,使我们能够更高效、更有效地排查各类问题。”——罗克福德公立学校首席信息官(CIO)Jason Barthel

3. 全学区统一IT政策与流程

  • 通过制定标准,确保全学区300个IDF(中间配线架)和MDF(主配线架)在故障排除与维护方面保持一致性,从而提高效率
  • 提升整体系统可靠性

“将所有设施集中于一处,不仅能简化我们的运营,还能带来可观的能源和成本节约。”——罗克福德公立学校首席信息官(CIO)杰森·巴特尔

4. 探索节省成本的机会

  • 评估新空间与当地其他学区及市政机构合作,共同创建经济高效的托管环境的潜力
  • 实施节能解决方案,以帮助降低成本

5. 支持数字化转型

  • 凭借能够展现未来技术发展前景的数据中心环境,继续在教育领域保持领先地位
  • 当学校因紧急情况需要关闭时,为学生和教职员工提供互联网接入以便开展工作
The previous data center setup at Rockford Public Schools

Panduit 的战略与解决方案

罗克福德公立学校启动了一项重大的技术升级计划,旨在解决以往面临的挑战,并为未来的教育需求做好准备。在实地参观 Panduit 体验中心 (PEC) 并亲身体验相关产品与解决方案后,罗克福德公立学校得以优化其战略愿景并制定行动计划。此外,通过 ICEcad 图纸,团队能够直观地预览现代化数据中心的样貌。

潘杜特与格雷巴(Graybar)携手合作,为罗克福德公立学校提供了一套全面的产品和解决方案,这些方案非常适合满足其主要目标。在潘杜特技术系统工程师凯文·霍根(Kevin Hogan)的领导下,双方团队通力协作,确保了正确的产品和解决方案得以实施。他们还制定了一份极具说服力的战略纲要,从而获得了教育委员会对该项目的批准。通过 ICEcad 图纸,罗克福德公立学校得以直观呈现其现代化数据中心的样貌。

1. 设计现代化基础设施

  • 部署符合教育机构标准的三级(Tier 3)或四级(Tier 4)数据中心要求的产品与解决方案
  • 利用新获得的空间,将现有基础设施从地下室迁移出来,以提升性能、可视性和可靠性。此外,这还将解决因现有位置导致的暖通空调(HVAC)及环境问题。

2. 完善网络安全与物理安全计划

  • 审查2019年勒索软件攻击后发现的漏洞,并参照NIST网络安全框架制定流程以减轻未来攻击风险
  • 探索提升物理安全措施的方法,以保障现代化基础设施的安全

“标准化显著简化了我们的工作,使我们能够更高效、更有效地排查各类问题。”——罗克福德公立学校首席信息官(CIO)Jason Barthel

3. 全学区统一IT政策与流程

  • 通过制定标准,确保全学区300个IDF(中间配线架)和MDF(主配线架)在故障排除与维护方面保持一致性,从而提高效率
  • 提升整体系统可靠性

“将所有设施集中于一处,不仅能简化我们的运营,还能带来可观的能源和成本节约。”——罗克福德公立学校首席信息官(CIO)杰森·巴特尔

4. 探索节省成本的机会

  • 评估新空间与当地其他学区及市政机构合作,共同创建经济高效的托管环境的潜力
  • 实施节能解决方案,以帮助降低成本

5. 支持数字化转型

  • 凭借能够展现未来技术发展前景的数据中心环境,继续在教育领域保持领先地位
  • 当学校因紧急情况需要关闭时,为学生和教职员工提供互联网接入以便开展工作Panduit 的战略与解决方案
  • 罗克福德公立学校启动了一项重大的技术升级计划,旨在解决以往面临的挑战,并为未来的教育需求做好准备。在实地参观 Panduit 体验中心 (PEC) 并亲身体验相关产品与解决方案后,罗克福德公立学校得以优化其战略愿景并制定行动计划。此外,通过 ICEcad 图纸,团队能够直观地预览现代化数据中心的样貌。
  • 潘杜特与格雷巴(Graybar)携手合作,为罗克福德公立学校提供了一套全面的产品和解决方案,这些方案非常适合满足其主要目标。在潘杜特技术系统工程师凯文·霍根(Kevin Hogan)的领导下,双方团队通力协作,确保了正确的产品和解决方案得以实施。他们还制定了一份极具说服力的战略纲要,从而获得了教育委员会对该项目的批准。通过 ICEcad 图纸,罗克福德公立学校得以直观呈现其现代化数据中心的样貌。
  • 1. 设计现代化基础设施
  • 部署符合教育机构标准的三级(Tier 3)或四级(Tier 4)数据中心要求的产品与解决方案
  • 利用新获得的空间,将现有基础设施从地下室迁移出来,以提升性能、可视性和可靠性。此外,这还将解决因现有位置导致的暖通空调(HVAC)及环境问题。
  • 2. 完善网络安全与物理安全计划
  • 审查2019年勒索软件攻击后发现的漏洞,并参照NIST网络安全框架制定流程以减轻未来攻击风险
  • 探索提升物理安全措施的方法,以保障现代化基础设施的安全
  • “标准化显著简化了我们的工作,使我们能够更高效、更有效地排查各类问题。”——罗克福德公立学校首席信息官(CIO)Jason Barthel
  • 3. 全学区统一IT政策与流程
  • 通过制定标准,确保全学区300个IDF(中间配线架)和MDF(主配线架)在故障排除与维护方面保持一致性,从而提高效率
  • 提升整体系统可靠性
  • “将所有设施集中于一处,不仅能简化我们的运营,还能带来可观的能源和成本节约。”——罗克福德公立学校首席信息官(CIO)杰森·巴特尔
  • 4. 探索节省成本的机会
  • 评估新空间与当地其他学区及市政机构合作,共同创建经济高效的托管环境的潜力
  • 实施节能解决方案,以帮助降低成本
  • 5. 支持数字化转型
  • 凭借能够展现未来技术发展前景的数据中心环境,继续在教育领域保持领先地位
  • 当学校因紧急情况需要关闭时,为学生和教职员工提供互联网接入以便开展工作
Panduit and Rockford Public Schools collaborating to develop a strategy for a future-proof data center

实施

Panduit 的端到端产品解决方案

电力系统增添了一层保护

数据中心需要大量电力才能高效运行,尤其是在教育机构中,这些机构依赖于保持网络连接以避免影响日常教学。

Panduit G6 配电单元 (PDU) 是市场上安全性最高的 PDU 之一,其安全性已通过 USGv6-r1 产品注册处 ISO/IEC 17025 认证测试 的渗透测试验证。它将帮助罗克福德公立学校维持其新实施的安全措施,并使技术团队能够基于电力、环境条件及机柜安全监控的实时数据做出明智决策

结构化布线确立标准化基准

Panduit 结构化布线解决方案实现了该校所有建筑内 IT 基础设施的标准化。这种一致性简化了维护、故障排除和未来升级工作,确保了统一且高效的网络环境。依托已部署的潘杜特 QuickNet 布线系统及配备 RapidID 标签的六类A U/UTP 铜缆,罗克福德公立学校将能更高效地进行故障排查和维护更新。该系统还将作为停电时的备用方案。此外,系统将实现更高的带宽,满足现代化教育环境日益增长的数据需求,并为未来项目提供支持。

路径铺就可扩展之路

通过提供可靠且可扩展的布线管理解决方案,金属网篮布线系统不仅增强了灵活性,还助力罗克福德公立学校实现了更新数据中心空间及确保数字学习工具持续可用的战略目标。该系统能保护电缆免受物理损坏和环境因素的影响,从而延长使用寿命并消除不必要的维护成本,这对维持网络可靠性至关重要。这支持了学区致力于提供高质量教育并帮助学生为未来技术进步做好准备的承诺。

“从教职员工和学生的角度来看,这使我们能够提供一个强大、高度可靠且安全的基础设施。” ——罗克福德公立学校首席信息官 Jason Barthel

可节省成本的机柜

随着罗克福德公立学校的扩建或托管计划不断推进,多功能的 FlexFusion 机柜能够适应各种设备增配和配置需求。这些机柜还非常耐用,无需频繁更换或升级,这为罗克福德公立学校创造了节省成本的机会。

享有25年保修保障

潘杜特(Panduit)提供基于标准的25年性能保修,该保修适用于结构化布线系统,涵盖潘杜特品牌的铜缆和光纤连接硬件,以及潘杜特品牌或经批准制造商的线缆。这是我们对客户的坚定承诺,彰显了我们确保项目未来多年成功运行的坚定支持。通过 ICEcad 图纸的设计,罗克福德公立学校看到其对未来数据中心的愿景逐渐成形。该设计使他们能够审查施工前的方案,确保所有产品和解决方案都得到充分考虑。电源、光纤连接、布线通道和机柜将成为罗克福德公立学校焕然一新的数据中心环境不可或缺的组成部分。

成果

“我很高兴我们正在对此进行标准化,并与潘杜特(Panduit)及格雷巴(Graybar)建立合作伙伴关系,共同推进这一进程。这让我的工作以及团队的工作变得轻松许多,因为目前整个流程已实现无缝衔接。”——罗克福德公立学校首席信息官(CIO)杰森·巴特尔(Jason Barthel)

构建面向未来的战略愿景

罗克福德公立学校秉持着对未来的坚定愿景,其核心重点在于优先满足学生的需求。为实现其目标,罗克福德公立学校与 Panduit 和 Graybar 合作,对重新启用的空间进行分析,并构建了一座能够帮助消除安全漏洞、倡导成本节约与效率提升、增加容量并具备未来适应性的数据中心

“我们非常高兴能与罗克福德公立学校合作,共同推进其数据中心基础设施现代化进程。通过部署我们全面的产品与解决方案套件,我们正助力罗克福德公立学校打造一个强大、安全且面向未来的环境。我们将携手为学生和教职员工铺就一条通往更光明、更互联未来的道路。”

潘杜特区域销售经理 Chris Mactal

随着项目持续推进,罗克福德公立学校已开始从基础设施现代化工作中收获显著效益:

  1. 可靠性与运行时间提升: 遵循潘杜特产品与解决方案路线图进行的基础设施升级,将显著减少停机时间,确保教职员工和学生能够持续使用数字学习工具
  2. 运营效率提升: 全学区的标准化将使罗克福德公立学校IT团队的故障排查和维护工作效率大幅提高
  3. 安全流程升级: 根据NIST网络安全框架,通过强化数据中心基础设施、系统及流程来消除安全漏洞
  4. 面向未来:现代化基础设施将使罗克福德公立学校能够部署人工智能等新兴技术,从而支持其为学生提供最新技术的使命
  5. 潜在成本节约:数据中心的新布局将使罗克福德公立学校能够与其他当地学区及市政机构合作,建立一个托管设施,从而帮助分摊成本
  6. 拓展学习机会:随着微软宣布计划在切里谷建设一座尖端数据中心,罗克福德公立学校正通过导师计划和升级后的数据中心基础设施,为学生提供亲身体验三级/四级企业级数据中心运作的机会,使他们掌握未来在微软或其他规划中的数据中心就业所需的技能。
  7. 社区影响:改善互联网连接将惠及社区,为服务欠缺地区提供网络接入,确保这些地区具备开展远程学习的能力

“本地区新增一座4级数据中心,不仅对罗克福德公立学校意义重大,也为温尼贝戈县等其他公共机构提供了提升员工及选民服务水平的机会。RPS的数据中心极大提升了我们进行设备托管的机会。能够与一家成熟的合作伙伴开展此类合作,使我们能够为本县的众多系统提供更强的安全性、稳定性和冗余性。”

丹·马格斯,温尼贝戈县首席信息官