Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Pays d'utilisation du produit
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Faire évoluer les normes au service de l’innovation

Découvrez comment Panduit met son expertise technique approfondie et sa connaissance du terrain au service d’infrastructures plus sûres et plus fiables.

Young focused serious business women and men work in a conference room
Man and woman working in a robotics lab

Pourquoi Panduit contribue à l’élaboration des normes

Panduit participe activement aux travaux de normalisation et en assure souvent la présidence, car des référentiels communs permettent de concevoir des systèmes plus fiables, de renforcer l’interopérabilité et de faciliter l’adoption des nouvelles technologies.

Ce que permettent les normes

"Lorsqu’un produit est normalisé, il devient également un moteur d’innovation, car les normes industrielles réduisent les risques liés à son application principale."

- Bob Voss, Distinguished Engineer chez Panduit

Les normes en action

Les normes auxquelles Panduit contribue permettent d’améliorer les performances et d’accélérer l’adoption des nouvelles technologies.

Angled panel installed in a rack, with jacks and patch cords connected.

Aller au-delà de la norme Cat 6A

La norme Cat 6A a établi une nouvelle référence en matière de performance. Panduit a contribué à son développement en participant aux comités de normalisation de la Telecommunications Industry Association (TIA). L’entreprise est ensuite allée plus loin en répondant aux exigences électriques de cette norme avec un câble plus compact, favorisant une meilleure dissipation thermique.

Two components of the Fault Managed System Gen 2

Panduit contribue à l’adoption du Fault Managed Power

Membre fondateur de la Fault Managed Power Alliance, Panduit soutient l’adoption à grande échelle des systèmes d’alimentation électrique innovants à gestion de défauts, alors que l’électrification étend le recours à l’alimentation électrique bien au-delà des infrastructures réseau traditionnelles. Cet engagement contribue au développement d’une méthode plus sûre d’acheminement de l’électricité, capable de détecter les défauts et de couper automatiquement l’alimentation avant qu’un incident ne survienne.

Product images of Panduit cable cleats in hexagon with a track background

Faire progresser les normes relatives aux brides de câbles

Panduit participe au comité de la Commission électrotechnique internationale (IEC) chargé de la norme mondiale relative aux brides de câbles. Nous testons également nos produits selon les normes IEC 61914, CSA C22.2 No. 61914 et NEMA BI 50018:2024, afin de renforcer la confiance des ingénieurs dans la sécurité et les performances des brides de câbles.

Scientists looking at work on desk

Mettez l’expertise de Panduit à votre service

Les contributions de Panduit à l’élaboration des normes renforcent les bases techniques des infrastructures sur lesquelles les organisations s’appuient chaque jour. Contactez un représentant Panduit pour découvrir comment cette expertise peut accompagner vos projets.

Questions fréquentes

Les normes industrielles définissent les critères de performance attendus avant même la conception ou l’installation des systèmes. Elles fournissent ainsi une base claire pour comparer les solutions et réduire les risques dès les premières étapes d’un projet.

Panduit participe à l’élaboration des normes au sein d’un large éventail d’organismes techniques, d’associations professionnelles, d’alliances et de consortiums, notamment:

  • Building Industry Consulting Service International (BICSI)
  • Conseil pour l'harmonisation des normes électrotechniques des pays des Amériques (CANENA)
  • Consortium for On-Board Optics (COBO)
  • Association canadienne de normalisation (CSA)
  • Ethernet Alliance
  • Fault Managed Power Alliance (FMP Alliance)
  • Fiber Optic Technology Consortium (FOTC)
  • Commission électrotechnique internationale (CEI)
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • Comité international des normes en technologies de l’information (INCITS)
  • Association nationale des entrepreneurs électriciens (NECA)
  • Association nationale des fabricants d’équipements électriques (NEMA)
  • Association nationale de protection contre les incendies (NFPA)
  • ODVA
  • SAE International (SAE)
  • Association de l’industrie des télécommunications (TIA)
  • Underwriters Laboratories (UL)

Panduit participe aux travaux de normalisation de nombreuses organisations et contribue régulièrement à définir les orientations techniques qui encadrent les exigences de performance, de sécurité et de compatibilité.

Panduit fait les deux. L’entreprise respecte les normes existantes tout en contribuant à l’élaboration de nouvelles normes afin d’accompagner l’évolution des technologies et des exigences du marché.

Le rôle de premier plan de Panduit au sein des instances de normalisation permet à nos équipes de rester au plus près de l’évolution des exigences techniques et de mettre cette expertise au service de solutions favorisant de meilleures performances système et une réduction des risques pour nos clients.