5 signes que votre PDU basique ne répond plus à vos besoins
"Les datacenters et les déploiements edge d’aujourd’hui ont considérablement évolué au cours des cinq dernières années. La densité des baies est plus élevée, les exigences en matière de disponibilité sont plus strictes et les besoins réseau ne cessent de croître, mettant les capacités opérationnelles à rude épreuve. Si vous utilisez encore un PDU basique pour votre infrastructure, il pourrait limiter votre capacité à surveiller, gérer et faire évoluer efficacement votre distribution d’alimentation.
Voici 5 signes que vous avez dépassé votre configuration d'alimentation actuelle et pourquoi le moment est peut-être venu d’adopter une solution plus intelligente, comme le PDU ES2P de Panduit.
1. Vous avez atteint les limites du chaînage.
Si vos PDU actuels ne permettent de relier que quatre unités maximum par adresse IP, vous en ressentez probablement déjà les limites. Un chaînage limité signifie davantage de connexions réseau, plus de câbles et des coûts plus élevés. Le PDU ES2P change la donne en prenant en charge jusqu’à 16 PDU par adresse IP, ce qui simplifie considérablement la configuration des baies et réduit la charge sur le réseau.
2. Vous êtes encore limité au 10/100 Mbps.
Dans les infrastructures haut débit actuelles, des ports réseau lents sont bien plus qu’un simple inconvénient : ils limitent les performances, l’évolutivité et l’efficacité opérationnelle. Les PDU vieillissants qui reposent encore sur une connexion Ethernet 10/100 Mbps ne peuvent pas suivre le rythme de la supervision en temps réel ni répondre aux besoins d'ntégration avec des solutions tierces. Le PDU ES2P est équipé de série d’une connectivité Gigabit Ethernet, pour une distribution d’alimentation aussi rapide et réactive que le reste de votre réseau.
3. Vous mettez encore à jour le firmware de chaque PDU individuellement.
Si vos équipes doivent mettre à jour le firmware de chaque unité individuellement, elles consacrent des heures à des tâches répétitives. Le PDU ES2P prend en charge les mises à jour du firmware via le chaînage, ce qui permet de déployer les mises à jour sur plusieurs unités en quelques clics seulement et libère ainsi vos équipes informatiques, qui peuvent se consacrer à des tâches plus stratégiques plutôt qu’à des tâches répétitives.
4. Vous ne pouvez pas intégrer votre PDU à des systèmes tiers.
L’intégration est essentielle pour gagner en efficacité. Si votre PDU ne prend pas en charge les API ou ne fonctionne pas avec vos plateformes de gestion d’infrastructure, il reste un équipement isolé qui ajoute de la complexité au lieu de la réduire.
Le PDU ES2P s’intègre facilement à des outils tels que Cisco Nexus Dashboard, vous aidant ainsi à unifier et à simplifier vos opérations.
5. Vous naviguez à l’aveugle avec vos données d’alimentation.
Des mesures imprécises ou limitées peuvent vous laisser dans le flou, aussi bien sur le plan opérationnel que financier. Sans données précises au niveau de l’entrée et des sorties d’alimentation, la planification de la capacité et le maintien de la disponibilité deviennent plus risqués. Le PDU ES2P offre une précision de mesure de ±2 % et est compatible avec les capteurs environnementaux Panduit. Vous bénéficiez ainsi d’une meilleure visibilité sur vos données d’alimentation et les conditions environnementales de votre infrastructure, pour prendre vos décisions en toute confiance.
Les PDU vieillissants peuvent vous coûter bien plus cher que vous ne le pensez en temps, en efficacité et en disponibilité. Le PDU ES2P de Panduit est un PDU moderne et intelligent, conçu pour offrir les fonctionnalités adaptées aux exigences actuelles, sans options superflues ni surcoût inutile.
Ne restez pas à la traîne. Passez à l'étape suivante avec le PDU ES2P.
Pour en savoir plus, consultez l’infographie complète : « 5 signes qu’il est temps de passer à un PDU plus performant»
- 3 risques liés aux chemins de câbles et comment les prévenir grâce à une gestion efficace du câblage
- Fault Managed Power: les réponses aux questions les plus fréquentes
- Concevoir pour des environnements en constante évolution
- Un produit invisible… Jusqu'à ce qu'un court-circuit se produise
- Quand le moins cher finit par coûter plus cher : les coûts cachés des PDU à bas coût
- Infrastructure compatible avec l'IA
- Bâtiments intelligents et réseaux d'entreprise
- Des centres de données prêts pour l'avenir
- Bonnes pratiques et formation
- Développement durable
- Transformation industrielle
- Développement durable et efficacité des infrastructures
- Énergie
- Bonnes pratiques et formation
- Transformation numérique
- Transformation des effectifs
- Électrification