Vous construisez un nouveau datacenter ? Intégrez le refroidissement liquide dès la conception
La conception d’un nouveau datacenter implique toujours de se projeter plusieurs années à l’avance. Avec la croissance rapide de l’intelligence artificielle (IA) et du calcul haute performance (HPC), cette planification devient encore plus complexe.
L’augmentation de la densité de calcul modifie les interactions entre l’alimentation électrique, le refroidissement, la connectivité et l’infrastructure physique au sein des baies.
Pour les entreprises qui construisent un nouveau datacenter, la question n’est donc plus seulement de savoir : « Avons-nous besoin du refroidissement liquide aujourd’hui ? » Il est plus pertinent de se demander : « Comment concevoir le site pour qu’il puisse accueillir une infrastructure refroidie par liquide au fil de l’évolution de nos besoins de calcul ? »
Cette infrastructure peut intégrer des échangeurs thermiques montés sur porte arrière (RDHx), des solutions de refroidissement direct sur puce (Direct-to-Chip, DTC) monophasées ou diphasées et, dans certains environnements, des systèmes de refroidissement par immersion. La construction d’un nouveau site permet d’évaluer ces technologies conjointement avec les systèmes d’alimentation électrique, le réseau, les baies et les systèmes mécaniques, avant que les principales décisions de conception ne deviennent difficiles ou coûteuses à modifier.
Voici huit points à prendre en compte.
1. Concevez pour les besoins informatiques de demain, pas uniquement pour ceux d’aujourd’hui
Commencez par examiner la feuille de route informatique. Quels types de systèmes d’IA, de GPU et de HPC le site pourrait-il accueillir ? Comment la densité de puissance des baies pourrait-elle évoluer au cours de la durée de vie du datacenter ?
- Quelles plateformes de serveurs seront probablement déployées ?
- Quelles densités de puissance par baie le site devra-t-il pouvoir supporter ?
- Quelle part de la charge informatique pourrait, à terme, nécessiter un refroidissement liquide ?
- Les équipements refroidis par air, par échangeur thermique monté sur porte arrière et par refroidissement direct sur puce devront-ils coexister ?
- Comment ces exigences pourraient-elles évoluer avec l’arrivée des futures générations de systèmes informatiques ?
Principe de conception : ne dimensionnez pas l’infrastructure physique uniquement en fonction de la première génération d’équipements prévue lors de la mise en service.
2. Planifiez dès le départ l’architecture du circuit d’eau du site
Un datacenter neuf présente un avantage important : l’infrastructure mécanique peut être conçue dès le départ pour accueillir des équipements informatiques refroidis par liquide.
Anticipez l’ensemble du circuit d’évacuation de la chaleur dès la conception :
Plaques froides des serveurs → collecteur de refroidissement de la baie → unité de distribution de refroidissement (CDU) → circuit d’eau du site → système de rejet de chaleur
Le circuit d’eau du site, les CDU, les canalisations de distribution, les systèmes de contrôle et les dispositifs de rejet de chaleur sont étroitement liés. Même si, au départ, seule une partie des baies utilise des solutions RDHx ou DTC, anticiper cette architecture permet de préserver les possibilités d’extension future.
3. Déterminez l’emplacement de la CDU
Une CDU est un élément clé de nombreuses architectures DTC. Elle assure le transfert de chaleur entre le circuit de refroidissement des équipements informatiques et le circuit de refroidissement du site.
Lors de la conception, posez-vous les questions suivantes :
- Où les CDU seront-elles installées ?
- Comment le liquide de refroidissement sera-t-il acheminé jusqu’aux rangées et aux baies refroidies par liquide ?
- Comment augmenter la capacité de refroidissement à l’avenir ?
- Comment garantir un accès sécurisé pour la maintenance ?
- Quel niveau de redondance du refroidissement l’application exige-t-elle ?
L’objectif ne consiste pas simplement à réserver de l’espace au sol pour une CDU. L’architecture de distribution du refroidissement doit faire partie intégrante de la conception du datacenter dès le départ.
4. Concevez la baie comme un système complet
La transition vers le refroidissement liquide ne se limite pas à la CDU. Dans une baie IA haute densité, les serveurs peuvent devoir cohabiter avec :
- des collecteurs de refroidissement ;
- des tuyaux d’alimentation et de retour ;
- des raccords rapides ;
- plusieurs unités de distribution d’alimentation électrique (PDU) ;
- des câbles d’alimentation ;
- une connectivité réseau à haute densité ;
- une infrastructure de gestion des câbles.
L’ensemble de ces composants impose des contraintes d’espace et d’accessibilité pour les interventions.
Principe de conception : ne concevez pas séparément le refroidissement, l’alimentation électrique, la connectivité et la baie. Considérez la baie comme un système d’infrastructure physique complet.
5. Tenez compte de la charge qui reste refroidie par air
Il peut être tentant de réduire le choix à une opposition entre refroidissement par air et refroidissement par liquide. Dans la pratique, un nouveau datacenter peut avoir besoin des deux.
Le refroidissement DTC évacue généralement la chaleur des composants les plus énergivores du serveur, mais d’autres composants peuvent continuer à dépendre d’un flux d’air. Les concepteurs doivent donc déterminer quelle part de la chaleur générée par les équipements informatiques prévus sera évacuée par le refroidissement liquide, puis dimensionner le système de refroidissement de la salle en fonction de la charge thermique restante.
L’objectif est de mettre en place une architecture capable de prendre en charge la combinaison d’équipements informatiques prévue, sans partir du principe que toutes les baies fonctionneront de la même manière.
6. Pensez à la maintenance dès la conception, pas seulement à l’installation
Anticipez les opérations qui auront lieu après la mise en service. Un technicien peut être amené à remplacer un serveur dans une baie IA entièrement équipée, entourée d’échangeurs thermiques montés sur porte arrière, de tuyaux de liquide de refroidissement, de raccords rapides, de collecteurs, de câbles réseau et de plusieurs alimentations électriques. La facilité de maintenance doit donc être intégrée dès la conception. Évaluez notamment :
- l’accès aux serveurs et aux autres composants remplaçables sur site ;
- le positionnement des collecteurs et des PDU ;
- le cheminement des tuyaux et des câbles ;
- les procédures de remplacement des composants ;
- l’isolation de serveurs individuels ou de sections de baie ;
- les futures extensions et reconfigurations.
Une baie facile à installer mais difficile à entretenir peut, à terme, accroître les risques opérationnels et provoquer des arrêts évitables.
7. Préparez la réponse à un incident lié au liquide avant qu’il ne se produise
La présence de liquide à proximité d’équipements électroniques soulève naturellement des questions de sécurité. Un nouveau site permet d’y répondre dès la conception, plutôt que d’ajouter des dispositifs de contrôle ultérieurement.
Prévoyez un dispositif de contrôle et de gestion du refroidissement liquide. Prenez notamment en compte la détection des fuites, la surveillance du débit et de la pression, les alarmes, les dispositifs d’isolation, l’évacuation des liquides et les procédures de maintenance.
La question essentielle n’est pas simplement : « Une fuite peut-elle se produire ? », mais plutôt : « Comment le datacenter détectera-t-il, isolera-t-il et gérera-t-il une situation anormale ? »
Ces exigences doivent faire partie intégrante de la stratégie d’exploitation et d’intervention d’urgence du site.
8. Concevez une infrastructure capable d’évoluer
Au départ, seule une petite partie du site peut être destinée aux infrastructures IA refroidies par liquide. Mais que se passera-t-il lorsque ce besoin augmentera ?
Déterminez si l’architecture initiale pourra accueillir :
- davantage de baies refroidies par liquide ;
- des densités de puissance plus élevées ;
- une capacité de refroidissement supplémentaire ;
- des collecteurs et PDU supplémentaires ;
- de nouvelles générations de serveurs ;
- une extension à d’autres rangées ou salles informatiques.
L’objectif est de préserver les possibilités d’évolution sans surdimensionner l’installation. Concevez une architecture capable de s’adapter à l’évolution des densités de puissance, des technologies de refroidissement et des besoins de capacité, sans limiter inutilement les possibilités futures.
Pensez au-delà du refroidissement
Le refroidissement liquide est parfois présenté comme une simple alternative au refroidissement par air. Pour un nouveau datacenter, ses implications sont bien plus larges.
Calcul → Alimentation électrique → Refroidissement → Baies → Connectivité → Exploitation
Une coordination précoce entre les équipes informatiques et les équipes chargées de l’infrastructure, de l’électricité, du réseau et de l’exploitation est essentielle. Les besoins de calcul prévus, la densité de puissance des baies, le circuit d’eau du site, l’architecture des CDU, la distribution au niveau des baies, le refroidissement par air résiduel, la distribution électrique, la connectivité, la maintenance et les futures extensions doivent être envisagés comme les composantes d’une même stratégie d’infrastructure.
Le refroidissement direct sur puce ne constitue pas simplement une nouvelle façon d’évacuer la chaleur. Il transforme les interactions entre le serveur, la baie, l’alimentation électrique, le réseau et l’infrastructure de refroidissement du site.
Anticipez dès aujourd’hui les besoins de refroidissement de demain.
Découvrez les solutions de refroidissement avancées de Panduit pour l’IA et les datacenters haute densité, et voyez comment le refroidissement, l’alimentation électrique, les baies et la connectivité s’articulent pour accompagner l’évolution de votre infrastructure. Découvrez les solutions de refroidissement avancées
- Vous construisez un nouveau datacenter ? Intégrez le refroidissement liquide dès la conception
- 3 risques liés aux chemins de câbles et comment les prévenir grâce à une gestion efficace du câblage
- Fault Managed Power: les réponses aux questions les plus fréquentes
- Concevoir pour des environnements en constante évolution
- Un produit invisible… Jusqu'à ce qu'un court-circuit se produise
- Infrastructure compatible avec l'IA
- Bâtiments intelligents et réseaux d'entreprise
- Des centres de données prêts pour l'avenir
- Bonnes pratiques et formation
- Développement durable
- Transformation industrielle
- Développement durable et efficacité des infrastructures
- Énergie
- Bonnes pratiques et formation
- Transformation numérique
- Transformation des effectifs
- Électrification