Skip to main content
globe
Región e idioma {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
País de uso del producto
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Definiendo los estándares del sector que impulsan la innovación

Descubre cómo Panduit aporta su amplia experiencia técnica y sus conocimientos prácticos para impulsar una infraestructura más segura y fiable.

Young focused serious business women and men work in a conference room
Man and woman working in a robotics lab

Por qué Panduit invierte en el liderazgo en materia de estándares

Panduit participa activamente en los comités de estándares —y a menudo los lidera— porque las especificaciones compartidas ayudan a crear sistemas más fiables, una mayor interoperabilidad y un camino más claro hacia su adopción.

Lo que los estándares hacen posible

"Una vez que se dispone de un producto normalizado, se cuenta también con un trampolín para la innovación, ya que los estándares del sector reducen el riesgo en la aplicación principal."

- Bob Voss, ingeniero distinguido de Panduit

El trabajo de estándares en acción 

Los estándares de Panduit contribuyen a mejorar el desempeño y allanan la ruta para la adopción de nuevas tecnologías.

Angled panel installed in a rack, with jacks and patch cords connected.

Más allá del estándar Cat 6A

La categoría 6A estableció un nuevo punto de referencia en cuanto al desempeño. Panduit contribuyó a ello mediante su participación en los comités de normalización de la Telecom Industry Association (TIA) — y luego fue más allá al cumplir sus requisitos eléctricos con un cable más pequeño que mejora la disipación del calor.

Two components of the Fault Managed System Gen 2

Panduit contribuye a impulsar la adopción de sistemas de alimentación con gestión de fallos

Como miembro fundador de la Alianza para la Alimentación Eléctrica con Gestión de Fallas (Fault Managed Power Alliance), Panduit apoya una mayor adopción de los Sistemas de Alimentación Eléctrica con Gestión de Fallas, a medida que la electrificación lleva la energía más allá de los límites tradicionales de las redes. Este papel contribuye a promover una forma más segura de entregar electricidad, al detectar fallos y cortar el suministro antes de que puedan causar daños.

Product images of Panduit cable cleats in hexagon with a track background

Contribuyendo al avance de los estándares sobre abrazaderas para cables (cleats)

Panduit participa en el comité de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) responsable del estándar mundial para abrazaderas para cables. Además, sometemos nuestros productos a ensayos según los estándares IEC 61914, CSA C22.2 n.º 61914 y NEMA BI 50018 2024, lo que proporciona a los ingenieros una mayor confianza en la seguridad y el desempeño / rendimiento de las abrazaderas para cables.  Abrazaderas para cables de Panduit.

Scientists looking at work on desk

Aproveche la experiencia práctica de Panduit

Las aportaciones de Panduit a los estándares crean un cimiento técnico más sólido para los sistemas de los que la gente depende a diario. Ponte en contacto con un representante de Panduit para descubrir cómo esa experiencia puede ayudar a tu organización.

Preguntas frecuentes

Los estándares del sector ayudan a definir qué se considera un buen desempeño antes de que se diseñen o instalen los sistemas. Esto proporciona una base más clara para evaluar las opciones y reducir el riesgo desde el principio.

Panduit participa en el desarrollo de estándares en una amplia gama de organismos técnicos, asociaciones sectoriales, alianzas y consorcios.

Entre ellos se incluyen:

  • Building Industry Consulting Service International (BICSI)
  • Consejo para la Armonización de Estándares Electrotécnicos de las Naciones de las Américas (CANENA)
  • Consorcio para la Óptica a Bordo (COBO)
  • Asociación Canadiense de Normalización (CSA)
  • Ethernet Alliance
  • Alianza para la Gestión de Fallos en la Alimentación Eléctrica (FMP Alliance)
  • Consorcio de Tecnología de Fibra Óptica (FOTC)
  • Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
  • Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)
  • Comité Internacional de Estándares de Tecnología de la Información (INCITS)
  • Asociación Nacional de Contratistas Eléctricos (NECA)
  • Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)
  • Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA)
  • ODVA
  • SAE International (SAE)
  • Telecom Industry Association (TIA)
  • Laboratorios Underwriters (UL)

Panduit participa en el desarrollo de estándares en múltiples organizaciones y, a menudo, contribuye a definir la orientación técnica que subyace a los requisitos de desempeño, seguridad y compatibilidad.

Panduit hace ambas cosas. La empresa respalda los estándares existentes y contribuye al desarrollo de otros nuevos a medida que cambian las tecnologías y los requisitos.

El liderazgo de Panduit ayuda a nuestros equipos a mantenerse al día de los requisitos técnicos cambiantes y a aplicar ese conocimiento de forma que se mejore el desempeño de los sistemas y se reduzca el riesgo.