Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
5个迹象表明你已经超越了基础PDU

8月
25
2026
Data center technician

"如今的数据中心和边缘部署已与五年前大不相同。机架密度更高,对正常运行时间的期望更严苛,网络需求也在持续增长,这些因素都在不断挑战运营能力。如果您仍在使用基础型PDU来运行基础设施,这可能会限制您高效监控、管理和扩展配电的能力。

以下是 5 个迹象,表明您的当前供电配置已无法满足需求,以及为何现在可能是时候转向更智能的解决方案(例如泛达 ES2P PDU)了。

 

1. 您的级联连接已达到极限。

如果您的当前 PDU 每个 IP 地址最多只能支持四台联接设备,那么您已经感受到压力了。有限的菊花链连接意味着更多的网络中断、更杂乱的线缆以及更高的成本。ES2P 彻底改变了这一局面,它支持每个 IP 地址连接多达 16 台 PDU,极大地简化了机架搭建并降低了网络开销。

 

2. 您仍停留在 10/100 Mbps 速度上。

在当今的高速基础设施环境中,低速网络端口不仅带来不便,更会限制性能、可扩展性和运营效率。那些仍依赖 10/100 Mbps 以太网的过时 PDU 无法满足实时监控或第三方集成的需求。ES2P 标配 Gbps 以太网,因此您的配电系统将与网络的其他部分一样快速且响应灵敏。          

 

3. 您正在逐台手动更新 PDU 固件。

如果您的团队必须逐台更新每个设备的固件,这将浪费 IT 人员数小时的工作时间。ES2P 支持菊花链式固件更新,只需点击几下即可在多台设备上部署更新,从而让您的团队能够专注于战略性任务,而非重复性工作。

4. 您无法与第三方系统集成。

集成是提高效率的关键。如果您的 PDU 不支持 API 或无法与您的基础设施管理平台配合使用,它就只是一个孤立的设备,不仅无法简化流程,反而会增加复杂性。ES2P 可与 Cisco Nexus Dashboard 等工具无缝集成,帮助您统一和简化运营。

 

5. 您在电力数据方面只能靠猜测。

不准确或有限的计量可能会让您在实际操作和财务方面都陷入“黑暗”。如果没有智能技术在输入和输出端提供精确数据,容量和正常运行时间的规划就会充满风险。ES2P 提供 +/-2% 的计量精度,并与泛达环境传感器兼容,让您对电力数据和环境状况了如指掌,充满信心。

Infographic Cover Page

过时的 PDU 可能在时间、效率和正常运行时间方面给您造成的损失远超您的想象。泛达 ES2P 是一款现代化的智能 PDU,旨在为您提供满足当今需求的功能,同时避免不必要的附加功能和高昂价格。

不要被时代抛在后面。让 ES2P 助力您的下一步发展。

如需了解更多信息,请查看完整信息图:《5 个信号表明是时候升级您的 PDU 了》

分享此帖
作者。 Eric Thompson

Eric Thompson is a Product Manager with 10 years of experience across sales, finance, program management, manufacturing, and supply chain. He has worked across multiple industries, bringing a cross-functional approach to complex challenges. Eric earned his Lean Six Sigma Black Belt in 2019 and focuses on continuous improvement, efficiency, and customer value.