Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
那个没人会去关注的产品—直到发生短路

8月
28
2026
Cable cleat

泛达对持续创新的承诺如何重塑电缆保护

电缆夹通常不会引起太多关注,直到出现故障时,它们才显得至关重要。例如,在短路情况下,它们能帮助固定电力电缆足够长的时间,以便保护装置清除故障。如果没有这种固定,损害可能会蔓延到单个电路之外。

正是由于肩负着如此重大的责任,电缆夹才始终是泛达(Panduit)积极创新的领域。为了深入了解内情,我们采访了泛达电缆夹全球产品经理安迪·布斯(Andy Booth),探讨了该产品类别为何会随着电缆设计、故障等级、标准及现场条件的变化而不断演进。 

 

在最严峻的几毫秒内,电缆夹发挥关键作用

泛达(Panduit)线缆夹的故事始于一个基本区别:电缆扎带在正常条件下用于管理线缆,而电缆夹还必须承受短路产生的剧烈冲击力。

 

Q: 对于可能不太熟悉的读者,与电缆扎带相比,电缆夹究竟是什么?

Andy Booth: 电缆扎带与电缆夹的区别在于,电缆夹必须在短路期间承受巨大的电磁力。这与静态载荷截然不同。在五毫秒内,可能会产生约 150,000 牛顿的力。电缆夹的职责就是确保电缆安全,直到断路器发挥作用并消除故障。

 

Q: 这在实际应用中为何如此重要?

Andy Booth: 全球每天都会发生短路事故。最好的情况是已安装了电缆夹,它们成功化解了危机;最坏的情况则是有人触电,甚至发生更严重的后果。曾有人员在经过时触电身亡,或是电缆开始电弧放电并起火的案例。因此,这关乎安全要害。

 

Q: 那么电缆扎带无法胜任这项工作吗?

Andy Booth: 塑料电缆扎带的作用是在静态条件下整理线缆。电缆夹虽然也能做到这一点,但还能在发生短路时提供保护。

 

泛达通过重新构想电缆夹的可能,彻底改变了这一产品类别

泛达并非通过复制标准的固定形状设计进入市场。它发明了一种带扣式线缆夹,在提供真正短路保护的同时,为安装人员提供了更大的灵活性。

 

Q: 泛达是如何改变电缆夹这一品类的?

Andy Booth: 安迪·布斯:长期以来,传统电缆夹一直遵循相同的基本模式。它们形状固定,体积笨重,制造成本高昂,且专为特定尺寸和配置的电缆设计。

这带来了诸多限制。如果实际使用的电缆尺寸小于或大于规定规格,电缆夹可能无法正常工作。届时,您要么将电缆退回,要么将电缆夹退回。

在泛达,我们推出了一种被称为“带式卡箍”的产品。它介于电缆扎带和电缆夹之间,但性能完全不逊于传统电缆夹。它提供了更大的灵活性,因为你可以将其用于单根电缆、三根电缆、四根电缆或一捆电缆。

 

Q: 所以这种转变不仅仅体现在性能上,它还改变了产品在现场的使用方式。

Andy Booth: 完全正确。这对整个行业来说是一项重大创新。突然间,市场上出现了一家制造商,其推出的带扣式夹具既具备扎带的优势,又拥有夹具的强度。

 

Q: 这项创新是如何研发出来的?

Andy Booth: 2017年我以顾问身份加入公司时,我们便开始了这项研究。此后两年间,我们不断推进、提出质疑、制作原型并进行测试。

到2019年,我们已拥有当前产品组合的80%,并准备好进入市场。我们从2019年零起步的初创企业,发展到如今成为全球营收规模最大的电缆夹制造商。

 

Q: 是什么让这种领先优势得以保持?

Andy Booth: 安迪·布斯:我们的束带式电缆夹拥有专利。我认为,迄今为止,尚无人能够绕过泛达持有的原始知识产权进行设计,这一点颇具深意。业内没有任何一家公司复制过我们最畅销的束带式电缆夹。

 

持续创新意味着快速行动并助力制定行业规则

泛达在电缆夹领域的工作远不止于产品设计。该团队积极参与制定北美标准,依据这些标准进行测试,并以超乎寻常的速率将创意转化为实际产品。

 

Q: 持续创新在实践中具体表现为何?

Andy Booth: 我们不能仅仅设计一款电缆夹,然后就说“好了,未来10年就靠这个了”。我们必须参加技术会议,必须参与标准委员会的工作,必须了解未来的发展趋势。只有预见未来,我们才能进行创新和发明。

 

Q: 您还在该领域的标准制定方面发挥了领导作用。这不仅关乎产品采用,更关乎安全,为什么如此重要?

Andy Booth: 当我们最初进入北美市场时,曾遭遇抵触情绪。这对该地区来说是全新的产品,且几乎没有区域性标准。由于缺乏区域标准作为测试依据,很难证明夹具在发生故障时能否保持稳固,而这正是安全问题所在。我们很快意识到必须采取行动。

因此,我们开始与CSA集团和NEMA(美国国家电气制造商协会)合作。我担任了NEMA标准的主席,并担任CSA标准的副主席。我们以国际电工委员会(IEC)标准为指导,但 在其中加入了区域性差异。现在,我们是北美地区首家推动制定这些标准的公司,也是首家按照这些标准进行测试的公司。

 

Q: 那么,当出现新问题时呢?

Andy Booth: 有时候你只能放手一搏。上周,我们接到一个潜在问题。为了完成某项任务,我们需要一种特定类型的电缆夹。五天之内,我的资深工程师克里斯和我亲手锻造并用3D打印技术制作了五件电缆夹原型。我们将它们带到霍兰德进行了短路测试,结果通过了最高级别的测试。

对我来说,能在五天内成功测试这项发明,这才是真正的创新。我们很可能在今年年底前将其转化为可销售的产品。

 

Q: 这种节奏是你们理念的一部分吗?

Andy Booth: 创新离不开速率。虽然需要知识和经验,但关键是要迅速行动。如果失败了,也没关系。遇到问题,分析问题,并尽快解决。如果没解决,就再试一次。

 

想了解更多信息?点击此处了解泛达电缆夹解决方案。

 

分享此帖
作者。 Dawn Leach

Dawn Leach is an experienced marketing and brand leader focused on bringing consistent, meaningful brand experiences to life. She specializes in developing integrated campaigns and messaging strategies that connect with customers, align teams, and support long-term business success.