Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
产品使用国家/地区
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 已添加
{{totalQuantityInBom}} BOM合计 查看BOM >>

正在建设新的数据中心?请从一开始就规划好液体冷却方案

11月
20
2026
high-density data center layout featuring liquid cooling infrastructure, including rear-door heat exchangers, coolant manifolds, and server racks designed for AI and HPC workloads.

设计新的数据中心一直需要着眼于未来数年。人工智能(AI)和高性能计算(HPC)的迅猛发展,使这一挑战变得更加严峻。

更高密度的计算正在改变机架内电源、散热、互联以及物理基础设施之间的关系。

对于正在建设新数据中心的组织而言,关键问题不仅仅在于“我们今天是否需要液冷?”,而是一个更有价值的问题:“我们该如何设计设施,使其能够随着计算需求的演变,支持液冷基础设施?”

该基础设施可能包括后门换热器(RDHx)、单相或双相直通芯片(DTC)冷却,以及在某些环境下的浸没式液冷。

新建数据中心是一个宝贵窗口期:

趁着重大设计决策尚未定型、修改还不算贵, 把液冷技术与供电、网络、机柜、机械系统放在一起,通盘评估。

以下是需要考虑的八个方面。

1. 围绕未来的计算需求进行设计,而不仅仅是眼前的需求

从 IT 路线图入手。该设施可能支持哪些类型的人工智能、GPU 和 HPC 系统?在数据中心的生命周期内,机架密度可能会发生怎样的变化?

  • 哪些服务器平台可能被部署?
  • 该设施应满足什么样的机架功率密度?
  • 最终可能有多少IT负载需要液冷?
  • 风冷、后门冷却和芯片直冷设备是否需要共存?
  • 随着新一代计算设备的推出,这些要求可能会发生怎样的变化?

设计原则:

物理基础设施不要只按 "开业首日" 的设备容量来配置,要为后续几代设备留出余量。

2. 尽早规划设施-水循环架构

新建数据中心具有一个重要优势:在设计机械基础设施时,可以专门针对液冷IT设备进行规划。

在设计初期就应考虑完整的散热路径:

服务器冷板 → 机架汇流排 → 冷却分配单元(CDU) → 设施水系统 → 热排放

设施水系统、冷却分配单元(CDU)、分配管道、控制系统和热排放系统是相互关联的。即使在投运之初只有部分机架采用 RDHx 或 DTC 冷却技术,尽早规划架构也能为未来的扩展保留选择余地。

3. 确定 CDU 的安装位置

CDU是许多DTC架构中的关键组件。它在为IT设备提供服务的技术冷却系统与设施侧冷却系统之间进行热量传递。

在设施设计阶段,需考虑:

  • CDU将安装在何处?
  • 冷却液将如何输送到液冷机架列和机架?
  • 如何增加额外容量?
  • 设计如何确保安全的维护通道?
  • 该应用需要何种级别的制冷冗余?

目标不仅仅是为中央冷却单元(CDU)预留占地空间。冷却分配架构应从一开始就纳入数据中心的设计之中。

4. 将机架设计为一个完整的系统

从气冷到液冷的转型并非止步于CDU。在高密度AI机柜内部,服务器可能需要与以下组件共存:

  • 冷却汇流管
  • 进回水软管
  • 快速拆卸接头
  • 多台配电单元(PDU)
  • 电源线
  • 高密度网络连接
  • 线缆管理基础设施

设计原则:不要将制冷、供电、网络连接和机柜分别独立设计。应将机架视为一个完整的物理基础设施系统。

5. 考虑剩余的风冷负载

人们往往倾向于将决策简化为“风冷”或“液冷”二选一。但在实际应用中,新建数据中心可能需要同时采用这两种方案。

DTC 冷却通常会带走服务器中功耗最高的组件产生的热量,但其他组件可能仍需依赖气流散热。设计人员应了解目标 IT 设备预计的液体热量捕获比例,并根据剩余负载来确定机房级风冷系统的规模。

目标是构建一种能够支持预期IT设备组合的制冷架构,而不是假设每个机架都会以相同的方式运行。

6. 设计应着眼于维护,而不仅仅是安装

请考虑调试完成后的情况。技术人员可能需要更换一台服务器,而该服务器所在的AI机架已满载,周围布满了后门换热器、冷却液软管、电气断开器、汇流管、网络线缆以及多条电源线。

因此,可维护性应作为一项设计要求。需评估:

  • 服务器及其他现场可更换设备的可访问性
  • 汇流排和PDU的布置位置
  • 软管和电缆的布线路径
  • 组件更换流程
  • 单台服务器或机架部分的隔离
  • 未来的扩展与重新配置

一个安装简便但维护困难的机架,可能会在后期带来不必要的运行风险和停机时间。

7. 在液体泄漏事件发生前设计应对方案

在电子设备附近引入液体自然会引发担忧。新建设施提供了在原始设计阶段就解决这些问题的机会,而非日后再追加控制措施。

将液体冷却视为一个受控系统。需考虑泄漏检测、流量与压力监测、报警、隔离、排水及维护流程。

关键问题不仅仅在于“是否会发生泄漏?”,而在于“数据中心将如何检测、隔离并应对异常状况?”

这些要求应成为设施运营和应急响应策略的一部分。

8. 为未来扩展预留空间

初期,设施中可能只有一小部分区域支持液冷式AI基础设施。当需求增长时该如何应对?

请考虑初始架构能否满足以下需求:

  • 更多液冷机架
  • 更高的机架密度
  • 额外的制冷能力
  • 增设汇流排和PDU
  • 新一代服务器
  • 向更多机架列或数据中心机房扩展

核心是灵活,而非一次性建满:设计出一套能适配机柜功率密度变化、制冷技术演进与容量需求增长的架构,同时不给未来的升级路径设限。

超越制冷的思考

人们有时讨论液冷时,似乎将其仅仅视为服务器内部气流的替代方案。但对于新建数据中心而言,其影响远不止于此。

计算 → 供电 → 制冷 → 机柜 → 互联 → 运维

IT、设施、电气、网络和运维团队之间的早期协调至关重要。应将预期的计算需求、机架密度、设施用水、CDU架构、机架级配电、残余空气冷却、电力分配、互联、维护以及未来扩展视为同一基础设施战略的组成部分。

直通芯片冷却不仅仅是一种新的散热方式。它改变了服务器、机柜、电源、网络与设施制冷基础设施之间的关系。


今天就为明天的制冷需求做好规划。

 探索 泛达(Panduit) ,专为人工智能和高密度数据中心设计,了解冷却、供电、机柜和连接如何协同工作,以满足您不断演变的基础设施需求。

按钮文字:探索先进制冷解决方案

分享此帖
作者。 Tom Kovanic

Tom Kovanic joined Panduit in 2009 and is currently Business Development Manager with Panduit Ventures. Tom has spent his entire engineering and business career in the video and communications segments. He is well versed in video acquisition and manipulation, optical and RF communications. Tom holds a Bachelor of Science in Electrical Engineering from Bradley University and a Master’s in Business Administration from San Diego State University.