Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
产品使用国家/地区
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 已添加
{{totalQuantityInBom}} BOM合计 查看BOM >>

故障管理型电源:解答大家最关心的问题

9月
3
2026
A woman works at three monitors, designing a smart building

随着人们对故障管理型供电(FMP)的关注度日益提高,相关疑问也随之增多。这是一件好事。

新技术理应接受严格审查。工程师、顾问、承包商和技术领导者在采用任何新技术之前,都应质疑现有假设、提出尖锐问题,并要求提供证据。

最近,在一期讨论 FMP 的热门技术播客发布后,许多此类问题浮出水面。评论中既体现了好奇心和怀疑态度,也展现了健康的辩论——话题涵盖了从安全担忧、铜材用量,到标准、复杂性,以及该技术是否真正解决了实际问题等方方面面。

在此,我们将解答其中一些最常见的问题。

 

问:这难道不是“为了解决一个并不存在的问题而提出的解决方案”吗?

答:简短回答:不是。

真正的挑战并非为笔记本电脑、手机或当今的传统网络设备供电。真正的挑战在于,如何在不依赖传统配电方法的情况下,安全地将更多的电力传输到更远的距离。

如今的建筑中,智能联网设备的数量正不断增加:

  • 支持人工智能的摄像头
  • 楼宇自动化系统
  • 数字标牌
  • 智能照明
  • 占用传感器
  • 无线接入点
  • 边缘计算设备
  • 安防系统

其中许多应用所需的功率超过了传统 PoE 所能提供的水平,或者需要将电力传输到超出以太网距离限制的范围。

泛达(Panduit)开发了故障管理电力系统(FMPS)来填补这一空白。该系统弥合了低功耗数据网络技术与传统电力基础设施之间的差距,在利用熟悉的结构化布线实践的同时,支持更高功率的应用。

问题不在于电力需求是否在增长——它确实在增长。在人工智能驱动的计算、数据中心快速扩张、建筑电气化以及联网设备持续增长的推动下,电力需求正以前所未有的速度增长。真正的问题在于,我们建筑内的基础设施能否足够快地演进,以满足这些不断增长的电力需求。

故障管理型供电技术有助于弥合这一差距,在传统方法成本高昂、复杂或难以扩展的情况下,提供了一种更灵活的供电分配方式。 

 

问:为什么不直接使用交流电呢?我们已经成功使用交流电超过 100 年了。

答:答案有两方面:首先,建筑需求已经发生了变化。

交流电源仍然不可或缺,也不会消失。FMP 并非旨在取代建筑内的所有交流电路,而是为了在传统方法存在局限性时提供另一种选择。

现代互联基础设施对以下方面的需求日益增长:

  • 分布式供电
  • 远程设备
  • 更快的部署
  • 更简便的重新配置
  • 更强的可视性和控制能力

在许多应用中,集中式供电架构具有传统分支电路配电无法比拟的优势。

其次,劳动力短缺使得难以找到足够的合格电工来支持交流供电系统的安装和维护。问题并不在于缺乏熟练电工,而在于需求增长速度超过了现有劳动力供应。 2025年,美国电工缺口超过94,000人。预计这一数字还将继续增长。根据美国劳工统计局《职业展望》和NECA劳动力报告,仅电网现代化和电动汽车基础设施建设,到2030年每年就需要新增80,000名电工。

由于 FMPS 可由低压承包商进行安装和管理,因此在可行的情况下增加 FMPS 的应用,有助于缓解与电工短缺相关的一些问题。

这并非一场“交流电与直流电”的争论。现代建筑将同时采用这两种技术。目标是根据具体应用选择合适的技术,而不是强行将所有应用都套入同一模式。

 

问:直流电难道不比交流电更危险吗?

A: 安全性是最常见的担忧之一,也是最大的误解之一。多位评论者质疑,一个工作电压高于传统超低压阈值的系统,如何能被视为“触电安全”。

答案在于故障管理供电(FMP)的工作原理。

与持续输出可用能量的传统电气系统不同,FMP会持续监测电路并管理能量流。如果系统检测到故障状况,会在危险能量持续存在之前切断电源。

该技术是专门围绕安全要求设计的,并在《国家电气规范》中通过4类供电系统得到了认可。

这种安全架构是该技术的基础——而非事后才考虑的补充。

换言之,该系统之所以被视为安全,并非因为它使用直流电,而是因为它对能量流的管理和保护方式。"

 

问:“触电安全”究竟是如何实现的?

答:这是一个重要的技术问题。

故障管理型供电系统采用主动监控和故障检测,以确保只有当运行条件保持在规定参数范围内时,才会输送电力。该系统持续验证电路的完整性,并对异常情况做出极快的响应。

其结果是一个旨在防止持续暴露于危险能量之下的供电系统。

重要的是,该安全架构已通过独立验证。泛达的 FMPS 已获得 UL 认证和 SIL-3 认证,这提供了第三方验证,证明该系统能够可靠地检测故障并作出适当响应,以维持安全运行。

对许多人来说,这代表着思维方式的转变。几十年来,我们主要依据电压水平来定义安全。FMP 引入了一种不同的方法:管理可用的故障能量,而不是仅依赖电压限制。

正因如此,要理解这项技术,必须超越传统的基于电压的比较。

 

问:这难道不需要更多的铜材和更粗的电缆吗?

答:简而言之,不需要。

任何配电系统都涉及距离、功率水平、效率、电缆规格和安装方式之间的工程权衡。传统的交流安装通常需要 14AWG 至 6AWG 之间的电缆,具体取决于所需功率和与分支电路的距离。在大多数 FMPS 安装中,大量电力是通过含有较少铜的较小 16AWG 电缆传输的。 具体来说,1,000 英尺的 3 对 10 AWG 电缆与 1,000 英尺的 3 对 16 AWG 电缆之间的铜含量差异超过 700 磅。

然而,仅凭电缆规格并不能说明全部情况。

在评估基础设施时,重要的是要超越单一组件,将整个系统纳入考量:

  • 配电设备
  • 导管
  • 分支电路
  • 人力需求
  • 空间利用率
  • 未来可扩展性
  • 持续的迁移、增设和变更

最有意义的比较是已安装基础设施的总量,而不仅仅是导线直径。

许多组织都认识到,通过集中式供电架构和结构化布线方案所获得的灵活性具有重要价值,特别是在建筑物变得越来越互联且动态变化的情况下。

 

问:这会不会造成专有技术锁定?

答:这是一个合理的问题。

事实上,故障管理型电源不仅仅是一种产品。它是在行业规范和标准框架内定义的一种公认的电源分类。

与任何新兴技术一样,生态系统的成长至关重要。随着制造商、技术提供商、顾问、承包商和建筑业主在部署方面积累经验并建立信心,其采用率将随之提高。

FMP的长期成功将取决于互操作性、全球标准的持续发展以及广泛的行业参与,而非供应商的排他性。

这一点适用于每一项成功的基础设施技术。

 

问:这会取代 PoE 吗?

答:不。

最常见的误解之一是认为 FMP 试图取代以太网供电(PoE)。

事实并非如此。

PoE 仍然是有史以来最成功的基础设施技术之一,通常为从无线接入点和安防摄像头到智能建筑系统和联网设备等一切设备供电。它在为联网设备供电方面表现卓越,并在未来几年内将继续发挥关键作用。

真正的机遇在于理解 PoE 与 FMP 如何相辅相成。

不妨这样理解:

  • PoE 对于许多终端设备而言是理想的选择。
  • FMP 扩展了供电能力,适用于需要更大功率、更长传输距离或集中式能源分配的应用场景。

对于许多建筑而言,未来并非 PoE 或 FMP。

而是 PoE 与 FMP 的结合。(有关 FMP 与 PoE 如何协同工作的更多信息,请参阅《ICT Today》杂志的文章《FMP 与 PoE 如何重塑现代世界》。)

 

问:FMPS 与常见的网络设备兼容吗?

答:是的。FMPS 旨在与现有网络基础设施协同工作,在仅靠 PoE 无法满足距离或功率要求的情况下扩展供电能力。

例如,泛达与思科共同开发了一种经思科验证的架构,将 FMPS 与思科的 Catalyst 9300 PoE 交换平台相结合。该实施指南展示了这两项技术如何作为智能建筑架构的一部分协同工作。 

 

问:建筑业主为何会关注这一点?

答:建筑业主最终关注的是实际效果,而非技术标签。

 

他们希望基础设施能帮助他们:

  • 更快地部署系统
  • 更轻松地调整空间布局
  • 减少翻新期间的干扰
  • 支持未来技术的发展
  • 提高运营效率
  • 简化楼宇管理

随着建筑不断演变为高度互联的环境,配电变得越来越具有战略意义。

讨论的重点并非 FMP 在技术上是否引人注目。

讨论的重点在于它能否帮助组织构建更具适应性、更智能、更具韧性的设施。

这才是成功的真正衡量标准。

 

问:FMP 是否已经足够成熟,可以投入实际应用?

答:对于任何新技术是否已具备市场成熟度,人们持怀疑态度是可以理解的。

评估成熟度的最佳方式是通过标准制定、规范认可、行业投资以及成功的部署。

故障管理供电技术已经超越了理论讨论的阶段。除了规范认可和安全认证外,该技术现在还得到了 NECA 726 的支持,这是业内针对 4 类故障管理供电系统的安装和维护标准。专门的设计和安装指南的存在,是 FMP 已发展成为一种实用且可部署的基础设施技术的又一指标。

与许多变革性技术一样,其普及不会一蹴而就。但这并不意味着相关需求尚未出现。 

 

结论

每一项有意义的创新都会面临质疑。

结构化布线曾面临质疑。

以太网供电(PoE)也曾如此。

无线网络也曾如此。

云计算也曾如此。

人们对“故障管理型供电”提出的质疑,恰恰是应当提出的质疑。这些质疑有助于区分炒作与实质,并确保新技术通过性能、安全性和实际应用成果赢得信任。

最有建设性的讨论并非在于“故障管理型供电”是否会取代现有技术。

而是FMP如何拓展可能性的边界。

因为随着建筑变得越来越智能、互联程度越来越高、能耗也越来越大,对新型配电方案的需求只会持续增长。而这正是“故障管理型供电”旨在解决的问题。

了解更多关于故障管理供电(FMP)的信息。

分享此帖
作者。 Vincent Barone

Vincent M. Barone is a Senior Product Manager at Panduit Corp, leading strategic growth initiatives within Panduit Ventures, including the Fault Managed Power System portfolio. With more than 20 years of experience spanning engineering, R&D, and global product management, he specializes in translating technical innovation into scalable business results. Vince is a named inventor on U.S. Patent 7,011,454 B2 and holds a Bachelor of Science Degree and a Minor in International Business, and is recognized for his collaborative, execution-driven leadership style.