Skip to main content
globe
Región e idioma {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
País de uso del producto
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

3 riesgos que una buena administración de cables ayuda a prevenir

sept
25
2026
Data Center Manager walking through data center aisle with cable routing system above.

La complejidad de los centros de datos modernos plantea riesgos importantes para las redes existentes. Incluso cuando se implementa un sistema de cableado estructurado, una canalización inadecuada puede generar problemas ocultos que cuestan tiempo y dinero. Hemos identificado tres riesgos que pueden afectar la confiabilidad y la sostenibilidad de una red a largo plazo, tanto en centros de datos como en instalaciones comerciales e institucionales. Entre ellos se encuentran la degradación gradual del desempeño provocada por daños en los cables, la acumulación de cambios no administrados y las limitaciones de capacidad que dificultan el crecimiento futuro. Un sistema adecuado de canalización ayuda a prevenir daños en los cables, reducir los errores humanos y garantizar que el crecimiento de la infraestructura no comprometa el desempeño ni la confiabilidad de la red.

Riesgo 1: Daños ocultos en los cables

La solución adecuada de canalización aborda de manera proactiva los riesgos que afectan la integridad de los cables. Es bien sabido que proteger el radio de curvatura es fundamental para los equipos críticos y para el buen estado general de la red. Sin embargo, los daños no siempre son visibles. Una curvatura pronunciada puede provocar pérdidas por macrocurvatura, mientras que pequeños puntos de tensión o deformación pueden generar pérdidas por microcurvatura. Es posible que ninguna de estas condiciones genere una alerta inmediata, pero, con el tiempo y bajo cargas sostenidas, ambos tipos de curvatura pueden aumentar la atenuación, reducir el margen de pérdida óptica, es decir, el margen de seguridad de potencia óptica previsto para garantizar la confiabilidad de la red a largo plazo, o provocar una falla total. Los accesorios de 90 grados diseñados adecuadamente y las salidas de cable que cumplen las directrices del fabricante sobre instalación y radio de curvatura ayudan a prevenir la tensión en los cables y reducen el riesgo de problemas ocultos de desempeño y confiabilidad a lo largo del tiempo.

Bend Radius Diagram

También es importante considerar que los distintos tipos de canalización ofrecen diferentes niveles de protección, lo que repercute directamente en la capacidad de una red para funcionar de manera confiable a lo largo del tiempo. Por ello, las limitaciones mecánicas de los cables deben ser una consideración prioritaria durante la planeación. La fibra óptica es especialmente sensible; por esta razón, los sistemas diseñados específicamente para fibra, como FiberRunner™, protegen los cables en cada punto de la canalización y en las transiciones, y se convierten en herramientas fundamentales para garantizar el desempeño de la red a largo plazo. Además, en las transiciones entre la canalización y los gabinetes o racks, las salidas de cable deben proteger los cables desde la entrada hasta la salida y proporcionar una superficie lisa y continua, sin hendiduras en las que puedan engancharse. Debido a que la protección de los cables es clave para mitigar el riesgo de fallas, una solución adecuada de canalización simplifica la instalación y favorece resultados uniformes, independientemente del nivel de experiencia de la persona que realiza el trabajo.

Damaged Fiber Optic Cable

Riesgo 2: Una infraestructura de cableado mal administrada puede provocar fallas en la red

Otro riesgo importante que se desarrolla gradualmente son los cambios no administrados que pueden desestabilizar la red. Esto ocurre cuando las excepciones se vuelven permanentes, se agota la capacidad de la canalización y resulta cada vez más difícil comprender la organización existente. El riesgo de tensión en los cables, interferencias, interrupciones o fallas totales puede reducirse mediante la separación física a lo largo de la canalización. Separar los mazos de cables facilita la administración y la protección de sistemas independientes dentro del entorno de trabajo. Una organización clara también simplifica las tareas de mantenimiento y las actividades operativas, ya que permite agrupar los cables de forma lógica según su función o destino, identificarlos visualmente con rapidez y trabajar con mayor previsibilidad. Los cinchos de contacto flexibles y los separadores de mazos de cables ayudan a mantener la funcionalidad y a reducir la complejidad del sistema de canalización.

Fiber optic cable placed in slack manager

Cuando se reservan tramos controlados de cable adicional para facilitar el mantenimiento, apoyar el cumplimiento normativo y conservar el desempeño de la red a largo plazo, la administración del cable sobrante adquiere una importancia fundamental. Una administración eficiente comienza con accesorios diseñados específicamente para favorecer la repetibilidad y la consistencia. Una solución adecuada de canalización reduce los errores humanos durante la instalación, la solución de problemas y el mantenimiento.

Fiber optic cable placed in cable organizer

Riesgo 3: El crecimiento puede superar la capacidad de la infraestructura

Las redes alcanzan un mejor desempeño cuando sus sistemas funcionan de manera coordinada y pueden administrarse con confianza y claridad. Cuando el crecimiento futuro no se planea, la infraestructura suele ampliarse por conveniencia inmediata en lugar de responder a una estrategia definida. Con el tiempo, la pérdida de trazabilidad, la congestión de la canalización y la incertidumbre operativa amenazan la confiabilidad de la red. La escalabilidad no consiste únicamente en dejar capacidad adicional en el diseño inicial. También requiere una demarcación, una organización y un etiquetado adecuados de los sistemas independientes, de modo que el crecimiento futuro pueda integrarse con eficiencia y mantenerse sin una intervención manual intensiva ni un rediseño importante. Cuando la infraestructura se diseña teniendo en cuenta la capacidad futura, el centro de datos queda mejor preparado para traslados, ampliaciones y cambios. Una canalización adecuada incorpora desde el principio diseños de alta capacidad, de manera que la capacidad deje de ser una limitación y se convierta en una herramienta para crear un ecosistema integrado de conectividad de extremo a extremo a gran escala.

En conclusión, una solución adecuada de canalización sienta las bases para una red sostenible y de alto desempeño, capaz de adaptarse a las necesidades de mantenimiento y crecimiento a lo largo del tiempo. Al reducir el riesgo de daños, una administración eficaz de los cables ayuda a prevenir fallas que con frecuencia pasan inadvertidas hasta que interrumpen las operaciones. Para entonces, el costo de la recuperación puede ser mucho mayor que el de la prevención. Con los accesorios adecuados, la administración de los cables dentro de las canalizaciones y por encima o por debajo de los racks de equipos puede realizarse de manera sencilla y eficiente. Las fallas de red no ocurren de la noche a la mañana. Comienza hoy a proteger el cableado para proteger la red del futuro.

Para obtener más información, visita nuestras páginas de productos destacados: Sistemas de charola portacables tipo malla y Sistema de canalización de cables FiberRunner™.

Compartir esta entrada
Autor: Amilee Dorantes

Amilee Dorantes is an Associate Product Manager with Panduit's Data Center Product Management team. Her work focuses on translating technical product capabilities into meaningful customer benefits through product strategy, market positioning, and sales enablement. When she's not working on product launches and marketing initiatives, she is focused on understanding the evolving needs of the data center industry.