¿Está construyendo un nuevo centro de datos? Planifique el enfriamiento líquido directo al chip desde el principio
Diseñar un nuevo centro de datos siempre ha requerido anticiparse varios años al futuro. El rápido crecimiento de la inteligencia artificial (IA) y el cómputo de alto performance (HPC) hace que este desafío sea aún mayor.
El cómputo de alto performance está transformando la relación entre la alimentación eléctrica, el enfriamiento, la conectividad y la infraestructura física dentro del rack.
Para las organizaciones que construyen un nuevo centro de datos, la pregunta clave no es simplemente: «¿Necesitamos enfriamiento líquido hoy?». Una pregunta más útil es: «¿Cómo diseñamos la instalación para que pueda admitir infraestructura enfriada por líquido a medida que evolucionen nuestros requisitos de procesamiento?».
Esa infraestructura podría incluir intercambiadores de calor de puerta trasera (RDHx), enfriamiento directo al chip (DTC) monofásica o bifásica y, en algunos entornos, enfriamiento por inmersión. Una instalación nueva ofrece la oportunidad de evaluar estas tecnologías junto con la alimentación eléctrica, las redes, los gabinetes y los sistemas mecánicos antes de que las decisiones importantes de diseño resulten difíciles o costosas de modificar.
A continuación, se presentan ocho aspectos que debe considerar.
1. Diseñe pensando en la capacidad de procesamiento del mañana, no solo en la de hoy
Comience con la hoja de ruta de TI. ¿Qué tipos de sistemas de IA, GPU y HPC podría admitir la instalación? ¿Cómo podrían cambiar las densidades de los racks durante la vida útil del centro de datos?
- ¿Qué plataformas de servidores probablemente se implementarán?
- ¿Qué densidades de potencia por rack debería admitir la instalación?
- ¿Qué proporción de la carga de TI podría requerir enfriamiento líquido en el futuro?
- ¿Deberán coexistir equipos enfriados por aire, mediante puerta trasera y mediante enfriamiento directo al chip?
- ¿Cómo podrían cambiar estos requisitos con la llegada de futuras generaciones de equipos de procesamiento?
Principio de diseño: No dimensione la infraestructura física únicamente en función de la primera generación de equipos prevista para el día de la inauguración.
2. Planifique desde el inicio la arquitectura del circuito de agua de la instalación
Un centro de datos de nueva construcción ofrece una ventaja importante: la infraestructura mecánica puede diseñarse desde el inicio teniendo en cuenta los equipos de TI enfriados por líquido.
Considere desde las primeras etapas del diseño la ruta completa de eliminación del calor:
Placas frías de los servidores → colector del rack → unidad de distribución de refrigerante (CDU) → circuito de agua de la instalación → disipación del calor
El circuito de agua de la instalación, las CDU, las tuberías de distribución, los controles y los sistemas de disipación del calor están interconectados. Aunque inicialmente solo una parte de los racks utilice enfriamiento mediante RDHx o DTC, planificar la arquitectura con anticipación permite conservar opciones para una futura expansión.
3. Determine dónde se ubicará la CDU
AUna CDU es un componente clave en muchas arquitecturas DTC. Transfiere el calor entre el circuito de enfriamiento que atiende a los equipos de TI y el sistema de enfriamiento de la instalación.
Durante el diseño de la instalación, considere lo siguiente:
- ¿Dónde se ubicarán las CDU?
- ¿Cómo llegará el refrigerante a las filas y los racks enfriados por líquido?
- ¿Cómo se añadirá capacidad adicional?
- ¿Cómo garantizará el diseño un acceso seguro para el mantenimiento?
- ¿Qué nivel de redundancia de enfriamiento requiere la aplicación?
El objetivo no es simplemente reservar espacio en el piso para una CDU. La arquitectura de distribución de enfriamiento debe formar parte del diseño del centro de datos desde el principio.4. Design the Rack as a Complete System
4. Diseñe el rack como un sistema completo
La transición del aire al líquido no termina en la CDU. Dentro de un gabinete de IA de alta densidad, los servidores pueden necesitar coexistir con:
- Colectores de enfriamiento
- Mangueras de suministro y retorno
- Conectores de desconexión rápida
- Múltiples unidades de distribución de energía (PDU)
- Cables de alimentación
- Conectividad de red de alta densidad
- Infraestructura de gestión de cables
En conjunto, estos componentes representan un desafío considerable en términos de espacio, acceso y facilidad de mantenimiento.
Principio de diseño: No diseñe el enfriamiento, la alimentación eléctrica, la conectividad y el gabinete de manera independiente. Considere el rack como un sistema completo de infraestructura física.
5. Considere la carga térmica residual que requiere enfriamiento por aire
Puede resultar tentador plantear la decisión como una elección entre enfriamiento por aire o enfriamiento líquido. En la práctica, un nuevo centro de datos puede necesitar ambas.
El enfriamiento DTC suele eliminar el calor de los componentes de mayor potencia del servidor, pero otros componentes pueden seguir dependiendo del flujo de aire. Los diseñadores deben conocer el porcentaje de calor que se espera capturar mediante el enfriamiento líquido en los equipos de TI previstos y dimensionar el sistema de enfriamiento por aire de la sala para gestionar la carga térmica restante.
El objetivo es desarrollar una arquitectura de enfriamiento capaz de admitir la combinación prevista de equipos de TI, en lugar de asumir que todos los racks funcionarán de la misma manera.
6. Diseñe pensando en el mantenimiento, no solo en la instalación
Considere lo que ocurrirá después de la puesta en servicio. Un técnico puede necesitar sustituir un servidor en un rack de IA completamente equipado y rodeado de intercambiadores de calor de puerta trasera, mangueras de refrigerante, conectores de desconexión rápida, colectores, cableado de red y múltiples alimentaciones eléctricas.
Por lo tanto, la facilidad de mantenimiento debe ser un requisito de diseño. Evalúe:
- El acceso a los servidores y otros equipos reemplazables en campo
- La ubicación de los colectores y las PDU
- El enrutamiento de mangueras y cables
- Los procedimientos de sustitución de componentes
- El aislamiento de servidores individuales o secciones del rack
- Las futuras ampliaciones y reconfiguraciones
Un rack que sea fácil de instalar, pero difícil de mantener, puede generar riesgos operativos innecesarios y tiempo de inactividad en el futuro.
7. Planifique la respuesta ante incidentes relacionados con líquidos antes de que ocurran
La introducción de líquidos cerca de equipos electrónicos genera inquietudes de manera natural. Una nueva instalación ofrece la oportunidad de abordar dichas inquietudes desde el diseño original, en lugar de añadir controles posteriormente.
Gestione el enfriamiento líquido como un sistema integral. Considere la detección de fugas, el monitoreo del caudal y la presión, las alarmas, el aislamiento, el drenaje y los procedimientos de mantenimiento.
La pregunta importante no es simplemente: «¿Puede producirse una fuga?», sino: «¿Cómo detectará, aislará y responderá el centro de datos ante una condición anómala?».
Estos requisitos deben formar parte de la estrategia operativa y de respuesta ante emergencias de la instalación.
8. Diseñe pensando en la expansión
Al principio, es posible que solo una pequeña parte de la instalación admita infraestructura de IA enfriada por líquido. ¿Qué ocurrirá cuando aumente este requisito?
Considere si la arquitectura inicial puede admitir:
- Más racks enfriados por líquido
- Mayores densidades por rack
- Capacidad adicional de enfriamiento
- Colectores y PDU adicionales
- Nuevas generaciones de servidores
- La expansión hacia filas adicionales o salas de datos
El objetivo es lograr flexibilidad, no sobredimensionar la infraestructura: diseñe una arquitectura capaz de adaptarse a los cambios en la densidad de los racks, las tecnologías de enfriamiento y los requisitos de capacidad, sin limitar innecesariamente las opciones futuras.
Más allá del enfriamiento
A veces se habla del enfriamiento líquido como si fuera simplemente un sustituto del aire que circula por un servidor. Para un nuevo centro de datos, las implicaciones son mucho más amplias.
Capacidad de procesamiento → Alimentación eléctrica → Enfriamiento → Gabinetes → Conectividad → Operaciones
Es esencial una coordinación temprana entre los equipos de TI, instalaciones, electricidad, redes y operaciones. Los requisitos de procesamiento previstos, las densidades de los racks, el circuito de agua de la instalación, la arquitectura de las unidades de distribución de refrigerante (CDU), la distribución a nivel de rack, el enfriamiento por aire residual, la distribución de energía, la conectividad, el mantenimiento y la futura expansión deben considerarse como parte de una misma estrategia de infraestructura.
El enfriamiento directo al chip es más que una nueva forma de eliminar el calor. Cambia la relación entre el servidor, el gabinete, la alimentación eléctrica, la red y la infraestructura de enfriamiento de la instalación.
Planifique hoy las necesidades de enfriamiento del mañana.
. Descubra las soluciones avanzadas de enfriamiento de Panduit para centros de datos de IA y de alta densidad, y conozca cómo el enfriamiento, la alimentación eléctrica, los gabinetes y la conectividad trabajan en conjunto para responder a las necesidades cambiantes de su infraestructura.
- Enfriamiento líquido para centros de datos - Infraestructura de IA y HPC preparada para el futuro
- 3 riesgos que una buena administración de cables ayuda a prevenir
- Sistema de Alimentación eléctrica con gestión de fallas: respuestas a las preguntas que todos se hacen
- El producto en el que nadie piensa… Hasta que se produzca un cortocircuito
- Ingeniería para entornos cambiantes en Panduit
- Infraestructura preparada para la IA
- Edificios inteligentes y redes empresariales
- Centros de datos preparados para el futuro
- Mejores prácticas y educación
- Sustentabilidad
- Transformación industrial
- Sustentabilidad y eficiencia de la infraestructura
- Energía
- Mejores prácticas y educación
- Transformación digital
- Transformación de la fuerza laboral
- Electrificación